メインコンテンツまでスキップ

Wio Link スターターキット

このキットは、メイカーになりたい初心者を対象としています。このキットに含まれる機能モジュールは、初心者向けに特別に選ばれたもので、頻繁に使用されるモジュールが揃っており、コストパフォーマンスに優れています。このキットの最も驚くべき部分は、Wio Link 開発ボードです。このボードは、プログラミングスキルが全くなくても、さまざまなデバイスに利用できます。モジュールに実行させたい動作や、Wio Link へのコード書き込み操作は、モバイルアプリでタップするだけで完了します。また、インターネットを介してどこからでもデバイスに指示を送ることができます。そのため、Wio Link は、周囲のものをよりスマートにするための完璧なツールとなります。さあ、メイカーになる楽しさを味わいましょう。

注意

Wio IFTTT 機能は終了しました。ただし、Wio APP は利用可能です。Wio APP の API を使用してセンサーの状態を読み取り、アクチュエータを制御することができます。

特徴

  • よく使用される環境モニタリング機能モジュールを含む
  • Grove ポートインターフェースで、より実用的な機能と作業の軽減
  • 周囲のものを簡単にスマート化し、日常生活に楽しさを加える
  • コストパフォーマンスに優れる
  • 重量: 267 g

部品リスト

部品名数量
Grove - Button1個
Grove - Relay1個
Grove - Temp&Humi Sensor1個
Grove - Digital Light Sensor1個
Grove - WS2812 防水 LED ストリップ - 30 LEDs 1メートル1個
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)1個
Wio Link1個
Micro USB Cable - 48cm1個

簡単なデモ

このデモは、コンパイル結果のインジケーターとして使用できます。

予備ガイド

必要な材料

詳細な手順

詳細なマニュアルについては、Recipe をご覧ください。

プロジェクト

ReSpeaker スマートホーム ReSpeaker Core v2.0 と Wio Link を使用して、IFTTT を介してライトとファンを制御します。

Wio-Link と Node-Red を使用した LED サウンドメーター SeeedStudio Grove サウンドセンサーと LED ストリップを Wio-Link に接続し、Node-Red フローで駆動します。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。 弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...