メインコンテンツまでスキップ

Wio Lite RISC V GD32VF103 with ESP8266

pir

Wio Lite RISC-Vは、GD32VF103をベースとしたフェザーフォームファクターのRISC-V開発ボードで、オンボードのESP8266 Wio CoreによりWiFi機能も備えています。

GD32VF103CBT6は、Nuclei System Technologyに基づくBumblebeeコアです。RV32IMAC命令セットとECLIC高速割り込み機能をサポートしています。コアの消費電力は従来のCortex-M3のわずか1/3です。

オンボードのESP8266 WiFiコアとLipo充電回路により、IoT制御ボードとして最適です。また、このボードの裏面にはマイクロSDスロットがあり、システムリソースを拡張することができます。

さらに、Wio Liteボードとして、Wio Lite RISC-Vは間違いなくGrove Shield for Wio Liteと連携して動作します。このシールドを使用することで、200以上のGroveセンサー、アクチュエータ、ディスプレイを利用できます。例えば、好きなGrove OLEDを選んで、視覚的な開発ボードを作成することができます。

特徴

  • RISC-V MCU GD32VF103CBT6
  • ESP8266 WiFi Wio Core
  • フェザーフォームファクター
  • JST2.0 Lipoポート
  • オンボードSDスロット
  • USB Type C

ハードウェア概要

対応プラットフォーム

PlatformIOArduinoRaspberry Pi

はじめに

PlatformIOで始める

ハードウェア

必要な材料

  • ステップ 1 Wio LiteとPCをUSB Type C to Aケーブルで接続し、電源供給とダウンロード用のシリアルポートを確保します。

ソフトウェア

注記

RISC-V GD32はすでにArduinoフレームワークを使用したPlatformIO IDEをサポートしていますが、Arduino IDEはまだサポートされていません。

  • ステップ 1

PlatformIO IDEをセットアップします。PlatformIO IDEはVisual Studio Codeをベースにしています。 Visual Studio Codeをダウンロードしてください。 Visual Studio Codeの左側にある「拡張機能」アイコンをクリックします。

検索エンジンに「platformIO」と入力してインストールします。

  • ステップ 2

PlatformIO IDEを開き、「新しいプロジェクト」をクリックしてプロジェクトを作成します。プロジェクト名を入力し、ボードとしてGD32VF103V-EVAL(Sipeed)を選択します。フレームワークはArduinoを選択し、「完了」をクリックします。

  • ステップ 3

Arduinoフレームワークのコードを編集し、Visual Studio Codeの下部にあるコンパイルボタンをクリックします。

  • ステップ 4

コードはバイナリファイルにコンパイルされます。DFUツールを使用してバイナリファイルをボードにダウンロードできます。また、DFUファームウェアをインストールして、DFU方式でコードをダウンロードできるようにする必要があります。DFUファームウェアはDFUツールの同じドキュメントに含まれています。

  • ステップ 5

Wio Liteのリセットボタンを押し、左側のブートスイッチをオンにすると、DFUツールがボードを認識します。DFUツールフレームウェアをインストールした後、ブートスイッチを右側に切り替え、コンパイルされたバイナリファイルをボードのフラッシュにダウンロードします。「Leave DFU」をクリックしてボードをDFUツールから切断すると、コードが正しくボードに書き込まれます。

ウェブサイトを使用してオンボードユーザーLEDを制御するデモ

ハードウェア

必要な材料

  • ステップ 1 USB to TTLアダプターを使用してWio Liteのシリアルポートに接続します。(Wio LiteのシリアルポートはピンPA9-TX、PA10-RXです)
  • ステップ 2 別のUSB to TTLアダプターを使用してESP8266のシリアルポートに接続します。(ESP8266のデータ送信を監視したい場合)
  • ステップ 3 Wio LiteとPCをUSB Type C to Aケーブルで接続し、電源供給とダウンロード用のシリアルポートを確保します。

ソフトウェアコード

#include <Arduino.h>
const bool printReply = true;
const char line[] = "-----\n\r";
int loopCount=0;

char html[50];
char command[20];
char reply[500]; // 通常はこのようにしません

char ipAddress [20];
char LED[30];
int lenHtml = 0;
char temp[5];

void getReply(int wait)
{
int tempPos = 0;
long int time = millis();
while( (time + wait) > millis())
{
while(Serial1.available()>0)
{
char c = Serial1.read();
if (tempPos < 500) { reply[tempPos] = c; tempPos++; }
}
reply[tempPos] = 0;
}

if (printReply) { Serial.println( reply ); Serial.println(line); }
}
void setup()
{
Serial.begin(115200); // GD32のシリアルポート
Serial1.begin(115200); // ESP8266のシリアルポート
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

delay(3000);

Serial1.println("AT+CWQAP");
getReply(2000);

Serial1.println("AT+CWMODE=1");
getReply(2000);

Serial1.println("AT+CWJAP=\"Your WiFi SSID\",\"Password\""); // 自分のWiFiを追加
getReply(5000);

Serial1.print("AT+CIFSR\r\n");
getReply(2000);

int len = strlen( reply );
bool done=false;
bool error = false;
int pos = 0;
while (!done)
{
if ( reply[pos] == 34) { done = true;}
pos++;
if (pos > len) { done = true; error = true;}
}

if (!error)
{
int buffpos = 0;
done = false;
while (!done)
{
if ( reply[pos] == 34 ) { done = true; }
else { ipAddress[buffpos] = reply[pos]; buffpos++; pos++; }
}
ipAddress[buffpos] = 0;
}
else { strcpy(ipAddress,"ERROR"); }


Serial.println(ipAddress);

Serial1.print("AT+CIPMUX=1\r\n");
getReply( 1500 );

Serial1.print("AT+CIPSERVER=1,80\r\n");
getReply( 1500 );


}

void loop()
{
if(Serial1.available()) // ESP8266がデータを送信しているか確認
{
// これは+IPDの返信です - 非常に長いです。
// 通常はメッセージ全体を変数にコピーする必要はありません。「HOST」までコピーするだけで十分です。
// または、シリアルポートを読み取る際にデータを文字ごとに検索することもできます。

getReply( 2000 );


bool foundIPD = false;
for (int i=0; i<strlen(reply); i++)
{
if ( (reply[i]=='I') && (reply[i+1]=='P') && (reply[i+2]=='D') ) { foundIPD = true; }
}




if ( foundIPD )
{

loopCount++;
// Serial.print( "リクエストがあります。ループ = "); Serial.println(loopCount); Serial.println("");

bool LEDstate = false;
int LEDstatepos = 0;
for (int i=0; i<strlen(reply); i++)
{
if (!LEDstate) // 最初の名前の出現のみ取得
{
if ( (reply[i]=='L') && (reply[i+1]=='E')&& (reply[i+2]=='D')&& (reply[i+3]=='='))
{
LEDstate = true;
LEDstatepos = i+4;

}

}
}

if (LEDstate)
{
int tempPos = 0;
bool finishedCopying = false;
for (int i= LEDstatepos; i<strlen(reply); i++)
{
if ( (reply[i]==' ') && !finishedCopying ) { finishedCopying = true; }
if ( !finishedCopying ) { LED[tempPos] = reply[i]; tempPos++; }
}
//LED[tempPos] = 0;
}

if (LEDstate) { Serial.print( "LED状態 = "); Serial.println(LED); Serial.println("");

}
else { Serial.println( "形式が不正です"); Serial.println(""); }

Serial.println("111");
Serial.println(LED);
Serial.println("000");
if(strcmp(LED,"on")==0){digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); }
if(strcmp(LED ,"off")==0){digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); }
strcpy(html,"<html><head></head><body>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,25\r\n");
Serial1.print(command);
getReply(2000);
Serial1.print(html);
getReply(2000);


strcpy(html,"<h1>LEDテスト</h1>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,17\r\n");
Serial1.print(command);
getReply(2000);
Serial1.print(html);
getReply(2000);

strcpy(html,"<p>LEDステートメント</p>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,19\r\n");
Serial1.print(command);
getReply(2000);
Serial1.print(html);
getReply(2000);



if (LEDstate)
{
// 名前を書き込む
strcpy(html,"<p>LED状態は "); strcat(html, LED ); strcat(html,"</p>");

// cipsendコマンドのためにhtmlの長さが必要
lenHtml = strlen( html );
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,"); __itoa( lenHtml, temp, 10); strcat(command, temp); strcat(command, "\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );
}


strcpy(html,"<form action=\""); strcat(html, ipAddress); strcat(html, "\" method=\"GET\">"); strcat(command, "\r\n");

lenHtml = strlen( html );
__itoa( lenHtml, temp, 10);
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,");
__itoa( lenHtml, temp, 10);
strcat(command, temp);
strcat(command, "\r\n");

Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );

strcpy(html,"LED状態:<br><input type=\"text\" name=\"LED\">");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,43\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );

strcpy(html,"<input type=\"submit\" value=\"送信\"></form>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,43\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );



strcpy(html,"</body></html>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,14\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );

Serial1.print( "AT+CIPCLOSE=0\r\n" );
getReply( 1500 );

} // if(espSerial.find("+IPD"))
} //if(espSerial.available())

for (int i=0; i<3 ;i++)
{LED[i]=NULL;}
delay (100);

// 次のリクエストを待つためにここにドロップします。
}

  • ステップ 1 上記のように PlatformIO Arduino フレームワークを作成し、このコードをコピーしてコンパイルします。DFU ツールを使用してボードにダウンロードしてください。

  • ステップ 2 Mobaxterm のようなシリアルアシスタントを使用し、正しいボーレートとシリアルポートを設定します。

  • ステップ 3 リセットボタンを押すと、シリアルアシスタントに「AT コマンド」が表示されます。

  • ステップ 4 「AT+CIPSERVER=1,80」が表示された後、ESP8266 の IP アドレスをウェブサイトのアドレスとして設定し、開いてください。シリアルが「AT+CIPCLOSE=0」を表示した後、オンボード LED を制御するウェブサイトが表示されます。

  • ステップ 5 「on」または「off」と入力して送信すると、オンボードのユーザー LED がオンまたはオフになります。LED の状態がウェブサイトに表示され、オンボード LED がその状態に従います。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。 弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...