メインコンテンツまでスキップ

Wio RP2040 mini Dev Board の使い方

Wio RP2040 mini Dev Board は、ワイヤレス機能を備えた Wio RP2040 モジュールを基盤とした開発ボードで、MicroPython プログラミングをサポートしています。デュアルコア 133MHz RP2040 チップを搭載しており、低消費電力のマイクロコントローラーでワイヤレス機能を備えています。高性能かつコンパクトなサイズで、さまざまな IoT プロジェクトの開発に最適な選択肢です。

このボードは豊富なインターフェースを備えており、28 の GPIO ピン(19 ピンは PIO と PWM をサポート)、2 UART、4 ADC、2 SPI、2 I2C を含みます。一部のピンは多重化が可能で、例えば GP12 と GP13 は I2C、SPI、UART 機能を持っています。そのため、28 の GPIO ピンでより多くの I/O ピンとインターフェースを実現できます。Wio RP2040 mini ワイヤレス開発ボードは USB Type-C インターフェースをサポートしており、電源供給とコードのダウンロードが可能です。オンボードの電源 LED ライトに加えて、ユーザーが制御可能な LED(GP13 ピンに接続されています)も追加されています。また、リセットボタン(ボード上では「RUN」と印刷されています)と BOOT ボタン(ファームウェアの再アップロードに使用可能)も搭載されています。

主な特徴

  • 強力な CPU:
    • デュアルコア 133MHz RP2040 プロセッサと 264KB SRAM、2MB フラッシュ
  • 信頼性の高いワイヤレス接続:
    • 強力な Wi-Fi チップを使用し、2.4〜2.4835 GHz の周波数と Ap&Station モードをサポート
  • 柔軟性:
    • Thonny エディタと互換性あり
  • 簡単なプロジェクト操作:
    • ブレッドボードに対応
  • 複数の認証:
    • FCC および CE 認証取得済み
  • 対応プログラミング言語:
    • MicroPython

仕様

名前詳細
プロセッサデュアル Cortex M0+ プロセッサ、最大 133 MHz
SRAM264KB
フラッシュ2MB
ワイヤレス接続2.4〜2.4835 GHz;IEEE802.11 b/g/n;Ap & Station
GPIO,PIO および PWM ピン20
I2C2
SPI2
UART2
ADC4
電源/ダウンロードType-C
電源供給5V DC
サイズ25.8 x 45.5mm

ハードウェア概要

ピン配置図

注記

I/O ピン: MCU は 3.3V で動作します。汎用 I/O ピンに接続された入力電圧が 3.3V を超える場合、チップが損傷する可能性があります。使用時には注意し、シールドカバーを外さないでください。

はじめに

メインコントロールボードには MicroPython ファームウェアが内蔵されているため、ユーザーは直接 Thonny コードエディタに接続できます。ファームウェアが破損した場合や他のファームウェアに置き換えたい場合は、firmware-v1.15.1.uf2 をコンピュータにダウンロードしてください。RP2040 メインコントロールボードの BOOT ボタンを押し続けながら USB ケーブルで接続します。この時、コンピュータに追加のリムーバブルディスクが表示されます。その後、ダウンロードしたファームウェアをリムーバブルディスクにドラッグしてファームウェアの更新を完了します。

ハードウェア要件

  • Wio RP2040 mini Dev Board x 1
  • コンピュータ x 1
  • USB Type-C ケーブル x 1

Wio RP2040 mini Dev Board を USB ケーブルでコンピュータに接続すると、ボード上の赤い LED 電源インジケータが点灯します。

ファームウェアバージョン更新ログダウンロード
V1.15.1最初の公式バージョンfirmware-v1.15.1.uf2
V1.15.2ソケットの安定性を修正し、接続失敗時のエラーメッセージを追加firmware-v1.15.2.uf2
V1.15.3元の関数 'wait_msg()' を 'check_msg()' にリネームし、新しい 'wait_msg()' 関数を追加。主な違いは、元の 'wait_msg' 関数はデータを待機している間プログラムの実行をブロックしますが、'check_msg()' 関数はデータが受信されたかどうかを検出するだけで、受信時にはコールバックを実行し、受信されない場合でもプログラムは引き続き実行されます。firmware-v1.15.3.uf2
注記

Wiki チュートリアルで使用されているファームウェアバージョンは V1.15.1 です。 新しいバージョンのファームウェアを使用する場合は、ファームウェア更新ログを参照してサンプルコードを修正してください。

ソフトウェア

1. Thonny のインストール

簡単に始められます。Thonny は Python 3.7 を内蔵しているため、シンプルなインストーラーを1つ実行するだけでプログラミングを学ぶ準備が整います。まず、Thonny.org をクリックしてダウンロードページにアクセスします。ページ右上で、使用しているオペレーティングシステムに応じた Thonny のインストールパッケージを選択してダウンロードしてください。ダウンロードしたインストールパッケージをダブルクリックして開き、手順に従ってインストールを進めます。

Thonny をインストールしたら、アプリケーションを開きます。以下のような Thonny のメインインターフェースが表示されるはずです:

1.png Thonny のメインインターフェースは非常にシンプルで、以下の4つの部分に分かれています:

  1. ツールバー:新規作成、開く、保存、現在のスクリプトを実行、停止などの基本的なツール。

  2. コードエディタ:Thonny の中心的な領域で、ここで Python/MicroPython のコードを記述します。

  3. シェル:ここでコマンドを実行でき、コマンドの結果が即座にシェルに表示されます。また、コードの出力もシェルウィンドウに表示されます。

  4. インタープリタ:プログラムをコンパイルするインタープリタの種類を選択できます。「Python 3.7.9」をクリックし、ポップアップメニューで「MicroPython (Raspberry pi Pico)」を選択して OK をクリックすると、インタープリタを Pico インタープリタに切り替えることができます。また、「Tools>>>Options>>>Interpreter」をクリックして選択することもできます。

2.png 3.png

2. Wio RP2040 mini Dev Board を接続する

データケーブルを使用して開発ボードをコンピュータに接続し、ツールバーの「Restart backend」ボタンをクリックします。Wio RP2040 がコンピュータに正常に接続されると、シェルに MicroPython のバージョン情報とデバイス名が表示されます。

4.png

3. オンボード LED ライトを点灯させる

開発ボードの PIN13 は LED ライトに接続されているため、PIN13 ピンをプルアップすることで LED ライトを点灯させることができます。次に、「File」をクリックして「New File」を選択し、新しいプログラムファイルを作成して以下のコードを記述します:

from machine import Pin, Timer

led = Pin(13, Pin.OUT)
Counter = 0
Fun_Num = 0

def fun(tim):
global Counter
Counter = Counter + 1
print(Counter)
led.value(Counter%2)

tim = Timer(-1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)

ツールバーの再生アイコンを押してコードを実行してください。

5.png

正常に動作すれば、LED ライトが1秒ごとに点灯と消灯を繰り返すのが確認できます。また、増加する数字の出力がシェルに表示されます。

6.png

FAQ

1. 起動後にコードを自動的に実行させたい

コードを「main.py」に名前変更し、メインコントロールボードに保存する必要があります。次回メインコントロールボードが再起動すると、main.py プログラムが自動的に実行されます。

2. ネットワーク機能を含むコードを実行した後、他のプログラムを実行するとエラーやクラッシュが発生する

メインコントロールボードの RESET ボタンをクリックしてボードを再起動し、その後再度 Thonny エディタに接続して他のプログラムを実行してください。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...