メインコンテンツまでスキップ

Wio Tracker の紹介

Wio_Tracker プラットフォームは、2015 年末に Wio Link が Kickstarter でクラウドファンディングを行った際に初めて世界に紹介されました。Kickstarter で発売した 2 番目の製品として、Wio_Tracker の結果は私たちの期待を大きく上回りました。そのため、ほどなくして Wio Link の弟分である Wio Node をリリースしました。両者はほぼ同じ機能を持っていますが、サイズや Grove コネクタの数が異なり、異なる状況に対応するよう設計されています。

Wio の最も魅力的な点は、プラグアンドプレイモジュールをモバイルアプリを使用して RESTful API に仮想化することです。これにより、はんだ付け、ジャンプワイヤー、電子工学、マイクロコントローラープログラミング、ネットワークプログラミング、IoT プロトコルの取り扱いなどの知識から解放されます。これらの要素が悪いと言っているわけではありません。初心者にとってはこれらのステップや知識は練習に不可欠ですが、時には迅速なプロトタイピングと素早い対応を求めることがあります。そして、それこそが Wio が生まれた理由です。すべてのステップを簡素化し、プロトタイピングを簡単にすることです。電子工学について何も知らなくても、約 5 分で簡単な IoT プロジェクトを構築できると言っても過言ではありません。

私たちは、Wio を使用して始められる多くの興味深いプロジェクトチュートリアルを用意しています。Wio を使用することで、家にいないときに植物に水をやったり、犬に餌を与えたりすることができます。Wio を使って他にどんなことができるか知りたいですか?ぜひ Wio_Tracker Link と Wio_Tracker Node のドキュメントをチェックしてみてください。楽しんでください!

製品リスト


以下は、Seeed WiKi で見つけることができる Wio_Tracker ボードのリストです。このリストは随時更新されます。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...