メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense での PDM マイクロフォンの使用方法

概要

Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense には PDM(パルス密度変調)マイクロフォン が搭載されており、リアルタイムで音声データを受信し、音声認識に使用できます。ワイヤレス接続機能と FPU による優れた音声データ処理性能により、デバイスのリモート音声制御などの興味深い TinyML プロジェクトに最適です。

注意
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 には、この PDM マイクロフォンモジュールは搭載されていません。
  • PDM マイクロフォンは Seeed nrf52 mbed-enabled Boards Library を使用する際により良いパフォーマンスを発揮するため、これを強く推奨します。

pir

この wiki では、このボードでの PDM マイクロフォンの使用 の基本を紹介し、2つの例を含みます:

  1. 生データの可視化:この例では、マイクロフォンからの生データをリアルタイムで可視化する方法を示します。
  2. 録音した音声の保存:この例では、マイクロフォンから録音した音声を SD カードに保存する方法を示します。

それでは、これらの例を探ってみましょう!

例 1:PDM マイクロフォンからの生データをリアルタイムで可視化

この例では、PDM マイクロフォンからの生データを シリアルモニターシリアルプロッター でリアルタイムに可視化します。

前提条件

pir

  • ステップ 2. Arduino IDE を開き、スケッチ > ライブラリをインクルード > .ZIP形式のライブラリをインストール... に移動し、ダウンロードした zip ファイルを開きます

pir

例の実行

  • ステップ 3. ファイル > スケッチ例 > Seeed Arduino Mic > mic_serial_plotter に移動して mic_serial_plotter を開きます

pir

  • ステップ 4. コードをアップロードし、シリアルモニター を開きます
注意

コードをアップロードした後、Arduino ウィンドウの右上角にある シリアルモニター をクリックするまで、自動的に実行されません。

pir

これで、上記のようにシリアルモニターに生のマイクロフォンデータがリアルタイムで表示されます!

生データの可視化

  • ステップ 5. ツール > シリアルプロッター に移動して シリアルプロッター を開くと、生のマイクロフォンデータが波形グラフでリアルタイムに表示されます!

pir

例2: マイクから録音した音声をSDカードに保存する

Seeed Studio XIAOシリーズと同様に、Seeed Studio XIAO nRF52840 SenseはSeeeduino Seeed Studio XIAO拡張ボードと完全に互換性があります。拡張ボードに取り付けることで、ボード上のSDカードモジュールを使用できます。拡張ボードを使用したくない場合は、SPIインターフェースを通じて別のSDカードモジュールを接続することもできます。

前提条件

  • ステップ1. Seeed Studio XIAO nRF52840 SenseをSeeed Studio XIAO拡張ボードに取り付け、拡張ボードのSDカードスロットにSDカードを挿入します。

pir

ヒント

拡張ボードのライトが定期的に緑色に点滅している場合、接続が成功しています。

以前にSeeed_Arduino_Mic Libraryをすでにインストールしているため、この例では再度インストールする必要はありません。ただし、インストールしていない場合は、上記の例の手順に従ってください。

pir

注意: このライブラリはSDカードにアクセスしてデータを保存するために必要です。

例の実行

  • ステップ3. Arduino IDEを開き、Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...に移動して、ダウンロードしたzipファイルを開きます。

pir

  • ステップ4. File > Examples > Seeed Arduino Mic > mic_Saved_OnSDcardに移動してmic_Saved_OnSDcardを開きます。

pir

  • ステップ5. コードをアップロードし、シリアルモニターを開きます

データの保存

注意: コードをアップロードした後、Arduinoウィンドウの右上角にあるシリアルモニターをクリックするまで、自動的に実行されません。

これで音声データのサンプリングが開始され、5分間録音し、データが自動的にSDカードに保存されます。

pir

このtest.9568.wavは5秒間の音声ファイルで、SDカードに保存されています。

再度サンプリングしますか?

音声データを再サンプリングしたい場合は、リセットボタンを押してからシリアルモニターを再度クリックしてサンプリングを開始してください。

Loading Comments...