Seeed Studio XIAO RP2040 シリーズ入門ガイド
概要
Seeed Studio XIAO RP2040 シリーズには、XIAO RP2040 と XIAO RP2040 Plus が含まれます。どちらのボードも同じ Raspberry Pi RP2040 マイクロコントローラを搭載しており、最大 133 MHz で動作するデュアルコア Arm Cortex-M0+ プロセッサと 264 KB の SRAM を備えています。各ボードには 2 MB のオンボード Flash メモリも搭載されています。その結果、同じコア処理性能を発揮し、同じ RP2040 ソフトウェアエコシステムを共有します。
2 つのボードの主な違いは、露出している GPIO の数、利用可能な周辺接続、およびオンボードの電源管理機能です。
標準の XIAO RP2040 は一般的な 14 ピンの XIAO フットプリントを採用しており、11 本の GPIO ピンと 3 本の電源ピンで構成されています。11 本のデジタル I/O ピンはすべて PWM に対応しており、そのうち 4 本はアナログ入力にも対応しています。このボードは、コンパクトな 21 × 17.8 mm のフォームファクタで I2C、UART、SPI、SWD インターフェースを提供します。
XIAO RP2040 Plus は、同じ一般的な 14 ピン XIAO レイアウトを維持しつつ、ボードの背面と側面に 15 個の GPIO はんだパッドを追加しています。これにより、露出しているデジタル I/O ピンの総数は 11 本から 26 本に増加します。また、第 2 の I2C インターフェース、専用の USB D+/D− パッド、BAT+、BAT−、BAT_EN を含むバッテリー関連の接続も追加されています。
バッテリー駆動アプリケーション向けに、XIAO RP2040 Plus にはオンボード PMIC、バッテリー充電インジケータ、および BAT から 3V3 への逆流保護が統合されています。これらの追加機能により、Plus バージョンはカスタムキャリアボード、SMD 実装、バッテリー駆動デバイス、より多くの I/O リソースを必要とするプロジェクトにより適しています。
Seeed Studio XIAO RP2040 は Seeed Studio XIAO 拡張ボードと互換性があります。
特徴
- 高性能 RP2040 MCU: 最大 133 MHz で動作するデュアルコア Arm Cortex-M0+ プロセッサ
- 豊富なメモリリソース: 264 KB の SRAM と 2 MB のオンボード Flash メモリ
- 幅広いソフトウェア互換性: Arduino、PlatformIO、MicroPython、CircuitPython、TinyGo、Rust、Zephyr などをサポート
- 共通の XIAO フットプリント: 両バージョンとも標準的な 14 ピン XIAO レイアウトを採用し、11 本の GPIO ピンと 3 本の電源ピンを備えています
- コンパクトなフォームファクタ: ウェアラブルデバイスやスペースに制約のある用途向けの親指サイズ 21 × 17.8 mm デザイン
- 標準 XIAO RP2040 インターフェース: 11 本のデジタル I/O ピン、4 本のアナログ入力ピン、11 本の PWM 対応ピン、I2C、UART、SPI、SWD
- 拡張された XIAO RP2040 Plus の I/O: 合計 26 本のデジタル I/O ピンとなる 15 個の GPIO パッドを追加し、第 2 の I2C インターフェースと専用 USB D+/D− パッドを搭載
- 統合バッテリー管理: XIAO RP2040 Plus にはオンボード PMIC、バッテリー充電インジケータ、専用バッテリー接続、および BAT から 3V3 への逆流保護を搭載
- 柔軟な実装オプション: ブレッドボードに適した共通ピンに加え、キャッスレーテッドエッジと SMD 対応パッドによりカスタムキャリアボードに対応
仕様
| 製品名 | Seeed Studio XIAO RP2040 | Seeed Studio XIAO RP2040 Plus |
|---|---|---|
| チップセット | Raspberry Pi RP2040 | |
| プロセッサ | デュアル Cortex-M0+(最大 133 MHz) | |
| RAM | 264 KB SRAM | |
| Flash | 2 MB オンボード Flash | |
| インターフェース | GPIO Pin x14 | GPIO Pin x29 |
| オンボード | User LED × 1 | User LED × 1 |
| バッテリー管理 (PMIC) | なし | オンボード PMIC |
| 電源 | 入力電圧 (Type-C): 5V | |
| BAT から 3V3 への逆流保護 | いいえ | はい |
| ソフトウェア互換性 | Arduino、PlatformIO、MicroPython、CircuitPython、TinyGo、Rust、Zephyr、および 今後追加予定 | |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 寸法 | 21 x 17.8mm | |
| バリエーション | Seeed Studio XIAO RP2040 3PCS パック Seeed Studio XIAO RP2040 事前はんだ付け版 | Seeed Studio XIAO RP2040 Plus |
ハードウェア概要
一般的な I/O ピンについて: MCU の動作電圧は 3.3V です。一般的な I/O ピンに接続される入力電圧が 3.3V を超えると、チップが損傷する可能性があります。
電源ピンについて: 内蔵の DC-DC コンバータ回路は 5V 電圧を 3.3V に変換でき、VIN-PIN および 5V-PIN を介して 5V 電源でデバイスに給電することができます。
XIAO RP2040 は現在、バッテリー電源のみをサポートしており、バッテリー接続中に Type-C を接続することはできません。安全上のリスクとなる可能性があります。
使用時には十分ご注意いただき、シールドカバーを持ち上げないでください。
ピンマップ
| XIAO ピン | 機能 | XIAO RP2040 | XIAO RP2040 Plus | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 5V | VBUS | VBUS | VBUS | USB 5 V 電源入力/出力 |
| GND | GND | GND | GND | グラウンド |
| 3V3 | 3V3_OUT | 3V3_OUT | 3V3_OUT | 3.3 V 電源出力 |
| D0 | A0 | GPIO26 | GPIO26 | GPIO、ADC0 |
| D1 | A1 | GPIO27 | GPIO27 | GPIO、ADC1 |
| D2 | A2 | GPIO28 | GPIO28 | GPIO、ADC2 |
| D3 | A3 | GPIO29 | GPIO29 | GPIO、ADC3 |
| D4 | SDA0 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO、I2C0 データ |
| D5 | SCL0 | GPIO7 | GPIO7 | GPIO、I2C0 クロック |
| D6 | TX | GPIO0 | GPIO0 | GPIO、UART 送信 |
| D7 | RX | GPIO1 | GPIO1 | GPIO、UART 受信 |
| D8 | SCK | GPIO2 | GPIO2 | GPIO、SPI クロック |
| D9 | MISO | GPIO4 | GPIO4 | GPIO、SPI データ入力 |
| D10 | MOSI | GPIO3 | GPIO3 | GPIO、SPI データ出力 |
| D11 | — | — | — | 外部ピンとしては使用不可 |
| D12 | GPIO | — | GPIO18 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D13 | SCL1 | — | GPIO21 | Plus 専用 I2C1 クロック |
| D14 | SDA1 | — | GPIO20 | Plus 専用 I2C1 データ |
| D15 | GPIO | — | GPIO19 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D16 | GPIO | — | GPIO22 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D17 | GPIO | — | GPIO23 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D18 | — | — | — | 外部ピンとしては使用不可 |
| D19 | GPIO | — | GPIO5 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D20 | GPIO | — | GPIO13 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D21 | GPIO | — | GPIO14 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D22 | GPIO | — | GPIO15 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D23 | GPIO | — | GPIO16 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D24 | GPIO | — | GPIO17 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D25 | GPIO | — | GPIO10 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D26 | GPIO | — | GPIO9 | Plus 専用拡張 GPIO |
| D27 | GPIO | — | GPIO8 | Plus 専用拡張 GPIO |
| Reset | RUN | RUN | RUN | リセット入力 |
| Boot | RP2040_BOOT | RP2040_BOOT | RP2040_BOOT | ブートローダーモードに入る |
| USER_LED_R | Red channel | GPIO17 | — | XIAO RP2040 上の RGB LED 赤チャンネルを直接制御 |
| USER_LED_G | Green channel | GPIO16 | — | XIAO RP2040 上の RGB LED 緑チャンネルを直接制御 |
| USER_LED_G | Blue channel | GPIO25 | — | XIAO RP2040 上の RGB LED 青チャンネルを直接制御 |
| RGB_LED | WS2812B data | — | GPIO12/NEOPIX | 単線 WS2812B カラーデータ制御 |
| RGB_EN | WS2812B enable | — | GPIO11 | WS2812B 電源を有効化;カラーデータピンではない |
| User LED | User-controlled LED | — | GPIO25 | XIAO RP2040 Plus 上の独立したユーザー LED |
| BAT_EN | Battery Enable | — | GPIO24 | Plus 上のバッテリー電源制御 |
| CHARGE_LED | Charging Indicator | — | — | ハードウェア制御の充電状態 LED;ユーザー GPIO ではない |
| SWDIO | SWD Debug | SWDIO | RP2040_SWDIO | Serial Wire Debug データ |
| SWCLK | SWD Debug | SWCLK | RP2040_SWCLK | Serial Wire Debug クロック |
| USB_D+ | USB | - | USB_DP | USB 1.1 フルスピード データ(プラス) |
| USB_D- | USB | - | USB_DM | USB 1.1 フルスピード データ(マイナス) |
ブートローダーモードに入る
ユーザーのプログラミング処理が失敗した場合、Seeed Studio XIAO RP2040 のポートが消えてしまうことがあります。次の操作を行うことで、この問題を解決できます。
- B ボタンを長押しします。
- Seeed Studio XIAO PR2040 をコンピュータに接続します。
- コンピュータにディスクドライブが表示されます。
この時点で、チップはブートローダーモードに入り、書き込みポートが再び現れます。RP2040 チップには 2 つのパーティションがあり、1 つはブートローダー、もう 1 つはユーザープログラムです。製品は工場出荷時に、システムメモリ内にブートローダーコードが書き込まれています。上記の手順を実行することで、モードを切り替えることができます。
リセット
Seeed Studio XIAO RP2040 をリセットしたい場合は、次の手順を実行します。
- Seeed Studio XIAO RP2040 をコンピュータに接続します。
- R ピンを1 回押します。
注意:内蔵のプログラマブル単色 LED(赤、青、緑)は、Arduino 上のものとは動作が逆になっています。Seeed Studio XIAO RP2040 では、そのピンを Low に引き下げることで有効になります。

バッテリーの使用
背面に BAT バッテリーコネクタを備えているのは XIAO RP2040 Plus のみですので、ご注意ください。
XIAO RP2040 Plus は、3.7V リチウムバッテリーを電源入力として使用することができます。配線方法については、以下の図を参照してください。

はんだ付けの際、正極と負極を短絡させてバッテリーや機器を焼損させないよう、十分注意してください。バッテリーに電力が残っている場合は、決して基板にはんだ付けしないでください。基板が焼損するおそれがあります。回路に通電した状態で短絡させることは重大なリスクを伴うため、アダプタの使用を推奨します。
バッテリー電圧読み取り例
回路図によると、XIAO RP2040 Plus は SGM40567-4.2XG/TR リチウムイオンバッテリーチャージャ IC を使用して、単セルリチウムイオンバッテリーに定電流・定電圧充電を行います。充電状態は点滅する Charge_LED によって示されます。
バッテリー電圧測定回路には、測定経路を有効または無効にするために TPS22916CNYFPR ロードスイッチが使用されています。バッテリー電圧を測定する必要があるとき、MCU は BAT_EN (GPIO24) を介して測定経路を有効にし、デバイスがスタンバイモードの間のバッテリー消費を低減します。
さらに、SGM4875XXDM6G/TR アナログスイッチを使用して ADC 入力チャネルを切り替えています。GPIO24/BAT_EN によって制御され、バッテリー測定信号と別のアナログ入力信号のどちらを A3 (GPIO29) ADC ピンに接続するかを選択し、ADC ピンを多重利用できるようにしています。
A3 ピンを ADC 入力として使用してバッテリー電圧を測定している間は、同時に汎用 I/O ピンとして使用することはできません。ピン割り当ての際には必ずこの点を考慮してください。

バッテリー電圧は、抵抗分圧回路を使用して測定されます。ADC が読み取る電圧は実際のバッテリー電圧の半分であるため、ソフトウェア側で ADC の測定値に 2 を掛けて実際のバッテリー電圧を得る必要があります。
バッテリー読み取り例
constexpr float ADC_VREF = 3.3f;
constexpr float ADC_MAX = 4095.0f;
constexpr float DIVIDER_RATIO = 2.0f; // 10k / 10k voltage divider
float readBatteryVoltage() {
// Enable voltage divider circuit and analog switch simultaneously
digitalWrite(BAT_EN, HIGH);
// Wait for U2 output, RC filter and ADC input to stabilize
delay(10);
// Discard one possibly stale ADC reading
analogRead(A3);
// Multiple sampling and averaging to reduce noise
uint32_t sum = 0;
constexpr int samples = 16;
for (int i = 0; i < samples; i++) {
sum += analogRead(A3);
delay(2);
}
// Turn off immediately after measurement to avoid continuous power consumption by divider resistors
digitalWrite(BAT_EN, LOW);
float adcRaw = sum / (float)samples;
float a3Voltage = adcRaw * ADC_VREF / ADC_MAX;
return a3Voltage * DIVIDER_RATIO;
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BAT_EN, OUTPUT);
digitalWrite(BAT_EN, LOW); // Disable detection circuit by default
analogReadResolution(12); // RP2040 Plus ADC: 0~4095
}
void loop() {
float batteryVoltage = readBatteryVoltage();
Serial.print("Battery: ");
Serial.print(batteryVoltage, 3);
Serial.println(" V");
delay(1000);
}
低消費電力アプリケーションでは、バッテリー電圧の測定が完了したら BAT_EN を無効にして、分圧抵抗による静止電力消費を低減してください。
- バッテリー充電中は Charge_LED が点滅します。

- バッテリー電圧測定結果:リチウムイオンバッテリーの測定電圧は、バッテリーに印字されている公称値と異なる場合があります。必ず実際の測定値を参照してください。

回路図オンラインビューア
リソース
XIAO RP2040
ハードウェア設計
- 📄[データシート] Raspberry Pi RP2040 データシート
- 📄[回路図] XIAO RP2040 回路図
- 🗃️[PCB 設計ファイル]
- 🗃️[PCB ライブラリ]
- 📄[ピン配置図] XIAO RP2040 ピン配置シート
メカニカル設計
- 📄[2D 寸法] DXF 形式の XIAO RP2040 寸法
- 📄[3D モデル] XIAO RP2040 3D モデル
XIAO RP2040 Plus
ハードウェア設計
- 📄[データシート] Raspberry Pi RP2040 データシート
- 📄[回路図] XIAO RP2040 Plus 回路図
- 🗃️[PCB 設計ファイル]
- 🗃️[PCB ライブラリ]
- 📄[ピン配置図] XIAO RP2040 Plus ピン配置シート
コースリソース

技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が弊社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。