メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO SAMD21でのSPI通信

SPI通信インターフェース​

ハードウェア​

必要な材料

ハードウェア接続

  • ステップ1. Grove-高精度圧力センサーのCSKをSeeed Studio XIAOのSCKに接続します。

  • ステップ2. センサーのCSをSeeed Studio XIAOのD3に接続します。

  • ステップ3. センサーのSDOをSeeed Studio XIAOのMISOに接続します。

  • ステップ4. センサーのSDIをSeeed Studio XIAOのMOSIに接続します。

  • ステップ5. センサーのGNDをSeeed Studio XIAOのGNDに接続します。

  • ステップ6. センサーの3V3をSeeed Studio XIAOの3.3Vに接続します。

  • ステップ7. Type-CケーブルでSeeed Studio XIAOをPCに接続します。

ソフトウェア​

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduino入門を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ1. GithubからDPS310-Pressure-Sensorライブラリをダウンロードします。

  • ステップ2. ライブラリのインストール方法を参照してArduino用ライブラリをインストールします。

  • ステップ3. コードをArduino IDEにコピーしてアップロードします。

#include <Dps310.h>

// Dps310 Opject
Dps310 Dps310PressureSensor = Dps310();

void setup()
{
//pin number of your slave select line
//XMC2GO
int16_t pin_cs = 3;
//for XMC 1100 Bootkit & XMC4700 Relax Kit uncomment the following line
//int16_t pin_cs = 10;

Serial.begin(9600);
while (!Serial);


//Call begin to initialize Dps310
//The parameter pin_nr is the number of the CS pin on your Microcontroller
Dps310PressureSensor.begin(SPI, pin_cs);

//temperature measure rate (value from 0 to 7)
//2^temp_mr temperature measurement results per second
int16_t temp_mr = 2;
//temperature oversampling rate (value from 0 to 7)
//2^temp_osr internal temperature measurements per result
//A higher value increases precision
int16_t temp_osr = 2;
//pressure measure rate (value from 0 to 7)
//2^prs_mr pressure measurement results per second
int16_t prs_mr = 2;
//pressure oversampling rate (value from 0 to 7)
//2^prs_osr internal pressure measurements per result
//A higher value increases precision
int16_t prs_osr = 2;
//startMeasureBothCont enables background mode
//temperature and pressure ar measured automatically
//High precision and hgh measure rates at the same time are not available.
//Consult Datasheet (or trial and error) for more information
int16_t ret = Dps310PressureSensor.startMeasureBothCont(temp_mr, temp_osr, prs_mr, prs_osr);
//Use one of the commented lines below instead to measure only temperature or pressure
//int16_t ret = Dps310PressureSensor.startMeasureTempCont(temp_mr, temp_osr);
//int16_t ret = Dps310PressureSensor.startMeasurePressureCont(prs_mr, prs_osr);


if (ret != 0)
{
Serial.print("Init FAILED! ret = ");
Serial.println(ret);
}
else
{
Serial.println("Init complete!");
}
}


void loop()
{
uint8_t pressureCount = 20;
float pressure[pressureCount];
uint8_t temperatureCount = 20;
float temperature[temperatureCount];

//This function writes the results of continuous measurements to the arrays given as parameters
//The parameters temperatureCount and pressureCount should hold the sizes of the arrays temperature and pressure when the function is called
//After the end of the function, temperatureCount and pressureCount hold the numbers of values written to the arrays
//Note: The Dps310 cannot save more than 32 results. When its result buffer is full, it won't save any new measurement results
int16_t ret = Dps310PressureSensor.getContResults(temperature, temperatureCount, pressure, pressureCount);

if (ret != 0)
{
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("FAIL! ret = ");
Serial.println(ret);
}
else
{
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(temperatureCount);
Serial.println(" temperature values found: ");
for (int16_t i = 0; i < temperatureCount; i++)
{
Serial.print(temperature[i]);
Serial.println(" degrees of Celsius");
}

Serial.println();
Serial.print(pressureCount);
Serial.println(" pressure values found: ");
for (int16_t i = 0; i < pressureCount; i++)
{
Serial.print(pressure[i]);
Serial.println(" Pascal");
}
}

//Wait some time, so that the Dps310 can refill its buffer
delay(10000);
}
  • ステップ4. ツール > シリアルモニタをクリックするか、Ctrl+Shift+Mを同時に押して、アップロードが成功した後にシリアルモニタを開くと、以下のような出力が表示されます:

pir

Loading Comments...