メインコンテンツまでスキップ

ePaper Breakout Board 入門ガイド


XIAO eInk Expansion Board は、XIAO ファミリで eInk ディスプレイを手軽に駆動するための最適なソリューションです。24 ピン FPC コネクタを備え、このボードは当社の eInk 製品シリーズとシームレスに接続できます。さらに選択肢を広げたい場合は、8 ピン 2.54 ヘッダを使って、お好みのマイコンを簡単に統合できます。このボードは、あなたの eInk の「永遠の親友」のような存在で、その機能を強化し、あなたの作業をより簡単にしてくれます。

注記

このブレイクアウトボードには eInk ディスプレイは含まれていません。ディスプレイは別途購入する必要があります。

はじめに​

特長​

  • 24 ピン FPC コネクタ:eInk ディスプレイへの堅牢で信頼性の高い接続を提供します。
  • XIAO ソケット:XIAO をプロセッサとして使用でき、コンパクトでありながら強力な制御ソリューションを提供します。
  • 8 ピン 2.54 ヘッダ:任意のマイコンに接続できるため、高い柔軟性があり、さまざまな可能性が広がります。
  • プラグアンドプレイ:使いやすさを重視して設計されており、初心者から上級者まで幅広いユーザーに最適です。
  • 多用途なアプリケーション:小型から大型まで、幅広いサイズの eInk ディスプレイに対応します。

用途​

  • デジタルサイネージ:eInk Breakout Board を使用して、動的で省電力なデジタルサインを作成します。
  • 電子書籍リーダー:自分のニーズに合わせた機能を備えたカスタム電子書籍リーダーを構築します。
  • スマートホーム制御パネル:スマートホームシステムに組み込んで、スタイリッシュでモダンな制御パネルを実現します。
  • リテール用プライスタグ:より効率的で環境に優しい電子プライスタグを作成します。
  • 教育ツール:簡単に更新でき、省電力なインタラクティブ教育教材を開発します。

ハードウェア概要​

  1. 24 ピン FPC コネクタ:2.13 インチ ePaper 用。
  2. XIAO ソケット:Seeed Studio XIAO 開発ボードを接続するためのものです。
  3. IO ブレイクアウト:Arduino UNO や Raspberry Pi など、他のコントローラを接続するためのものです。

ピン配置の定義​

eInk SPI ピンXIAO
RSTD0
CSD1
DCD3
BUSYD5
SCKD8
MOSID10

対応 eInk​

  1. 1.54-inch E-paper - Dotmatix 200x200
  2. 2.13-inch E-Paper -Flexible Monochrome 212x104
  3. 2.13-inch E-Paper - Quadruple 212x104
  4. 2.9 inch E-paper - Monocolor 128x296
  5. 4.2-inch E-Paper - Monocolor 400x300
  6. 4.26-inch E-Paper - Monocolor 800x480
  7. 5.65-inch E-paper - Sevencolor 600x480
  8. 5.83-inch E-paper - Monocolor 648x480

ハードウェアの準備​

ステップ 1. 材料の準備

Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO RP2040Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense)

ステップ 2. XIAO を XIAO ソケットに挿入します:ピンを揃え、ボード上の XIAO ソケットに XIAO をやさしく挿し込みます。

ステップ 3. eInk を FPC コネクタに挿入します:ePaper Breakout Board 上の 24 ピン FPC コネクタに、E-paper を慎重に差し込みます。

ソフトウェアの準備​

推奨される開発ツールは Arduino IDE です。XIAO 用に Arduino 環境を設定し、オンボードパッケージを追加する必要があります。

ヒント

初めて Arduino を使用する場合は、Getting Started with Arduino を参照することを強くお勧めします。

ステップ 1. Arduino アプリケーションを起動します。

ステップ 2. 使用する開発ボードのモデルを選択し、Arduino IDE に追加します。

  • 後の手順で Seeed Studio XIAO SAMD21 を使用したい場合は、追加作業を完了するために this tutorial を参照してください。

  • 後の手順で Seeed Studio XIAO RP2040 を使用したい場合は、追加作業を完了するために this tutorial を参照してください。

  • 後の手順で Seeed Studio XIAO nRF52840 を使用したい場合は、追加作業を完了するために this tutorial を参照してください。

  • 後の手順で Seeed Studio XIAO ESP32C3 を使用したい場合は、追加作業を完了するために this tutorial を参照してください。

  • 後の手順で Seeed Studio XIAO ESP32S3 を使用したい場合は、追加作業を完了するために this tutorial を参照してください。

Seeed GFX ライブラリのインストール​

ステップ 3. Seeed GFX ライブラリをインストールします

ヒント

このライブラリは TFT ライブラリと同じ機能を持ちますが、互換性はありません。TFT ライブラリや類似のディスプレイライブラリをインストールしている場合は、先にアンインストールしてください。

GitHub から Seeed GFX ライブラリをダウンロードしてインストールします。

下にスクロールしてこのリンクを開きます。

使用しているデバイスタイプを選択するとコードが生成されます。そのコードをコピーしておき、後で使用します。

ヒント

誤った選択をすると、画面には何も表示されません。

そのため、ご使用のデバイスやコンポーネントの種類を必ず確認してください。

ライブラリをダウンロードしたら、Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library に進み、ダウンロードしたライブラリを選択します。

基本的なサンプルが 4 つあります。好みの基本サンプルを開きます:

  1. Bitmap: ビットマップ画像を表示します。
  2. Clock: アナログ時計を表示します。
  3. Clock_digital: デジタル時計を表示します。
  4. Shape: さまざまなサイズの文字や図形をランダムに表示します。

コードを書き込む​

新しい "driver.h" ファイルを作成し、その中に先ほどのコードを貼り付けます。コードは次のようになります:

#define BOARD_SCREEN_COMBO 504 // 2.9 inch monochrome ePaper Screen (SSD1680)
#define USE_XIAO_EPAPER_BREAKOUT_BOARD

その後、Tools -> Board -> XIAO ESP32C6 および Tools -> Port -> ボードが接続されているポートを選択 に進みます。次に Upload をクリックしてコードを書き込みます。

これで、epaper スクリーンにフィードバックが表示されます!以下は Helloworld サンプルの結果です。

注意

1.54 インチまたは 2.9 インチの電子ペーパー画面を使用している場合、ドライバチップの仕様により、時計などの動的エフェクトを使用するとフリッカーが発生することがあります。これはプログラムの問題ではないのでご安心ください。ただし、画面の寿命を縮めないよう、動的エフェクトのサンプルを長時間連続して動作させることは推奨しません。

5.83 インチおよび 7.5 インチの画面を使用している場合は、異なるチップを採用しているため、このようなフリッカー現象は発生しません。

画像変換ソフトウェア​

Web サイトの使い方(推奨)​

ここではテスト用に 7.5 インチの電子ペーパー画面を使用しています。

画像の作成方法​

この URL は非常に便利な画像変換操作を提供しており、電子ペーパー画面上にさまざまな画像を簡単に表示できるようにしてくれます。さっそく始めましょう!

Step 1.画像を選択

まず表示したい画像を選びます。サイズは 800×480 を超えないようにしてください。

Step 2.画像設定

  • Canvas Size(s)

    • Canvas Size: キャンバスのサイズを設定します。例えば 800 x 480 ピクセルは、キャンバスの幅が 800 ピクセル、高さが 480 ピクセルであることを意味します。
  • Background Color

    • Background Color: キャンバスの背景色を選択します。オプションは次のとおりです:

    • White: 白い背景

    • Black: 黒い背景

  • Transparent: 透明な背景

    • Invert Image Color
    • Invert Image Color: 画像の色を反転させるためのオプションです。選択すると、画像の色が反転します。
  • Brightness / Alpha Threshold

    • Brightness / Alpha Threshold: ピクセルの明るさの値を 0 ~ 255 の範囲で設定します。値が大きいほどピクセルは明るくなり、この値より低いピクセルは黒になります。
  • Scaling

    • Scaling: 画像の拡大縮小方法を選択します。オプションは次のとおりです:
  • Original size: 元のサイズを維持

    • その他のスケーリングオプション(具体的なオプションは別途説明が必要な場合があります)
  • Center

    • Center: 画像をキャンバスの中央に配置するかどうかを選択します。注意:このオプションは、画像が元のサイズより大きい場合にのみ機能します。

Step 3.プレビュー

設定が完了すると、ここで画像がどのように表示されるかをプレビューできます。

Step 4.出力

  • 変換されたコードをコピーします
  • このヘッダーファイル内の画像コードを置き換えます

表示効果​

Image2lcd ソフトウェアの使い方​

画像の作成方法​

Windows に標準搭載されている Paint ソフトを使用して、使用中の画面と同じ解像度の画像を作成し、BMP または JPG ファイルとして保存します。

注記

画像の解像度は、使用している画面と同じでなければなりません。例えば、4.2 インチの電子ペーパーは 400 x 300 ピクセルなので、300 x 400 のサイズは使用できません。そうすると、image2lcd が出力する .h ファイルに 200 バイト余分に追加されてしまいます。

画像の色は、Windows に付属する標準のペイントボードの色と一致している必要があります。ペイントボードの色は次のとおりです:

電子ペーパー色
1.54-inch E-paper - Dotmatix 200x200純粋な白黒
2.13-inch E-Paper -Flexible Monochrome 212x104純粋な白黒
2.13-inch E-Paper - Quadruple 212x104黒、白、赤、黄
2.9 inch E-paper - Monocolor 128x296純粋な白黒
2.9-inch e-paper - Quadruple color 128x296黒、白、赤、黄
4.2-inch E-Paper - Monocolor 400x300純粋な白黒
4.26-inch E-Paper - Monocolor 800x480純粋な白黒
5.65-inch E-paper - Sevencolor 600x480黒、白、赤、黄、青、緑、オレンジ
5.83-inch E-paper - Monocolor 648x480純粋な白黒
7.5-inch E-paper - Monocolor 800x480純粋な白黒
7.5-inch E-paper - Tri-Color 800x480純粋な白黒

ビットマップ変換​

Step 1. Image2lcd.7z を開き、解凍してアプリケーションを起動します。

Step 2. 画像を開き、「Output file type」を「C array (*.c)」に、「Scan mode」を「Horizon Scan」に設定し、その他のパラメータ設定は次のとおりにします:

電子ペーパーBitPixl最大幅と高さ色反転表示モード
1.54-inch E-paper - Dotmatix 200x200モノクロ200x200✅左右反転
2.13-inch E-Paper -Flexible Monochrome 212x104モノクロ104x212✅通常
2.13-inch E-Paper - Quadruple 212x104 4 階調グレー104x212/通常
2.9 inch E-paper - Monocolor 128x296モノクロ128x296✅通常
2.9-inch e-paper - Quadruple color 128x296 4 階調グレー128x296/通常
4.2-inch E-Paper - Monocolor 400x300モノクロ400x300✅左右反転
4.26-inch E-Paper - Monocolor 800x480モノクロ800x480/左右反転
5.65-inch E-paper - Sevencolor 600x480256 色600x448/通常
5.83-inch E-paper - Monocolor 648x480モノクロ600x480✅左右反転
7.5-inch E-paper - Monocolor 800x480モノクロ800x480✅左右反転
7.5インチ E-paper - 3色 800x480モノクロ800x480/通常
ヒント
  • Max Width と Height を設定した後、確定するために矢印をクリックする必要があります。
  • ヘッダーデータを含めないでください。

Step 3. "Save" をクリックして、lcd 出力配列を .h ファイルとして保存します。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...