メインコンテンツまでスキップ

プロジェクト概要

このwikiでは、Seeed Studio XIAO nRF52840 の Bluetooth 5.0 BLE 機能を Seeed Studio Grove 温湿度センサー(DHT20)と組み合わせて使用し、BTHome プロトコルを使って温度と湿度の測定値を Home Assistant にブロードキャストする方法を紹介します。

コードには CircuitPython を使用します。

はじめに

このチュートリアルに従うには、以下のハードウェアが必要です

Seeed Studio XIAO nRF52840-SenseSeeed Studio Grove 温湿度センサー V2.0(DHT20)

ハードウェア準備

Grove DHT20センサーは通信にI2Cを使用します。XIAO nRF52840 SenseのI2Cピンに接続する必要があります:

  • XIAO Grove ShieldとUniversal 4 pin Unbuckledケーブルを使用できます
  • 4 pin Female JumperからGrove 4 pin変換ケーブルを使用してDHT20センサーを直接XIAO nRF52840 Senseに接続します

XIAO nRF52840 SenseとXIAO Grove Shieldのピン配置

pir

pir

ハードウェアセットアップ

配線は簡単です。Shieldを使用する場合もしない場合も、以下のFritzingスケマティックでコンポーネントを接続する方法を示しています。

Wiring

Wiring

Wiring

ソフトウェア準備

Thonny IDEソフトウェア(Linux)と関連するライブラリとファイルを使用します。以下の手順を実行します:

  1. XIAO nRF52840 SenseにCircuitPythonをインストール
  2. 必要なライブラリをインストール
  3. BTHomeプロトコルを使用してセンサーをコーディング
  4. Home Assistantを設定

ステップ1 - CircuitPythonのインストール

CircuitPythonをインストールしましょう。

CircuitPythonにアクセスして、XIAO nRF52840 Sense用のバージョンをダウンロードします。 Downloadsを選択し、検索フィールドでXIAO nRF52840と入力を開始すると、結果にセンサーが表示されます。

CircuitPython Download

次に、ダウンロードボタンを押してデバイス用のファイルを取得します。

CircuitPython Download

.uf2ファイルが取得できるはずです。インストールするにはブートローダーモードに入る必要があります。XIAO nRF52840 Senseをコンピューターに接続し、リセットボタンを2回押します。

CircuitPython Download

コンピューターにXIAO-SENSEという新しいドライブが表示されるはずです。

XIAO nRF52840 Sense drive

次に、ダウンロードしたファイルをドライブにコピーします。

XIAO nRF52840 Sense drive

しばらくすると、CIRCUITPYという名前の新しいドライブが表示されます。マイクロコントローラーにCircuitPythonがインストールされました。

XIAO nRF52840 Sense drive

ステップ2 - ライブラリのインストール

Grove Temperature & Humidity sensor V2.0(DHT20)を使用するには、 AdafruitのAHT20ライブラリが必要です。

前述のウェブサイトにはライブラリのインストール方法が記載されています。

インストール後、以下のファイルが必要です(これらはDHT20センサーに必要なファイルです):

XIAO nRF52840 Sense drive

ステップ3 - コードのアップロード

コードに進む前に、BTHomeとは何かを理解する必要があります。

BTHome logo

BTHome

BTHomeは、Bluetooth Low Energy(BLE)を介してセンサーデータとボタン押下をブロードキャストするためのオープンスタンダードです。エネルギー効率が良く、柔軟で安全になるように設計されています。BTHomeはHome Assistantなどの人気のあるホームオートメーションプラットフォームで標準サポートされています。

BTHomeの利点:

  • オープンスタンダードなので、異なるメーカーのデバイスが連携できます。
  • デバイスはエネルギー効率が良く設計されているため、単一のバッテリーで長時間動作できます。
  • データは暗号化されているため、不正アクセスから安全です。
  • 柔軟なフォーマットなので、さまざまなセンサーデータとボタン押下の送信に使用できます。

BTHomeは、BLEを介してセンサーデータとボタン押下をブロードキャストするための汎用性があり強力なスタンダードです。スマートホームにセンサーデータとボタン押下を追加したい人にとって良い選択肢です。

詳細とデータフォーマットについては公式サイトで学ぶことができます。

コード

以下がCircuitPythonコードです。

クリックしてCircuitPythonコードをコピー
# BTHome with DHT20
# This code is based on the excelent code by Koen Vervloesem
# https://github.com/koenvervloesem/BTHome-Inertial-Sensor-in-CircuitPython
# We don't use deep sleep because it just doesn't work
# on the XIAO nRF52840 Sense. It's a pitty.

from _bleio import adapter
from time import sleep
import board
# for the Grove sensor
import adafruit_ahtx0


# The size of the name is important.
DEVICE_NAME = "XIAO nRF52840 Sense"
INTERVAL = 0.1

# Because this is delaying just 0.1s - 100 milliseconds, we don't need to read the sensor
# values everytime. It's overkill - let's just read every 5 minutes.
# Let's create a timer that will add every INTERVAL
# when it reaches 30 - it will be 5 minutes passed
# then we read the sensor
# INTERVAL * 60 seconds * 5 minutes
# CONVERTING 0.1ms to seconds * 60s * minutes = 300
MINUTES_PER_READING = 5
readTimer = INTERVAL * 10 * 60 * MINUTES_PER_READING


# convert the measurement value to the BTHome format
def value_to_little_endian (measurement):

# Calculate the integer value by dividing the temperature by the factor
integer_value = int(measurement / 0.01)

# Extract the lower and upper bytes for little-endian representation
lower_byte = integer_value & 0xFF
upper_byte = (integer_value >> 8) & 0xFF

# Reverse the order of the bytes
little_endian_bytes = bytes([upper_byte, lower_byte])
return little_endian_bytes

class BTHomeAdvertisement:
_ADV_FLAGS = [0x02, 0x01, 0x06]
_ADV_SVC_DATA = [0x0a, 0x16, 0xd2, 0xfc, 0x40, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0xbf, 0x13]

def _name2adv(self, local_name):
adv_element = bytearray([len(local_name) + 1, 0x09])
adv_element.extend(bytes(local_name, "utf-8"))
return adv_element

def __init__(self, local_name=None):
if local_name:
self.adv_local_name = self._name2adv(local_name)
else:
self.adv_local_name = self._name2adv(adapter.name)

def adv_data(self, temperature, humidity):
adv_data = bytearray(self._ADV_FLAGS)
adv_svc_data = bytearray(self._ADV_SVC_DATA)
# temperature
# change values according -
temp = value_to_little_endian (temperature)
# returned value is list
adv_svc_data[6] = temp[1]
adv_svc_data[7]= temp[0]
# humidity
# change values according -
hum = value_to_little_endian (humidity)
# returned value is list
adv_svc_data[9] = hum[1]
adv_svc_data[10]= hum[0]
adv_data.extend(adv_svc_data)
adv_data.extend(self.adv_local_name)
return adv_data


# BTHome
bthome = BTHomeAdvertisement(DEVICE_NAME)

# Create sensor object
sensor = adafruit_ahtx0.AHTx0(board.I2C())

# because we want a initial reading
# let's initialize with the readTimer variable
# so we force the script to read the values
currentTimer = 0
# inital reading
temp = sensor.temperature
hum = sensor.relative_humidity

#DEBUG
#print("\nTemperature: %0.1f C" % temp)
#print("Humidity: %0.1f %%" % hum)

while True:
adv_data = bthome.adv_data(temp,hum)
adapter.start_advertising(
adv_data, scan_response=None, connectable=False, interval=INTERVAL * 2
)
sleep(INTERVAL)
adapter.stop_advertising()
# increase currentTimer
currentTimer += INTERVAL
#print (f"Current timer: {currentTimer}")
if (currentTimer >= readTimer):
#print (f'Read new values')
# Read new values
temp = sensor.temperature
hum = sensor.relative_humidity
#reset counter
currentTimer = 0


code.py として保存し、起動時に実行されるようにしてください。

BTHome logo

コードの説明

  • コードには説明のためのコメントが豊富に含まれています。
  • 基本的に、0.2秒ごとにDHT20センサーから取得した温度と湿度をブロードキャストしています。
  • センサーに負荷をかけて0.2秒ごとに値を読み取ることを避けるため、タイマーを設置しました。5分ごとにのみ値を読み取ります。この時間は MINUTES_PER_READING 変数で制御されます。

ステップ4 - Home Assistantでデータを表示

ステップ4.1 - Home AssistantにXIAO nRF52840 Senseを追加

Home Assistant Logo

Home Assistantは、ホームオートメーション用の無料でオープンソースのソフトウェアです。ローカル制御とプライバシーに重点を置いたスマートホームデバイスの中央制御システムとして設計されています。

Home Assistantは、異なるデバイスとサービスを一箇所に統合し、それらをエンティティとして統合することで、中央スマートホームコントローラーハブとして機能します。提供されるルールベースの自動化システムにより、トリガーイベント、条件、アクションに基づいたカスタムルーチンの作成が可能で、スクリプトも含まれます。これらにより、自動化の構築、ホームセキュリティシステムのセキュリティアラームとビデオ監視のアラーム管理、エネルギー測定デバイスの監視が可能になります。

詳細については、公式サイトをご覧ください。

要件

重要な要件の一つは、HA(Home Assistant)がBluetoothを持っていることです。Raspberry PI上でHAを実行している場合、おそらく持っているでしょう。すべてはRPiのバージョンに依存します。

設定

「ステップ3 - コードのアップロード」で、XIAO nRF52840をコーディングしました。次のステップでは、HAが検出できるように実行されている必要があります。

HAのインストールを開きます。設定 -> デバイスとサービスに移動します

Home Assistant

統合ページが表示されます。Bluetoothを選択します

Home Assistant

統合が表示されるはずです。

Home Assistant

注意: 何かが動作しない場合は、パッシブスキャンが選択されていないことを確認してください

Home Assistant

統合ページに入ると、XIAO nRF52840 Senseが接続されている場合、すでに検出されてページに表示されるはずです。

Home Assistant

「設定」を押してこの新しい統合を設定します。送信を押します。

Home Assistant

この新しいセンサーを配置するエリアを選択するだけで完了です。

Home Assistant

次に、再び設定 -> 統合に移動し、新しいBTHome統合を選択します

Home Assistant

統合ページに移動します。1つのデバイスと3つのエンティティがあることがわかります。 エンティティは温度、湿度、信号強度です

Home Assistant

エンティティをクリックすると、すべてを表示できる新しいページが表示されます。

Home Assistant

代わりにデバイスを押すと、すべてのオプションと現在の値を含むデバイスページが表示されます。このページを使用して、ダッシュボードに追加できます。

Home Assistant

「ダッシュボードに追加」を押すと、配置するビューを選択できます。

Home Assistant

その後、カードのビューが表示されます。「ダッシュボードに追加」を押してダッシュボードに追加します。

Home Assistant

ダッシュボードに移動すると、XIAO nRF52840 Senseによってブロードキャストされた温度と湿度を含む新しく追加されたカードが表示されます。

Home Assistant

さらに詳しく - ディープスリープ機能

私はこれを動作させることができませんでした。もし解決策をお持ちの方がいらっしゃいましたら、コメントを残してください。GitHubでご意見をお聞かせください。

✨ Contributor Project

技術サポート・製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...