メインコンテンツまでスキップ

XIAOシリーズのFAQ

この文書には、XIAOに関するよくある質問がすべて含まれています。XIAOを使用する際に何らかの問題が発生している場合、この文書は非常に役立ちます。

Q1: アップロードが失敗する/プログラムが異常に動作する/デバイスポートが見つからない場合はどうすればよいですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

XIAO nRF52840 (Sense)について

Q1: XIAO nRF52840 (Sense)をバッテリー充電に使用する際の注意事項は何ですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q2: XIAO BLEがバッテリー電源に接続されている時、5Vピンから出力がありません

詳細については、こちらをクリックしてください

XIAO ESP32C3について

Q1: バッテリー電圧を確認する方法

詳細については、こちらをクリックしてください

Q2: XIAO ESP32C3 IO割り当てに関する注意事項

詳細については、こちらをクリックしてください

Q3: 工場出荷時ファームウェアでブートローダーを再フラッシュする方法

詳細については、こちらをクリックしてください

XIAO ESP32S3 (Sense)について

Q1: なぜ私のXIAOは角の丸い部分で平らにならない問題があるのですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Seeed Studio Round Display for XIAOについて

Q1: プログラムをアップロードした後、ディスプレイに何も表示されないのはなぜですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q2: チュートリアルに従ったにもかかわらず、TFTやLVGLプログラムが正常にコンパイルできません。どうすればよいですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q3: XIAO SAMD21用の円形スクリーンプログラムをコンパイルする際に、ピン定義エラーが発生するのはなぜですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q4: XIAO RP2040でRound DisplayのHardwareTestコードを使用する際に、非常に奇妙なC++エラーが発生するのはなぜですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q5: XIAO RP2040用のプログラムをアップロードする際に、「unaligned opcodes detected in executable segment」エラーが発生するのはなぜですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q6: XIAO nRF52840 (Sense)を使用する際にエラーが発生するのはなぜですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q7: Seeed Studio XIAO ESP32S3 Senseをこの拡張スクリーンに接続したい場合、2つのTFカードスロットで競合が発生しますか?

詳細については、こちらをクリックしてください

XIAO CAN Bus拡張ボードについて

Q1: XIAO CAN Bus拡張ボードがサポートする最大ボーレートは何ですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q2: 同じCANバスネットワークで複数のXIAO CAN Bus拡張ボードを使用できますか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q3: XIAO CAN Bus拡張ボードを他のマイクロコントローラーや開発ボードと一緒に使用できますか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q4: CANバス接続の最大ケーブル長に制限はありますか?

詳細については、こちらをクリックしてください

Q5: CANバス通信の問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか?

詳細については、こちらをクリックしてください

技術サポート

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートをここで提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...