メインコンテンツまでスキップ

Xadow - BLE

Xadow - BLE は、HM-11 モジュールをベースにした Bluetooth Smart 対応の Xadow フォームファクタモジュールです。Xadow - BLE は、通常 Xadow モジュールが使用されるハードウェア構成で使用できます。Xadow - BLE を使用することで、Xadow 対応の組み込みシステムがデスクトップコンピュータ、スマートフォン、タブレットコンピュータ、さらには他の組み込みシステムと Bluetooth Smart(別名 Bluetooth Low Energy、BLE)を介して通信することが可能になります。

特徴


  • XBee 形状に互換
  • Bluetooth プロトコル: Bluetooth Specification V4.0 BLE
  • 動作周波数: 2.4 GHz ISM バンド
  • インターフェース方式: シリアルポート
  • オープン環境で 30 メートル以内でモジュール間の通信が可能
  • モジュール間で送受信する際のバイト制限なし
  • 変調方式: GFSK (ガウス周波数偏移変調)
  • 送信出力: - DBM, 23-6 DBM, 0 DBM, 6 DBM(AT コマンドで変更可能)
  • TI CC2540 チップを使用、256 KB の構成スペースを持ち、AT コマンドをサポート。ユーザーは必要に応じて役割(マスター、スレーブモード)、シリアルポートのボーレート、デバイス名、パスワードなどのマッチングパラメータを変更可能。
  • 電源供給: + 3.3 VDC 50 mA
  • 動作温度: - 5 ~ + 65 ℃

仕様


仕様
マイクロプロセッサCC2540
リソースAT コマンドをサポート。ユーザーは必要に応じて役割(マスター、スレーブモード)、シリアルポートのボーレート、デバイス名、パスワードなどのマッチングパラメータを変更可能。
PCB サイズ24.5mmx30.5mmx0.8mm
外形寸法24.5mmx30.5mmx9.77mm
電源供給3.3V
通信プロトコルUart(TTL)
IO 数2
キー入力 IO1
LED インジケータ IO1
接続性Xadow と互換性のあるソケット

電気的特性


仕様最小典型最大単位
最大入力電圧-0.3-3.6V
動作入力電圧2.03.33.6V
送信電流-15-mA
受信電流-8.5-mA
ディープスリープ電流-600-uA
動作温度-40-125°C

ピン定義


注記

重要な代替機能のみが記載されています。詳細についてはデータシートを参照してください。

使用方法


AT コマンドと設定

1) ネイティブ MAC アドレスを照会する

送信: AT+ADDR?

送信後、成功すると次のように返されます: OK + LADD: MAC アドレス(アドレスは 12 文字列)

2) ボーレートを照会する

送信: AT+BAUD?

送信後、成功すると次のように返されます: OK + Get: [para1]

para1 の範囲: 0 ~ 8。対応するパラメータ: 0 は 9600 を表し、1, 2, 9600, 38400 を表し、57600, 115200, 5, 4800, 6, 7 はそれぞれ 1200, 2400 を表します。デフォルトのボーレートは 9600 です。

3) ボーレートを設定する

送信: AT+BAUD[para1]

送信後、成功すると次のように返されます: OK + Set:[para1]

例: 送信: AT + BAUD1, 返却: OK + Set: 2。ボーレートが 19200 に設定されます。

注記

1200 に切り替えた後、モジュールは AT コマンドの設定をサポートしなくなります。スタンバイ中に PIO0 を押すことで、モジュールは工場出荷時の設定に戻ります。ボーレートの使用は推奨されません。ボーレートを設定した後、モジュールを再起動して新しいパラメータを有効にする必要があります。

4) 指定された Bluetooth アドレスに接続する(スレーブデバイスから)

送信: AT+CON[para1]

送信後、成功すると次のように返されます: OK + CONN[para2]

para2 の範囲は: A, E, F

例: Bluetooth アドレスが 0017EA0943AE の場合、AT + CON0017EA0943AE を送信すると、モジュールは次のように返します: OK + CONNA または OK + + CONNF または OK + CONNE。

5) デバイスのマッチング情報を削除する

送信: AT+CLEAR

送信後、成功すると次のように返されます: OK + CLEAR

接続されたデバイスのアドレスコード情報をクリアします。

6) モジュールの動作モードを照会する

送信: AT+MODE?

送信後、成功すると次のように返されます: OK + Get: [para]

para の範囲: 0 ~ 2。0 はパススルーモードを表し、1 は PIO 取得 + リモートコントロール + パススルーを表し、2 はパススルー + リモートコントロールモードを表します。デフォルトは 0 です。

7) モジュールの動作モードを設定する

送信: AT+MODE[para1]

送信後、成功すると次のように返されます: OK + Set: [para]

8) デバイス名を照会する

送信: AT+NAME?

送信後、成功すると次のように返されます: OK + NAME [para1]

9) デバイス名を設定する

送信: AT+NAME[para1]

送信後、成功すると次のように返されます: OK + Set: [para1]

例: デバイス名を Seeed に設定する場合、AT + NAMESeeed を送信すると、OK + Set: Seeed が返されます。この時点で、Bluetooth モジュールの名前が Seeed に変更されます。注意: この指示を実行した後、電源を入れ直して設定パラメータを有効にする必要があります。

10) マッチングパスワードを照会する

送信: AT+PASS?

送信後、成功すると次のように返されます: OK + PASS: [para1]

para1 の範囲は 000000 ~ 999999 で、デフォルトは 000000 です。

11) ペアリングパスワードを設定する

送信: AT+PASS[para1]

送信後、成功すると次のように返されます: OK + Set: [para1]

12) 工場出荷時の設定に戻す

送信: AT+RENEW

送信後、成功すると次のように返されます: OK + RENEW

モジュールを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。モジュールの設定がリセットされ、工場出荷時の状態に戻ります。モジュールは 500 ms の遅延後に再起動します。必要がない場合は注意してください。

13) モジュールをリセットする

送信: AT+RESET

送信後、成功すると次のように返されます: OK + RESET

この指示を実行した後、モジュールは 500 ms の遅延後に再起動します。

14) マスター・スレーブモードを設定する 送信: AT+ROLE[para1] 送信後、成功すると次のように返されます: OK + Set: [para1]

HelloWorld


注記

Xadow-BLEをXadow Main Boardに接続する際には、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填の角を別のモジュールの直角部分に接続する必要があります(各Xadowモジュールの4つの角を参照してください)。

//Xadow BLEをBLEマスターデバイスとして設定する

#define SerialBaud   9600
#define Serial1Baud 9600

void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
while(!Serial.available());
// マスターとして設定
Serial1.print("AT+ROLE1");
delay(1000);
}

void loop()
{
while(Serial.available()){
Serial1.write(Serial.read());
}
while(Serial1.available()){
Serial.write(Serial1.read());
}
}

//Xadow BLEをBLEスレーブデバイスとして設定する

#define SerialBaud   9600
#define Serial1Baud 9600
void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
while(!Serial.available());
// スレーブとして設定
Serial1.print("AT+ROLE0");
delay(1000);
}

void loop()
{
while(Serial.available()){
Serial1.write(Serial.read());
}
while(Serial1.available()){
Serial.write(Serial1.read());
}
}

Android BLE通信


ここでは、Xadow-BLEをAndroidスマートフォンと通信させる方法を説明します(注:Androidのシステムバージョンは4.3以上である必要があります)。

  1. Androidアプリをこちらからダウンロードし、Androidスマートフォンにインストールします。
  2. Xadow BLEをXadow Main Boardに接続し、上記のXadow BLEスレーブデバイスのデモコードをコピーして、コンパイルしてXadow Main Boardにアップロードします。
  3. シリアルツール(例:SSCOM32)を開き、Xadow Main Boardのシリアルポートを開きます。
  4. 最初のステップでインストールしたBLE Example APKを開きます。以下のような画面が表示されます。

  1. UIの中央にあるスタートボタンをクリックすると、BLEスレーブデバイスのスキャンが開始されます。スキャン結果はダイアログリストに表示されます。

  1. Seeed BLEを選択すると、Xadow BLEへの接続が自動的に試行されます。
  2. BLEスレーブデバイスへの接続が成功すると、UUIDがnullであることがわかります。Characteristics UUIDリストから1つを選択する必要があります。ここではUUID:0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fbを選択します。

  1. さあ、エキサイティングな瞬間です!テキストボックスにコマンド(データ)を入力し、送信ボタンをクリックすると、指定されたBLEデバイスにメッセージが送信されます。そして、受信テキストボックスにはスレーブデバイスからのメッセージが表示されます。以下のようになります。楽しんでください!

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...