Xadow - GPS

Xadow GPSはOEM GNSS受信モジュールで、Fastrax IT530Mと小型の12mm四方のセラミックパッチアンテナを含んでいます。この低消費電力モジュールは、位置情報、衛星情報、時間などを提供する標準的なNMEA形式のデータを出力します。このモジュールはXadow Main Boardに直接接続して、上記の情報を表示および記録することが簡単にできます。弱い信号の取得および追跡能力を備えており、ナビゲーションプロジェクトに最適な選択肢です。
仕様
- 動作電圧: 5.0 VDC
- チャンネル数: 99/33 (検索/追跡)
- ナビゲーション感度: -165dBm
- 追跡感度: -148 dBm
- 初期位置取得時間(コールドスタート): 23秒
- 初期位置取得時間(ウォームスタート): 23秒
- 初期位置取得時間(ホットスタート): 1秒
- 更新レート: 1 Hz (最大10 Hzまで設定可能)
- データプロトコル: NMEA-0183 rev. 3.01
- 通信モード: UART
- デフォルトボーレート: 115200 b/s
- 動作温度: -40°C ~+85°C
- 寸法: 25.43mm x 20.35mm
デモンストレーション
ソフトウェアシリアルを使用してGPSからデータを読み取り、それをシリアルポートに送り返す方法の例を以下に示します。
note
Xadow GPSをXadow Main Boardに接続する際には、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填の角を別のモジュールの直角部分に接続する必要があります(各Xadowモジュールの4つの角を参照してください)。
#define SerialBaud 9600
#define Serial1Baud 9600
void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
}
void loop()
{
for(;;)
{
// 仮想シリアルラインからUARTへのコピーとその逆
/*
*/
if (Serial.available())
{
Serial1.write(Serial.read());
}
if (Serial1.available())
{
Serial.write(Serial1.read());
}
}
}
- シリアルモニターを開くと、以下のような情報が表示されます:

これはNMEA 0183通信プロトコルに関するすべての情報です。実際には、位置データのみを抽出すればよく、その他の情報は無視できます。$GPRMCデータは私たちにとって有用です。以下にその詳細な意味を解析します:
$GPRMC,091308.000,A,2235.1683,N,11356.3607,E,0.37,259.79,050813,,,A*6E
- 091308.000--グリニッジ標準時(世界標準時)09:13:8 AMを意味します。北京標準時はグリニッジ標準時より8時間進んでいるため、北京時間は5:13 PMです。
- A--データが有効であることを意味します。文字がVの場合、$GPRMCデータは無効であることを意味します。
- 2235.1683,N--緯度22.351683度。
- 11356.3607,E--東経113.563607度。
- 0.37--移動速度を意味します。
- 259.79--移動方向を意味します。北は0度、東は90度、南は180度、西は270度です。
- 050813--2013年8月5日を意味します。
このデータはu-centerを使用して観察することもできます。
- u-centerをダウンロードしてコンピュータにインストールします。
- Receiver -> Portをクリックし、Xadow Main Boardが使用しているCOMポートを選択します。Arduino IDEのシリアルモニターを開いている場合は閉じてください。
- Receiver -> Baudrateをクリックし、9600が選択されていることを確認します。
- View -> Text Consoleをクリックすると、以下のようにNMEAデータがストリームされるウィンドウが表示されます。

- 上記の画像の右側には、衛星位置、世界位置、コンパス、時計が表示されています。View -> Docking Windowsをクリックして、表示したいウィンドウを選択できます。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。