メインコンテンツまでスキップ

Xadow - GSM ブレイクアウト

Xadow GSM ブレイクアウトは、35ピンのXadowコネクタから30ピンを引き出し、5列の0.1インチ間隔の穴に接続します。隣接する列間の間隔も0.1インチです。ブレイクアウトパッドにワイヤーやスルーホールピンヘッダーを直接はんだ付けすることで、以下に簡単にアクセスできます:

  • 最大16個の汎用入力/出力(GPIO)
  • SPI、I2C、UARTなどのインターフェース
  • スピーカー、オーディオヘッドフォン、マイクなどの周辺機器に関連するピンアウト

ハードウェア概要


使用方法


ピン定義


  • プロジェクトがArduino IDEで構築されている場合は、「Arduino IDE用ピン定義」を参照してください。
  • プロジェクトがEclipse IDEで構築されている場合は、「Eclipse IDE用ピン定義」を参照してください。

注意事項


  • 対応するモジュールがシステム内で動作している場合、一部のピンアウトが占有される可能性があります。Xadow GSM ブレイクアウトのピンアウトの利用可能性を使用前に確認してください。
  • また、各ピンアウトの電圧レベル(2.8Vまたは1.8V)を正確に把握してください。システムがより高い電圧レベルで動作している場合、誤接続により不可逆的な損傷が発生する可能性があります。

RePhone コミュニティ


私たちは、支援者(RePhoneユーザー)が集まり、温かく快適に会話を楽しみ、RePhoneについて議論し、技術的な問題を話し合い、アイデアやプロジェクトを共有し、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供できる場所を探してきました。そして、RePhone コミュニティが誕生しました。

今すぐRePhone コミュニティに参加しましょう!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。

回路図オンラインビューア

リソース


Xadow GSM ブレイクアウトの回路図は以下のリンクから提供されています:

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...