メインコンテンツまでスキップ

Xadow - メタルフレーム

Xadow メタルフレームは、Xadow デバイスを保護し、安定性を提供する高品質で信頼性の高い外骨格です。装着可能で、ランニング、ウォーキング、ハイキング、またはその場に留まる場合でも耐久性があります。さまざまな Xadow センサーを追加して、体験をカスタマイズすることができます。

特徴


  • 硬質航空機用アルミニウム合金を使用した金属的な質感
  • 優れた CNC 加工技術を採用して製造
  • PUNK スタイルデザインにより、便利で柔軟な装着形態
  • 内部 PCB の柔軟な配置により、特定の機能を実現可能

組み立てリスト


すでに Xadow モジュールをお持ちの場合は、このメタルフレームを使用してウェアラブルデバイスを組み立てることができます。以下の画像は BOM(部品表)です。

組み立てガイドについては、こちらをクリックして具体的な手順をご覧ください。

自分で組み立てると、以下のようになります:

以下のようにアクセサリーとして装着することができます:

皆さん!Xadow のための革新的なアプリをぜひ披露してください。

リソース


Xdow メタルフレーム組み立てガイド

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...