Xadow - モータードライバー

Xadow MotorはDCモーターを制御するために使用できます。その中心には、低飽和度の2チャンネル双方向モータードライブチップLB1836Mがあり、Xadow Main BoardとのI2C通信を処理するATmega168によって制御されています。Xadow Motorは変更可能なI2Cアドレスを備えています。また、モーターを駆動するために別途低電力が必要です。
仕様
- モータードライバー: LB1836M
- バッテリー電圧: 2.5V ~ 9V
- チャンネルごとの出力電流(最大): 300mA
- 通信モード: I2C
- I2Cアドレスは変更可能
- 寸法: 25.43mm x 20.35mm
製品ビュー

- ①: LB1836 IC、低飽和度の2チャンネル双方向モータードライバー。
- ②: モーター電源接続。
- ③,④: DCモーター接続。
- ⑤,⑥: IICアドレスを設定するために使用。A0とA1は出荷時にHに接続されています。基板上で少し改造することで"L"に変更できます。詳細はリファレンスを参照してください。
- ⑦: SPIインターフェース、Atmega168のファームウェアをアップロードするために使用。
- ⑧: マイクロコントローラーAtmega168。
- ⑨: Atmega168 ICの電源供給を選択するために使用。デフォルトモードでは、DVCCはVOUTに接続されており、電源はモーター電源から供給されます。DVCCが3.3Vに接続されると、Xadow Main BoardがAtmega168に電力を供給します。
デモンストレーション
Xadow Motorは2つのDCモーターを同時に駆動することができます。利用可能なライブラリに基づいて、モーターを簡単に動作させることができます。それでは始めましょう。
ライブラリはステッピングモーターを制御するためには利用できません。
ハードウェアのインストール:
-
DCモーターをJ5、J6インターフェースに接続します。接続を固定するためにハンダゴテを使用することをお勧めします。3.7Vリチウムバッテリーを構成していますので、このバッテリーを使用して高出力モーターを駆動することはできません。
-
バッテリーをXadow Motorのバッテリーインターフェースに接続します。バッテリーがない場合、モーターは回転しません。
-
Xadow MotorをXadow Main Boardに接続します。Xadow Driverをインストールすることを忘れないでください。
Xadow 3-Axis AccelerometerをXadow Main Boardに接続する際は、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填コーナーを別のモジュールの直角に接続する必要があります(各Xadowモジュールの4つのコーナーを参照)。
コードのアップロード:
-
Xadow Motor LibraryをダウンロードしてArduinoライブラリにインストールします。
-
次のパスでコードを直接開きます: File -> Example -> xadow_motor -> motorCtrl。
/*
使用可能な4つのモーター状態:
-MSTOP -> 停止
-MFOR -> 前進
-MREV -> 後退
-MHOLD -> 最近の状態を保持
**注意:
選択可能な4つのアドレスがあります。これはハードウェアによります。
詳細はwww.seeedstudio.comを参照してください。
-MOTORADDRESS0 0x40 // A0 LOW, A1 LOW
-MOTORADDRESS1 0x41 // A0 HIGH, A1 LOW
-MOTORADDRESS2 0x42 // A0 LOW, A1 HIGH
-MOTORADDRESS3 0x43 // A0 HIGH, A1 HIGH
この関数を使用します: setMotorRun(unsigned char sMotorA, unsigned char sMotorB);
両方のモーターを制御できます。
*/
#include <Wire.h>
#include "XadowMotor.h"
void setup()
{
Serial.begin(38400);
xadowMotor.begin(MOTORADDRESS3);
}
void loop()
{
Serial.print("バッテリー電圧 :");
Serial.println(xadowMotor.getBatVol());
xadowMotor.setMotorRun(MFOR, MFOR);
delay(2000);
xadowMotor.setMotorRun(MSTOP, MSTOP);
delay(500);
xadowMotor.setMotorRun(MREV, MREV);
delay(2000);
xadowMotor.setPwrDown();
delay(1000);
xadowMotor.setWakeUp();
}
このコードでは、関数xadowMotor.begin(MOTORADDRESS3)を使用してXadow MotorのI2Cアドレスを設定します。A0ピンとA1ピンの接続を変更した場合は、パラメータ"MOTORADDRESS3"を変更する必要があります。詳細はリファレンスを参照してください。
- コードをアップロードします。Arduino環境のTools | BoardメニューからSeeeduino Xadowを選択し、Xadow Main Boardが使用している正しいシリアルポートを選択することを忘れないでください。
これで、モーターが一定間隔で前進または後退する様子を見ることができます。シリアルモニターを開くことで、バッテリー電圧を観察することができます。
参考
Xadow Motor には、A0 ピンと A1 ピンによって決定される 4 つの I2C アドレスがあります。A0 と A1 はデフォルトで基板内部で H に接続されていますが、これを変更することが可能です。例えば、ハンダごてを使用して H と A0 の接続を切断し、ADR0 と L を接続することで、A0 の値を L に設定できます。以下の表に、ハードウェア I2C アドレスと A0 および A1 の値の関係を示します。
| I2C アドレス | A0 入力状態 | A1 入力状態 | コード内の対応するパラメータ |
|---|---|---|---|
| 0x40 | L | L | MOTORADDRESS0 |
| 0x41 | L | H | MOTORADDRESS1 |
| 0x42 | H | L | MOTORADDRESS2 |
| 0x43 | H | H | MOTORADDRESS3 |
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。