Xadow - RTC(リアルタイムクロック)

時々、現在の時刻を知りたいと思うことがあります。デートに遅れていないか、3か月の子供の食事時間ではないかなどです。RTCモジュールはリアルタイムクロックを提供します。このモジュールに「ねえ、今何時?」と尋ねることができます。同時に、小さなコイン型電池を取り付けることを忘れないでください。この電池は6か月以上使用できます。
仕様
- リアルタイムクロック(RTC)は秒、分、時間、年の日付、月、曜日、年をカウントし、うるう年補正をサポート
- 12時間形式または24時間形式に設定可能
- 2100年まで有効
- 寸法:25.43mm x 20.35mm
注意
安定した性能を得るためには、3ボルトのCR1220リチウム電池をバッテリーホルダーに装着する必要があります。一次電源のみを使用すると、モジュールが正常に動作しない場合があります。これは、クリスタルが発振しない可能性があるためです。
デモンストレーション
以下のスケッチは、時刻を設定して読み取る簡単なアプリケーションを示しています。
ハードウェアのインストール:

注意:Xadow RTCをXadowメインボードに接続する際は、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填の角を別のモジュールの直角に接続することです(各Xadowモジュールの4つの角を参照)。
以下のようにデモコードを示します:
#include <Wire.h>
#define DS1337_CTRL_ID 0x68
unsigned char second, minute, hour;
unsigned char week, day, month;
unsigned int year;
void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(38400);
while (!Serial) {
; // シリアルポートが接続されるのを待つ。Leonardoのみ必要
}
fillByYMD(2013, 6, 17); // 2013年6月17日
fillByHMS(23, 15, 43); // 23:15:43
fillWeek(1); // 月曜日
setTime();
}
void loop()
{
readTime();
Serial.print(year + 2000, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(day, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(second, DEC);
Serial.print(" ");
switch (week) // 曜日をフレンドリーに出力
{
case 1:
Serial.print("MON");
break;
case 2:
Serial.print("TUE");
break;
case 3:
Serial.print("WED");
break;
case 4:
Serial.print("THU");
break;
case 5:
Serial.print("FRI");
break;
case 6:
Serial.print("SAT");
break;
case 7:
Serial.print("SUN");
break;
}
Serial.println(" ");
delay(1000);
}
/* 関数: RTCから時刻と日付を読み取る */
void readTime(void)
{
// Wireライブラリを使用してRTCに接続
// レジスタポインタをゼロにリセット
Wire.beginTransmission(DS1337_CTRL_ID);
Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission();
// 7バイトのデータを要求(秒、分、時、曜日、日付、月、年)
Wire.requestFrom(DS1337_CTRL_ID, 7);
// 一部のデータはマスクが必要。特定のビットは制御ビット
second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
minute = bcdToDec(Wire.read());
hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); // 12時間形式の場合は変更が必要
week = bcdToDec(Wire.read());
day = bcdToDec(Wire.read());
month = bcdToDec(Wire.read());
year = bcdToDec(Wire.read());
}
/* 関数: 日付を含む時刻をRTCチップに書き込む */
void setTime(void)
{
Wire.beginTransmission(DS1337_CTRL_ID);
Wire.write(0x00);
Wire.write(decToBcd(second)); // 0からビット7でクロックを開始
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour)); // 12時間形式の場合はビット6を設定
Wire.write(decToBcd(week));
Wire.write(decToBcd(day));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
}
unsigned char decToBcd(unsigned char val)
{
return ((val / 10 * 16) + (val % 10));
}
// バイナリコード化された10進数を通常の10進数に変換
unsigned char bcdToDec(unsigned char val)
{
return ((val / 16 * 10) + (val % 16));
}
void fillByYMD(unsigned int _year, unsigned char _month, unsigned char _day)
{
year = _year - 2000;
month = _month;
day = _day;
}
void fillWeek(unsigned char _dow)
{
week = _dow;
}
void fillByHMS(unsigned char _hour, unsigned char _minute, unsigned char _second)
{
// 変数を割り当て
hour = _hour;
minute = _minute;
second = _second;
}
- 時刻を設定します。関数の引数を現在の日付/時刻に変更してください。引数の形式に注意してください。
fillByYMD(2013, 6, 17); // 2013年6月17日
fillByHMS(23, 15, 43); // 23:15:43
fillWeek(1); // 月曜日
- 出力結果:

出力時刻は時計のように変化します。一度時刻を設定すると、RTCは時計の時刻データを継続的に更新します。その後、以下のコードをコメントアウトして再アップロードしてください。リアルタイムクロックが表示されます。
//setTime();
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。