メインコンテンツまでスキップ

Jetson Thor上でOpenClawによりSO-Armを制御する

はじめに​

このWikiでは、Jetson Thor上でOpenClawとLeRobotを組み合わせて、ローカルAIエージェントによりSO-Armを制御する方法を説明します。

NVIDIA Jetson AGX Thor は、ロボティクスおよびフィジカルAIワークロード向けに設計された高性能エッジAIプラットフォームであり、認識・計画・制御のための強力なオンデバイス計算能力を提供します。

SO-Arm は、具現化AI実験、遠隔操作、およびマニピュレーションタスク開発に広く使用されている、オープンソースかつ低コストのロボットアームプラットフォーム(SO-ARM100/SO-ARM101)です。

OpenClaw は、ローカルのツールやモデルをオーケストレーションできるAIエージェントフレームワークです。本プロジェクトでは、OpenClawを高レベル制御インターフェースとして使用し、LeRobotがSO-Arm向けの低レベルモーター通信およびキャリブレーションユーティリティを提供します。

注記

このガイドでは、OpenClawがエージェントのプランニングとタスクオーケストレーションを担当し、SO-Armのモーション実行はLeRobotが担当します。

目次​

  1. ハードウェアの準備
  2. Jetson Thor上でのシステムセットアップ
  3. OllamaをインストールしてローカルLLMを実行
  4. Jetson ThorにOpenClawをインストール
  5. SO-Armの接続とキャリブレーション
  6. 制御デモを実行
  7. 参考資料

ハードウェアの準備​

デバイス一覧​

  • 1x NVIDIA® Jetson AGX Thor™ Developer Kit
  • 1x SO-ARM101 低コストAIアーム
NVIDIA® Jetson AGX Thor™ Developer Kit SO-ARM101 低コストAIアーム

配線と接続​

  • SO-ArmコントローラボードをUSB経由でThorに接続します。
  • 対応するDC電源アダプタをSO-Armコントローラボードに接続します。
  • Thorの電源を入れ、その後アームコントローラボードの電源を入れます。

電源投入時のチェックリスト​

  • Thorが正常に起動し、ネットワークに接続されている。
  • SO-ArmコントローラボードのLEDが点灯している。
  • USB接続後にシリアルデバイスが現れる。
ls /dev/ttyACM*

ターミナル出力でシリアルノードが検出されれば、ハードウェア接続は正しく行われています。

Jetson Thor上でのシステムセットアップ​

システムパッケージの更新​

sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-jetpack git curl ffmpeg python3-pip
python3 -m pip install -U pip

コア依存パッケージのインストール​

Minicondaをインストールします(推奨):

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
chmod +x Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
./Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc

LeRobot用の環境を作成します:

conda create -y -n lerobot python=3.12
conda activate lerobot
pip install 'lerobot[feetech]'
pip uninstall torch torchvision
pip install torch torchvision --index-url https://pypi.jetson-ai-lab.io

LeRobot環境にPinocchioをインストールします:

conda install mamba -y
mamba install -c conda-forge pinocchio pinocchio-python libpinocchio -y

CUDAと周辺デバイスの確認​

python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
lerobot-find-port

期待される結果:

  • torch.cuda.is_available() が True を出力する
  • アームのシリアルポートが検出される(例 /dev/ttyACM0)

OllamaをインストールしてローカルLLMを実行​

Ollamaをインストールします:

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

モデルを取得します:

ollama pull qwen3.5:35b
備考

このガイドでは、例として qwen3.5:35b を使用します。性能やメモリ制約に応じて、別のOllamaモデルに置き換えることもできます。

Jetson ThorにOpenClawをインストール​

OpenClawのインストール​

curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash

実行時パラメータの設定​

~/.openclaw/openclaw.json を編集し、Ollamaをデフォルトのモデルプロバイダとして設定します:

openclaw.json
{
"agents": {
"defaults": {
"compaction": {
"mode": "safeguard"
},
"maxConcurrent": 4,
"model": {
"primary": "ollama/qwen3.5:35b"
},
"subagents": {
"maxConcurrent": 8
},
"workspace": "/home/seeed/.openclaw/workspace"
},
"list": [
{
"id": "main",
"tools": {
"profile": "full"
}
}
]
},
"commands": {
"native": "auto",
"nativeSkills": "auto",
"ownerDisplay": "raw",
"restart": true
},
"gateway": {
"auth": {
"mode": "token",
"token": "98aefed421e9a506a3174dab0575fd3cc36c9d15b856a894"
},
"bind": "loopback",
"mode": "local",
"nodes": {
"denyCommands": [
"camera.snap",
"camera.clip",
"screen.record",
"contacts.add",
"calendar.add",
"reminders.add",
"sms.send"
]
},
"port": 18789,
"tailscale": {
"mode": "off",
"resetOnExit": false
}
},
"messages": {
"ackReactionScope": "group-mentions"
},
"meta": {
"lastTouchedAt": "2026-03-10T06:45:16.014Z",
"lastTouchedVersion": "2026.3.8"
},
"models": {
"providers": {
"ollama": {
"api": "ollama",
"apiKey": "ollama-local",
"baseUrl": "http://127.0.0.1:11434",
"models": [
{
"contextWindow": 262144,
"cost": {
"cacheRead": 0,
"cacheWrite": 0,
"input": 0,
"output": 0
},
"id": "qwen3.5:35b",
"input": [
"text",
"image"
],
"name": "qwen3.5:35b",
"reasoning": true
},
{
"contextWindow": 262144,
"cost": {
"cacheRead": 0,
"cacheWrite": 0,
"input": 0,
"output": 0
},
"id": "qwen3.5",
"input": [
"text",
"image"
],
"name": "qwen3.5",
"reasoning": true
}
]
}
}
},
"session": {
"dmScope": "per-channel-peer"
},
"tools": {
"profile": "coding"
},
"wizard": {
"lastRunAt": "2026-03-10T02:17:28.382Z",
"lastRunCommand": "onboard",
"lastRunMode": "local",
"lastRunVersion": "2026.3.8"
}
}

注記

オプション: Ollamaが提供するスクリプトを直接使用して、OpenClawの設定ファイルを素早くセットアップすることもできます。 ollama launch openclaw --model qwen3.5

追加設定​

SO-Arm制御スキルをインストールします:

  • soarm-control Skill をダウンロードします
  • それを ~/.openclaw/workspace/skills に展開します

ロボット記述ファイルを準備します:

  • SO-ARM101 URDF をダウンロードします
  • それを ~/.openclaw/workspace/skills/soarm-control/references に移動します

[オプション] 検出モデルを追加します:

  • 検出モデル(YoloV11n)をこちらを参照して学習させます
  • 検出モデル(best.pt)を ~/.openclaw/workspace/skills/soarm-control/scripts に移動します

OpenClawゲートウェイを再起動します:

openclaw gateway restart

WebUIを開きます:

http://127.0.0.1:18789/wiki

SO-Armの接続とキャリブレーション​

シリアルポートの権限と検出​

conda activate lerobot
lerobot-find-port
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

初期キャリブレーション​

フォロワーアームをキャリブレーションします:

lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=openclaw_soarm

キャリブレーションファイルは次の場所に保存されます:

~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/

注記

完全なキャリブレーション手順については、以下を参照してください: SO-Arm in LeRobot - Calibrate

制御デモを実行​

バックエンドサービスの起動​

OpenClawとLeRobotの環境が準備できていることを確認します:

openclaw gateway restart

conda activate lerobot
cd ~/.openclaw/workspace/skills/soarm-control
bash scripts/start_server.sh &

基本モーションタスクの実行​

OpenClaw WebUI でロボット制御の指示を入力します。OpenClaw はプロンプトを解析し、インストール済みの soarm-control スキルを呼び出して、アームを目標位置まで動かします。

参考資料​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...