メインコンテンツまでスキップ

Jetson で AI モデルをデプロイする:何が動き、どう動かすか

このページでは、NVIDIA Jetson 上で AI モデル(LLM、ビジョン・ランゲージモデル、生成モデル、エンボディド/VLA モデル、音声、コンピュータビジョン)を実行する際によく出てくる疑問を扱います:

  1. 自分のデバイスではどのモデルサイズ(B、十億パラメータ)が動くのか?
  2. どのモデルをデプロイできるのか?
  3. どうやってデプロイするのか?

デプロイ方法は 3 通りあります:

  • オンラインプラットフォーム(推奨): reComputer AI Lab からブラウズしてデプロイ — reComputer Jetson 向けに最適化された 100 以上の CV / LLM / VLM モデルを、ワンコマンドの Docker デプロイとベンチマーク付きで提供。ページでモデルを選び、コマンドをコピーして実行するだけです。
  • ワンコマンド CLI: jetson-examples — reComputer run <model>。
  • 手動: エンジン(Ollama、llama.cpp、MLC、TensorRT Edge-LLM、TensorRT-Model-Connect)を自分で選び、以下に挙げるチュートリアルに従います。

1. 自分のデバイスではどのモデルサイズが動く?​

「モデルサイズ」は B(十億パラメータ) で表されます — 7B モデルは 70 億パラメータを持ち、B の数値が大きいほど多くのメモリを必要とします。重要なのは Jetson モジュールの ユニファイドメモリ(キャリアボードではなくモジュール側)です。量子化(Q4_K_M) モデルの場合:

8 GB · Orin Nano

1B – 4B モデル

Llama 3.2 1B/3B、Qwen3.5-4B、Gemma4 E4B、Live VLM WebUI

16 GB · Orin NX

7B – 8B モデル

Llama3 8B、DeepSeek-R1 7B、Llama2-7B(MLC)、LLaVA 7B、LocateAnything

32 GB · AGX Orin

最大 27B(量子化)

Qwen3.5-27B Q4_K_M(下記の JetPack 6.2 と 7.2 のベンチマークを参照)

64 GB · AGX Orin

30B – 35B+

Nemotron-3-Nano-30B(Q4_K_M)、Qwen3.6-35B(UD-Q6_K)、GPT-OSS

128 GB · Jetson Thor

35B 以上の大規模モデル

Nemotron3 33B、JoyAI VLM / ASR / TTS スタック

メモリ使用量には KV キャッシュとシステムオーバーヘッドも含まれるため、重みが RAM をほぼ埋め尽くすモデルは安定して動作しません。AGX Orin 32 GB で計測したところ、Qwen3.5-27B Q4_K_M モデルは、ロード後に利用可能な 30 GB のうち約 24.6 GB を使用しました — これは 32 GB デバイスにとって現実的な上限値です。

2. どのモデルをデプロイできる?​

2.1 ワンコマンドデプロイ(jetson-examples)​

一度インストールすれば、サポートされている任意のモデルを 1 つのコマンドで実行できます:

sudo apt install python3-pip
pip3 install jetson-examples

Qwen シリーズ

Qwen3.5-4B約 2.5 GB(Q4_K_M)· Orin Nano 8 GB · JP 6.1/6.2/6.2.1
reComputer run qwen3.5-4b
Qwen3.6-35B約 24 GB+(UD-Q6_K)· AGX Orin 64 GB · JP 6.1/6.2/6.2.1
reComputer run qwen3.6-35b

Llama ファミリー

Llama3 8B約 4.9 GB(Ollama Q4)· Orin NX 16 GB · JP 5.1.1-6.0
reComputer run llama3
Llama 3.2 1B/3B約 1.3 / 2.0 GB(Ollama Q4)· Orin Nano 8 GB · JP 5.1.1-6.x
reComputer run llama3.2
LLaVA 7B(VLM) 合計約 15 GB(FP16)· Orin NX 16 GB · JP 5.1.1-6.0
reComputer run llava

Gemma ファミリー

Gemma4 E4B約 2.5 GB(Q4_K_M)· Orin Nano 8 GB · JP 6.1/6.2/6.2.1
reComputer run gemma4

NVIDIA モデル(64 GB)

Nemotron-3-Nano-30B約 24.5 GB(Q4_K_M)· AGX Orin 64 GB · JP 6.1/6.2/6.2.1
reComputer run nemotron-3-nano
GPT-OSS約 39 GB(Q4_K)· AGX Orin 64 GB · JP 6.1/6.2/6.2.1
reComputer run gpt-oss

VLM(ビジョン・ランゲージ)

Live VLM WebUI7 つの VLM(Ollama Q4)· 最低 8 GB · JP 6.0-7.1
reComputer run live-vlm-webui
LocateAnything約 7.3 GB の重み(BF16)· Orin NX 16 GB · JP 6.x
reComputer run locateanything

YOLO & 検出

Ultralytics YOLO検出 / セグメンテーション / ポーズ / 分類 · 8 GB 以上 · JP 4.6-6.2
reComputer run ultralytics-yolo
YOLO11· 8 GB 以上 · JP 5.1.1-6.x
reComputer run yolo11
YOLO26· 8 GB 以上 · JP 5.1.1-7.1
reComputer run yolo26
YOLO26 TensorRT C++ネイティブ、Docker 不要 · JP 6.0-7.2
reComputer run yolo26-tensorrt
YOLOv10· 8 GB 以上 · JP 5.1.1-6.0
reComputer run yolov10
Depth Anything V2単眼深度 · 16 GB · JP 5.1.1-5.1.3
reComputer run depth-anything-v2
Depth Anything V3· 16 GB · JP 6.1-6.2.1
reComputer run depth-anything-v3
NanoOWLオープンボキャブラリ検出 · 8 GB 以上 · JP 5.1.1-6.x
reComputer run nanoowl

ツール群

Ollama(任意のモデル) サイズはモデル + 量子化(通常 Q4)に依存 · 8 GB 以上 · JP 5.1.1-6.x
reComputer run ollama
Whisper(STT) サイズは Whisper バリアント(small/base/large)に依存 · 8 GB 以上 · JP 5.1.1-6.x
reComputer run whisper
Llama-Factory(ファインチューニング) 学習時のフットプリントはモデル + LoRA/QLoRA に依存 · 16 GB 以上 · JP 5.1.1-5.1.3
reComputer run llama-factory

Note: 上記のサイズは表示されている量子化設定に対するものです。より高い精度(Q8 / FP16)では、重みのサイズがおおよそ 2 倍以上になります。各サンプルには、十分な空きディスク容量(イメージ + モデル)も必要です — LLaVA FP16 では合計約 27.4 GB が必要です。正確なイメージサイズについては、jetson-examples README のサンプル一覧を確認してください。

2.2 手動デプロイ:チュートリアル完全インデックス​

以下の各カテゴリは、この wiki 上の完全なチュートリアルへのリンクです。自分のタスクに合うものを選び、デバイス上で手順に従ってください。

エンジンの概要

Ollama
簡単セットアップ
MLC LLM
Q4 量子化
llama.cpp
GGUF、完全な制御
TensorRT Edge-LLM
プロダクション · JP 6.2
TensorRT-Model-Connect
オンデバイスビルド · JP 7.2

2. VLM(Vision-Language)

VRAM の目安: おおよそ — LLM 部分 + ビジョンエンコーダ(0.3-4B)+ 入力解像度/タイル数。解像度が高くなると、VRAM は非線形に増加します。

3. 生成系 & World モデル

VRAM の目安: パラメータ数だけでは決まりません — DiT のパッチ数/フレーム数、時間方向アテンション、U-Net と DiT と MoE の違いにより、同じサイズでも実際の VRAM 使用量は 3〜5 倍変わります。必ずデバイス上で計測してください。

5. 音声(ASR / TTS)

VRAM の目安: 小規模モデル — 通常は 8 GB で問題ありません。Whisper/Riva はパイプライン内で LLM と並行して動作します。

3. どのようにデプロイすればよいですか?​

AI Lab(オンラインプラットフォーム)

  1. reComputer AI Lab Models(Jetson で事前フィルタ済み)を開きます
  2. デバイス(例:Jetson Orin Nano)でフィルタし、ベンチマーク付きの CV / LLM / VLM モデルを閲覧します
  3. ワンコマンドの Docker コマンドをコピーして、デバイス上で実行します

最適化済みモデル 100 以上、セットアップ不要、ベンチマーク値付き。

ワンコマンド CLI

jetson-examples をインストールし、その後セクション 2.1 の任意のモデルをデプロイします:

sudo apt install python3-pip
pip3 install jetson-examples

# Deploy a model (example)
reComputer run qwen3.5-4b

OpenAI 互換の API エンドポイントを公開し、curl や任意の OpenAI SDK から直接利用できます。

手動デプロイ

セクション 2.2 からエンジンを選び、デバイス上でそのチュートリアルに従います:

  • Ollama — 最も簡単なスタート、大規模なモデルライブラリ
  • MLC LLM — 量子化(Q4)済みコンパイルモデル
  • llama.cpp — 軽量、GGUF、完全な制御
  • TensorRT Edge-LLM / Model-Connect — 本番レベルの速度

すべてのチュートリアルは reComputer Jetson デバイスで検証済みです。

4. パフォーマンスベンチマーク:JetPack 6.2 と 7.2 の比較​

同じ Qwen3.5-27B Q4_K_M モデル(llama.cpp)を AGX Orin クラスのハードウェア上で実行し、JetPack 6.2 と 7.2 を比較:

指標JetPack 6.2JetPack 7.2変化
モデル読み込み後のメモリ24.6 GB / 30 GB14.7 GB / 30 GB約 40% 減少
推論中の GPU 周波数930 MHz1.36 GHzより高いブースト
プロンプト処理18.2 tok/s25.8 tok/s約 41.8% 高速
トークン生成4.3 tok/s5.5 tok/s約 27.9% 高速

詳細:JetPack 7.2 Deep Dive。

5. FAQ​

Jetson 上で DeepSeek を実行できますか?

はい。DeepSeek-R1 7B は Ollama(チュートリアル)経由で Orin NX 16 GB デバイス上で良好に動作します。MLC で量子化された 1.5B バリアントは Orin NX 上で約 60 tok/s に達します(チュートリアル)。

モデルが 1 台のデバイスには大きすぎます — どうすればよいですか?

  • より小さい量子化(Q8/FP16 の代わりに Q4_K_M)を使用します。
  • コンテキスト長(--max-sequence-length)を制限して KV キャッシュを小さくします。
  • llama.cpp RPC(チュートリアル)で複数の reComputer デバイスに推論を分散します。

クラウド GPU は必要ですか?

いいえ。上記の内容はすべて完全にオンデバイスで動作します。データはエッジに留まり、継続的な API 利用料金も発生しません。

その他のリソース​

Generative AI 入門

reComputer-Jetson 向け GenAI トピックの概要

Llama-Factory でファインチューニング

データセット → 学習 → エクスポート → デプロイ

Jetson FAQ

トラブルシューティングと使用に関する質問

jetson-examples

ワンコマンドデプロイ用リポジトリ

技術サポート & 製品ディスカッション​

当社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...