メインコンテンツまでスキップ

Jetson AGX Orin に TensorRT-Model-Connect をデプロイする

Deploy TensorRT-Model-Connect on Jetson AGX Orin

この wiki では、Jetson AGX Orin 搭載の Seeed reComputer 上で NVIDIA TensorRT-Model-Connect(TRTMC)を実行する方法を説明します。ネイティブランタイムをビルドした後のパスは短く、Hugging Face のチェックポイントから始めて、デバイス上で TensorRT の .bundle を生成し、テキスト生成を実行します。別の x86 ホストも ONNX エクスポート工程も不要です。

この手順では FP16 の Qwen3-4B-Instruct-2507 を使用します。このモデルは密な Transformer なので、TensorRT はバッチ化された prefill エンジンを利用できます。同じページでは、AGX Orin 64GB 上での変換時メモリと、TRTMC が llama.cpp CUDA より高速だった 2 つのワークロード(Qwen3-4B の長い prefill と、Qwen3-0.6B の greedy decode)も記録しています。

注記

TensorRT-Model-Connect はパブリックプレビューです。API、対応モデル、ビルドフローは今後も変更される可能性があります。NVIDIA 自身のガイダンスとしては、対応モデルを素早く試したい場合は TRTMC を使い、本番志向の LLM/VLM ランタイムを Jetson 上で必要とする場合は、まず TensorRT Edge-LLM から始めることが推奨されています。

TensorRT-Model-Connect とは?​

TensorRT-Model-Connect は、NVIDIA TensorRT 上に構築されたモデルファミリ向けリファレンス実装のコレクションです。ファミリ専用のビルダーが Hugging Face のスナップショットを読み取り、TensorRT エンジンを構築し、バージョン管理された .bundle を書き出します。同じ bundle は trtmc CLI からも、テキスト生成などのネイティブ C++ タスク API からも実行できます。

Jetson 上での実用的な違いは変換パスです。TensorRT Edge-LLM では、依然として x86 Linux マシン上のディスクリート GPU で量子化と ONNX エクスポートを行い、その ONNX ファイルをデバイスにコピーしてからエンジン生成を行うことが想定されています。TRTMC は Jetson 自身でエンジン bundle をビルドします。

flowchart LR
subgraph EdgeLLM["TensorRT Edge-LLM"]
A1["Hugging Face checkpoint"] --> A2["Quantize + ONNX export on x86 GPU"]
A2 --> A3["Copy ONNX to Jetson"]
A3 --> A4["Build engine on Jetson"]
A4 --> A5["llm_inference"]
end
subgraph TRTMC["TensorRT-Model-Connect"]
B1["Hugging Face checkpoint"] --> B2["python -m tensorrt_model_connect build"]
B2 --> B3[".bundle on Jetson"]
B3 --> B4["trtmc run"]
end
TensorRT-Model-Connect on-device conversion compared with an x86 ONNX export path

このパスが Jetson で簡単な理由​

TopicTensorRT Edge-LLMTensorRT-Model-Connect
Where conversion runsNVIDIA GPU 搭載の x86 Linux ホスト上で ONNX をエクスポートし、その後 Jetson 上でエンジンをビルドJetson 上で Hugging Face スナップショットから .bundle を生成
Intermediate filesONNX グラフ(しばしば数十 GB)をデバイスにコピーなし。.bundle が成果物
Commands after setupエクスポート、コピー、エンジンビルド、そして llm_inference を実行python -m tensorrt_model_connect build と trtmc run
Host memory during conversionベンダー資料:FP8 ONNX エクスポートには x86 マシンの CPU RAM でモデルサイズの約 18~20 倍が必要になる場合がありますQwen3-4B FP16 を AGX Orin 64GB で測定:ホスト使用量は約 30.6 GB、コンテナピークは 41 GB
Best fitJetson 上での本番 LLM/VLM デプロイ実行に使うのと同じボックス上で、対応モデルを素早く試す用途

メモリの行は、同一モデルでの直接比較ではありません。Edge-LLM が公開している ONNX エクスポート時の数値は、そのパイプラインが通常 Jetson ではなく大容量 RAM のワークステーションで実行される理由を説明しています。一方 TRTMC の数値は、AGX Orin 64GB 上で Qwen3-4B FP16 をビルドした際に実際に観測したものです。

ハードウェア​

このチュートリアルは、Jetson AGX Orin 64GB を搭載した reComputer Classic J5012 上で再現されています。Qwen3-4B FP16 の変換では、コンテナ内ピークが約 41 GB に達したため、実用上のターゲットは 64 GB のユニファイドメモリです。J5011(32GB)は同じ製品ファミリですが、この変換ではスラッシングが発生するか、失敗する可能性が高いです。

reComputer Classic J5012 with Jetson AGX Orin 64GB
reComputer Classic J5012
NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB · 本 wiki で検証済み
reComputer Classic J5011 with Jetson AGX Orin 32GB
reComputer Classic J5011
NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB · 同一ボードファミリ

前提条件​

Jetson 上で次のものを準備します:

  • reComputer Classic J5012、または他の Jetson AGX Orin 64GB システム
  • JetPack 7.2 / Ubuntu 24.04 / L4T R39.2
  • NVIDIA ランタイム付き Docker(docker info の Runtimes に nvidia が表示されること)
  • 開発用イメージ、Hugging Face スナップショット、.bundle 用に約 40 GB の空きディスク
  • GitHub、Hugging Face、nvcr.io へのネットワークアクセス
  • ベンチマークセクション向けのオプション:nvpmodel MAXN と jetson_clocks

検証済みのソフトウェアスタックは次のとおりです:

ItemVersion
DeviceJetson AGX Orin 64GB
OSUbuntu 24.04.4 LTS, kernel 6.8.12-tegra
L4TR39.2
CUDA in the TRTMC image13.3.1
TensorRT in the TRTMC image11.1.0.106 (TensorRT 26.07)
GPU SM87 (Orin)
Power modeMAXN, GPU 1300 MHz
ヒント

もし docker ps が permission denied を返す場合は、ユーザーを docker グループに追加してから再ログインしてください:

sudo usermod -aG docker $USER

1. TensorRT-Model-Connect をクローンする​

git clone https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Model-Connect.git
cd TensorRT-Model-Connect

公式の入門パスは、Build from Source と Quick Start の組み合わせです。以下のコマンドはそのパスに Jetson 固有のフラグを補ったものです。

2. 開発用コンテナをビルドする​

AGX Orin の compute capability は 8.7 なので、TRTMC_SM=87 です。Jetson の Docker イメージには --runtime nvidia も必要です。

GPU=0
SM="$(
nvidia-smi -i "$GPU" \
--query-gpu=compute_cap \
--format=csv,noheader,nounits |
tr -d '.[:space:]'
)"
IMAGE="trtmc-quickstart"

docker build \
-f Dockerfile.dev.aarch64 \
-t "$IMAGE" \
requirements

SOURCE_DIR="$(git rev-parse --show-toplevel)"

docker run --rm -it \
--runtime nvidia \
--gpus "device=${GPU}" \
--ipc=host \
--network host \
--mount "type=bind,source=${SOURCE_DIR},target=/src" \
--workdir /src \
--env TRTMC_SM="$SM" \
"$IMAGE" \
bash
注意

残りのコマンドはこのコンテナ内で実行してください。このイメージにはすでに TensorRT 11.1、Python 3.12 の venv、Qwen ファミリのビルドに使われるネイティブヘッダーが固定されています。Jetson 上で nvidia-smi が使えない場合は、手動で SM=87 を設定してください。

Hugging Face のスナップショットと bundle を外付け SSD に置く場合は、そのディスクも -v /path/to/data:/out のように bind mount してください。

3. ネイティブランタイムをビルドする​

これらのコマンドをコンテナ内で実行します:

python -m pip install --no-deps -e . -C py-only=true

TRTMC_BUILD_DIR="build-sm${TRTMC_SM}"

cmake -S . -B "$TRTMC_BUILD_DIR" -G Ninja \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES="${TRTMC_SM}-real" \
-DTRTMC_BUILD_BACKEND_RTX=OFF \
-DTRTMC_BUILD_TESTS=OFF \
-DTRTMC_BUILD_EXAMPLES=OFF

cmake --build "$TRTMC_BUILD_DIR" --parallel "$(nproc)" --target \
trtmc \
trtmc_backend_trt \
trtmc_model_qwen

export PATH="$PWD/$TRTMC_BUILD_DIR:$PATH"

trtmc は --runtime-root からネイティブライブラリを検索します。この引数を CMake のビルドディレクトリに指定してください。そのディレクトリには libtrtmc_core.so、libtrtmc_runtime.so、libtrtmc_backend_trt.so、libtrtmc_model_qwen.so が含まれている必要があります。

4. Jetson 上で Qwen3-4B バンドルをビルドする​

これは、以前は x86 GPU マシンを必要としていた変換ステップです。--max-sequence-length を固定してください。このチェックポイントの Hugging Face 設定では 262,144 トークンのコンテキストが宣伝されていますが、そのデフォルトのままにしておくと、エンジン生成中にメモリを使い果たします。

python -m tensorrt_model_connect build Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 \
--precision fp16 \
--backend trt \
--max-sequence-length 2048 \
--max-batch-size 1 \
--tensor-parallel-size 1 \
--output qwen3-4b-instruct-2507.bundle \
--verbose

モデル ID の代わりにローカルスナップショットディレクトリを指定することもできます。ビルダーはチェックポイントをダウンロードし、Qwen ファミリにそれを割り当て、TensorRT エンジンをすでに含んだ 1 つの .bundle を書き出します。

検証済みの J5012 ユニットでは、max_sequence_length=2048 の Qwen3-4B FP16 が次のような変換フットプリントになりました。公開されている Qwen の単一デバイス FP16 パスは分割エンジン(engine.plan + prefill.plan)を書き出しますが、以下の数値は 2 つの最適化プロファイルを持つ 1 つの plan を prefill と decode で共有するデュアルプロファイルビルドから取得したものです。

指標測定値
精度 / レイアウトFP16、デュアルプロファイル
最大シーケンス長2048
エンジン生成時間128.1 s
TensorRT ウェイト7.49 GiB
Prefill アクティベーションメモリ633 MiB
Decode アクティベーションメモリ12 MiB
TensorRT アロケータ GPU 使用ピーク7,674 MiB
ホスト使用量ピーク30,640 MB
コンテナメモリ使用ピーク41.09 GiB
Python RSS 使用ピーク24.7 GB
最終 .bundle7.6 GiB
ヒント

これらのホスト / コンテナのピークが、この wiki で AGX Orin 64GB を推奨している理由です。エッジデバイス上で変換を行いますが、TensorRT がエンジンをビルドするための十分なユニファイドメモリは依然として必要です。

実行前にバンドルを確認します:

trtmc inspect ./qwen3-4b-instruct-2507.bundle

trtmc inspect は JSON を出力します。family: qwen、task: text_generation、そして engine.plan とトークナイザファイルを含むセクションリストを探してください。分割 FP16 ビルドでは prefill.plan もリストされます。バンドル内には依然として ONNX グラフは含まれていません。

5. 推論を実行する​

trtmc run ./qwen3-4b-instruct-2507.bundle \
--runtime-root "$PWD/build-sm${TRTMC_SM}" \
--prompt "What is the capital of France? Answer in one word." \
--use-chat-template true \
--enable-thinking false \
--max-new-tokens 32

成功すると、Paris のような短い補完が出力されます。同じバンドルは C++ からも trtmc::load_task(bundle, runtime_root) と ITextGeneration インターフェースでロードできます。詳しくは C++ Task API を参照してください。

推論性能の比較:llama.cpp 対比​

変換のしやすさはストーリーの半分に過ぎません。同じ J5012 上で、TRTMC FP16 と llama.cpp CUDA + flash-attention FP16 を、どちらもコンテキスト 2048 で比較しました。以下のグラフと表には、TRTMC の方が高速なワークロードのみを掲載しています。

TensorRT-Model-Connect vs llama.cpp on Jetson AGX Orin 64GB: Qwen3-4B prefill and Qwen3-0.6B decode
ワークロードTensorRT-Model-Connectllama.cpp CUDATRTMC の優位性
Qwen3-4B-Instruct-2507 長文 prefill1,967 tok/s · 606.9 ms / 1,194 tok1,601 tok/s · 743.2 ms / 1,190 tok+22.9%
Qwen3-0.6B decode、256 トークン生成69.4 tok/s65.5 tok/s+6.0%
Qwen3-0.6B decode、1,212 トークンのプロンプト後69.6 tok/s63.0 tok/s+10.5%

4B prefill の結果は、1 回のウォームアップ後に 3 回測定した実行の中央値です。0.6B decode の結果は、モデルをリクエスト全体でロードしたままにし、KV キャッシュを 1 度だけ埋めてから多数のトークンを生成する、ウォームアップ後の 1 回の測定実行です。

注記

この比較には密な Qwen3 Transformer を使用してください。NVIDIA Nano-9B のようなハイブリッド Mamba モデルは、現在 TRTMC ではトークンごとに prefill を行うため、TensorRT のスループットを評価する方法としては適していません。

高速なワークロードを再現する​

まずクロックを固定し、その後はリクエスト全体でモデルをロードしたままにします。プロセスの経過時間ではなく、エンジンのタイミング行を報告してください。プロセスの経過時間には TensorRT のデシリアライズ / GGUF ロードが含まれ、差が見えにくくなります。

sudo nvpmodel -m 0   # MAXN; confirm with nvpmodel -q
sudo jetson_clocks

このボード上の llama.cpp は CUDA と flash-attention 付きでビルドされ、すべてのレイヤーを GPU 上で実行しました:

cmake -S llama.cpp -B llama.cpp/build-cuda \
-DGGML_CUDA=ON -DGGML_CUDA_FA=ON -DGGML_NATIVE=ON \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=87-real
cmake --build llama.cpp/build-cuda -j

1. Qwen3-4B 長文 prefill​

これは、バッチ化された TensorRT prefill エンジンが効果を発揮するワークロードです。セクション 4 で --max-sequence-length 2048 を指定して FP16 バンドルをビルドし、同じスナップショットを GGUF F16 に変換して、両方のランタイムに同じ長文プロンプトを与えます。

この行の共通セットアップ:

  • モデル:Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507、FP16、コンテキスト 2048
  • プロンプト:約 6,000 文字の背景説明と 70 語のパリに関する質問(チャットテンプレート適用後で 1,190~1,194 トークン)
  • Decode:新規トークン 64 個、貪欲法(temperature=0、top-k=1)
  • TRTMC:デュアルプロファイルバンドル、チャットテンプレート有効、thinking 無効
  • llama.cpp:GGML_CUDA=ON、GGML_CUDA_FA=ON、-ngl 99 -c 2048 -b 512 -ub 512 -fa on --jinja
  • ウォームアップ 1 回 + 測定 3 回;中央値を使用

同じ Hugging Face スナップショットを llama.cpp 用に GGUF F16 へ変換します:

python3 convert_hf_to_gguf.py Qwen3-4B-Instruct-2507 \
--outfile Qwen3-4B-Instruct-2507-F16.gguf \
--outtype f16

長文プロンプトを書き、TRTMC を実行します。[trtmc-perf] Prefill(または qwen prefill エンジンのタイミング)を確認してください。

python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
filler = (
"Transit planners track on-time performance, bus bunching, depot energy use, "
"and spare-ratio policy across a dense coastal city. Housing staff compare "
"permit latency, vacancy, and school-capacity constraints. Emergency managers "
"rehearse flood gates, hospital diversion, and radio fallback. "
)
question = (
"Write a 70-word factual paragraph about Paris. Include the Seine, the Louvre, "
"and why it became the capital of France. Do not use bullet points. "
"Do not stop after one word."
)
body = "Use the background notes only as context. Ignore them if they are not needed.\n\n"
while len(body) < 6000:
body += filler
Path("qwen3-4b-long-prompt.txt").write_text(body[:6000] + "\n\n" + question)
print("wrote qwen3-4b-long-prompt.txt", 6000 + 2 + len(question), "chars")
PY

PROMPT="$(cat qwen3-4b-long-prompt.txt)"

trtmc run ./qwen3-4b-instruct-2507.bundle \
--runtime-root "$PWD/build-sm${TRTMC_SM}" \
--prompt "$PROMPT" \
--use-chat-template true \
--enable-thinking false \
--temperature 0 \
--top-k 1 \
--max-new-tokens 64

同じプロンプトを llama.cpp に与えます。プロセス全体の時間ではなく、prompt eval time / Prompt: の tok/s 行を読み取ってください。

llama-completion \
-m Qwen3-4B-Instruct-2507-F16.gguf \
-ngl 99 -c 2048 -b 512 -ub 512 -fa on \
--jinja --temp 0 --top-k 1 -n 64 \
--no-warmup --simple-io --no-display-prompt \
--prompt "$PROMPT"

検証済みの J5012 では、prefill が 1,967 tok/s 対 1,601 tok/s となりました。

2. Qwen3-0.6B 貪欲 decode​

Decode は、1 回のリクエストで長い補完を要求したときに TRTMC が優位に立つ 2 つ目のポイントです。Qwen3-4B と同じ方法で 0.6B FP16 バンドルをビルドし、--max-sequence-length 2048 を固定したままにします。測定に使用したバンドルは、KV キャッシュ rows=2048 の分割 prefill/decode エンジンを使用していました。

python -m tensorrt_model_connect build Qwen/Qwen3-0.6B \
--precision fp16 \
--backend trt \
--max-sequence-length 2048 \
--max-batch-size 1 \
--tensor-parallel-size 1 \
--output qwen3-0.6b.bundle \
--verbose

同じスナップショットを llama.cpp 用に GGUF F16 に変換し、2 つの decode ケースを実行します。このボードの llama-cli には -st(single-turn)が必要で、--prompt-file は受け付けません。代わりに --prompt を渡してください。

python3 convert_hf_to_gguf.py Qwen3-0.6B \
--outfile Qwen3-0.6B-F16.gguf \
--outtype f16

短いプロンプトで、新規トークン 256 個:

COUNT_PROMPT='Count from 1 to 220. Write only integers separated by spaces. Do not add commentary. Continue until 220.'

trtmc run ./qwen3-0.6b.bundle \
--runtime-root "$PWD/build-sm${TRTMC_SM}" \
--prompt "$COUNT_PROMPT" \
--use-chat-template true \
--enable-thinking false \
--temperature 0 \
--top-k 1 \
--max-new-tokens 256

llama-cli -st --simple-io \
-m Qwen3-0.6B-F16.gguf \
-ngl 99 -c 2048 \
--temp 0 --top-k 1 -n 256 \
--prompt "$COUNT_PROMPT"

長いプロンプトで、新規トークン 128 個。測定に使用したプロンプトは、チャットテンプレート適用後で 1,212 トークンでした:軌道到達に関するメモと、その後に 180 語のブリーフィングを求めるリクエストです。

python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
note = (
"Low Earth orbit is a crowded working neighborhood for satellites, space stations, "
"and visiting spacecraft. Reaching it requires a launcher that can fight gravity, "
"thinning air, and the need for horizontal speed of about 7.8 kilometers per second. "
"A typical rocket uses staged chemical propulsion. The first stage produces high "
"thrust to clear the dense atmosphere. Upper stages ignite in thinner air to add "
"delta-v. Guidance computers fly a gravity turn, then a circularization burn. "
)
text = "Read the notes below. Then write a detailed 180-word briefing on how rockets reach orbit. Keep writing until the briefing is complete.\n\n"
while text.count(" ") < 900:
text += note
Path("qwen3-06b-long-prompt.txt").write_text(text)
print("wrote", len(text), "chars")
PY

LONG_PROMPT="$(cat qwen3-06b-long-prompt.txt)"

trtmc run ./qwen3-0.6b.bundle \
--runtime-root "$PWD/build-sm${TRTMC_SM}" \
--prompt "$LONG_PROMPT" \
--use-chat-template true \
--enable-thinking false \
--temperature 0 \
--top-k 1 \
--max-new-tokens 128

llama-cli -st --simple-io \
-m Qwen3-0.6B-F16.gguf \
-ngl 99 -c 2048 \
--temp 0 --top-k 1 -n 128 \
--prompt "$LONG_PROMPT"

TRTMC の qwen decoder / [trtmc-perf] Decode と、llama.cpp の eval time / Generation: tok/s を確認してください。検証済みの J5012 では、新規トークン 256 個で 69.4 vs 65.5 tok/s、1,212 トークンのプロンプト後では 69.6 vs 63.0 tok/s です。

数値の意味​

  • 必要なマシンが少ない。 ONNX をエクスポートするためだけに x86 GPU ワークステーションは不要です。モデルを提供する Jetson 自身でビルドも行えます。
  • Edge-LLM の FP8 ONNX パスよりも変換ホスト RAM が少ない。 Edge-LLM は、FP8 ONNX エクスポートでモデルサイズの約 20 倍までの CPU RAM を必要とすると記載しています。Qwen3-4B FP16 の TRTMC ビルドでは、Orin 64GB 上でホスト使用量が約 31 GB / コンテナ 41 GB 付近に収まりました。
  • Qwen3-4B の長いプリフィルが llama.cpp FP16 より高速 であり、これはバッチ化された TensorRT エンジンが効果を発揮するワークロードです。
  • Qwen3-0.6B の貪欲デコードが高速 で、補完全体が 1 回のリクエストで実行される場合(新規トークン 256 個、または長いプロンプト後の新規トークン 128 個)。
  • 再利用可能なアーティファクト。 .bundle がコピー・検査・実行する対象です。同期を保つ必要がある並行する ONNX ツリーは存在しません。

トラブルシューティング​

問題確認すること
コンテナから GPU が見えない--runtime nvidia を使用し、docker info に nvidia ランタイムが表示されることを確認します
エンジンビルドでメモリ不足になる--max-sequence-length 2048 を固定し、AGX Orin 64GB を使用し、他の GPU 利用プロセスを終了します
trtmc run がライブラリを読み込めないCMake ビルドディレクトリを --runtime-root で指定します。CLI は DSO を PATH やカレントディレクトリからは検索しません
Hugging Face のダウンロードに失敗するローカルスナップショットをディスク上に配置し、そのディレクトリをモデル ID の代わりに build に渡します
デコードは問題ないがプリフィルが遅いハイブリッドな Mamba グラフではなく、デュアルプロファイル / バッチプリフィルエンジンを備えた高密度トランスフォーマであることを確認します
TRTMC が llama.cpp より遅く見えるプロセスの経過時間ではなく、エンジンのタイミング([trtmc-perf]、qwen decoder、llama.cpp の eval time)を比較します。モデルをロードしたままにし、1 回のリクエストで多くのトークンを生成します
llama-cli が --prompt-file でエラーになる、または stdin を待ち続ける-st --simple-io --prompt "..." を使用します
Jetson で nvidia-smi が見つからないAGX Orin では SM=87 を設定します

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただける複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...