メインコンテンツまでスキップ

カスタム Microduck モーションを作成する

この章では、新しいモーションを構築するためのプロジェクトワークフローを紹介します。例としてフェーズベースの**おじぎ(Bow)**動作を使用しますが、同じ手順はうなずき、しゃがみ、ストレッチ、リカバリスキル、その他のロボットモーションにも適用できます。

ポリシーコントラクトを理解する​

ホットスワップ可能なすべての Microduck ポリシーは、同じインターフェースを共有します:

  • 61 次元のアクター観測:48 個の固有感覚値に、13 次元のコマンドブロック [twist(3), head_pose(4), body_pose(6)] を加えたもの。
  • アクティブなサーボ関節用の 14 次元のアクション出力。
  • 未使用のコマンドスロットも存在し続け、ゼロ埋めされます。
  • 受動ホイールおよびバックラッシュ関節は passive_* という命名規則を使用し、駆動関節として選択してはいけません。
  • 関節 ID はハードコードせず、プロジェクトのヘルパーによって解決する必要があります。
  • ONNX エクスポートは、観測正規化器が含まれるように必ず scripts/export.py を経由しなければなりません。

このコントラクトを破ると、あるビューアでは動作しても、正しく切り替えやデプロイができないポリシーが生成される可能性があります。

最も近いテンプレートを選ぶ​

望むモーション推奨テンプレート
連続速度モーションmicroduck_velocity_env_cfg.py
特定状態からのリカバリmicroduck_standup_env_cfg.py
2 状態コマンド遷移microduck_sitstand_env_cfg.py
低速のフェーズベースモーションmicroduck_ground_pick_env_cfg.py
高速ダイナミックマヌーバmicroduck_roulade_env_cfg.py
ローラーモーションmicroduck_velocity_rollers_env_cfg.py

おじぎの場合、ground-pick タスクはすでにフェーズコマンド、下降、ホールド、上昇、ポーズトラッキング、リカバリを実装しているため、有用な出発点となります。

テンプレートをコピーする​

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl

cp src/mjlab_microduck/tasks/microduck_ground_pick_env_cfg.py \
src/mjlab_microduck/tasks/microduck_bow_env_cfg.py

編集を行う前に、タスクレジストリと共有 MDP 関数をバックアップします:

cp src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py \
src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py.bak

cp src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py \
src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py.bak

モーションタイムラインを設計する​

シンプルなおじぎでは、0.0 から 1.0 までの正規化フェーズを使用できます:

フェーズ挙動
0.00–0.25おじぎのポーズに向かって下降する
0.25–0.55おじぎを保持する
0.55–0.85ホームポーズに戻る
0.85–1.00直立状態を安定させる

2 つのポーズを直接切り替えるのではなく、スムーズな補間を使用してください。ターゲットが急激に変化すると、高いアクションレート、衝撃、不安定な報酬勾配を引き起こすことがよくあります。

ターゲットポーズを定義する​

microduck_bow_env_cfg.py に関節名マッピングを作成します。控えめな角度から始め、学習前に Viewer で確認してください。

BOW_POSE = {
"left_hip_pitch": -0.20,
"left_knee": 0.30,
"left_ankle": -0.10,
"neck_pitch": 0.35,
"head_pitch": 0.20,
"right_hip_pitch": -0.20,
"right_knee": 0.30,
"right_ankle": -0.10,
}

上記の値はあくまで出発点にすぎません。実際の関節名と符号は、ロボット構成で必ず確認してください。

報酬を構築する​

有用なカスタムモーション用の報酬は、通常次の要素を組み合わせます:

  • フェーズ条件付きのターゲットポーズトラッキング。
  • おじぎ中に頭を下げるなどのタスク結果に基づく報酬。
  • シーケンス終盤での直立およびリカバリ報酬。
  • 足接地および左右方向の安定性項。
  • 関節リミット、衝突、アクションレート、インパクトのペナルティ。

可能な限り、テンプレートの報酬と src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py にある共有関数を再利用してください。望む計測が既に存在しない場合にのみ、新しい関数を追加します。

警告

重みを割り当てる前に符号規約を確認してください。すでに負のペナルティを返す関数は、プロジェクトの規約と一致する場合にのみ正の重みを使用するのが通常です。近くのタスク設定を確認し、TensorBoard で重み付けされたメトリクスを確認してください。

新しいタスクを登録する​

src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py で新しい設定をインポートし、既存のエントリに従って新しい ID を登録します:

register_mjlab_task(
task_id="Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck",
env_cfg=microduck_bow_env_cfg,
play_env_cfg=microduck_bow_play_env_cfg,
rl_cfg=microduck_bow_rl_cfg,
)

新しいモジュールで実装した呼び出し可能オブジェクト名を正確に使用し、現在のレジストリシグネチャを踏襲してください。

登録を確認します:

uv run --no-sync list-envs | grep Mjlab-Bow

学習前に確認する​

ランダムポリシーを起動して、モデル、リセット状態、センサー、コマンドマネージャ、終端設定を確認します:

export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync play Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--agent random \
--num-envs 1 \
--viewer native

不正な接触、スポーン時のめり込み、関節方向の誤り、即時終端、NaN 値、不可能なターゲットポーズがないか確認します。

スモークテストを実行する​

export MUJOCO_GL=egl

uv run --no-sync train Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5

例外や NaN が発生せずにこれが完了してから、長時間の学習を開始してください。

段階的に学習する​

実用的なカリキュラムは次のとおりです:

  1. モーション探索:容易なスポーン状態、広いポーズ報酬、最小限の外乱。
  2. モーション完遂:ホールドとリカバリ項を強化し、結果ベースの報酬を追加する。
  3. ロバスト性:スポーン多様性、摩擦のランダム化、外力プッシュ、バックラッシュのバリアントを増やす。

長時間実行の例:

uv run --no-sync train Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 2048 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 2000

合計報酬だけでなく、メインのタスク報酬を注視してください。ポリシーが意図したモーションを一度も完了させないまま、正則化メトリクスだけを改善してしまうことがあります。

可視化とエクスポート​

export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync play Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer native

承認したチェックポイントをエクスポートします:

uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--onnx-file bow.onnx

キーボードトリガーを追加するには、既存の sit/stand、ground-pick、roulade、kick のポリシースイッチングパターンを用いて scripts/infer_policy.py を拡張します。新しいポリシーが期待するコマンドスロットに書き込み、61 次元の観測レイアウトは変更せずに維持してください。

検証済みの例:前後スプリット​

検証済みのカスタムタスクは、以前の片脚バランス実験よりも実現しやすい両脚支持モーションを使用します。左足は前方に、右足は後方に動き、両足は接地したままで、ロボットは通常の直立ポーズに戻ります。

登録されたタスク ID は次のとおりです:

Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck

モーションタイムライン​

このタスクは 6 秒周期のフェーズコマンドを使用します:

正規化フェーズ挙動
0.00–0.30直立から前後スプリットへ移行する
0.30–0.58両足を接地したままスプリット姿勢を保持する
0.58–0.78直立ポーズに向けて脚を戻す
0.78–1.00両足支持のホームポーズで安定させる

タイミング定数は src/mjlab_microduck/tasks/microduck_front_back_split_env_cfg.py に定義されています:

SPLIT_PERIOD = 6.0
SPLIT_END = 0.30
HOLD_END = 0.58
RETURN_END = 0.78
TARGET_SAGITTAL_SEPARATION = 0.095

ターゲットポーズを定義する​

ターゲットは関節名で表現され、MuJoCo の順運動学で確認されています。ターゲットは 2 つの足サイトを水平に保ちながら、前後方向の足の符号付き分離量を約 9.5 cm 生じさせます:

FRONT_BACK_SPLIT_POSE = {
"left_hip_pitch": -1.1865,
"left_knee": -0.1386,
"left_ankle": 1.0452,
"right_hip_pitch": 0.0603,
"right_knee": 0.4927,
"right_ankle": 0.4293,
"neck_pitch": 0.3491,
"head_pitch": 0.3491,
}

インタラクティブな姿勢エディタは scripts/front_back_split_pose_editor.py です。 実行すると、重力を無効にした MuJoCo ウィンドウが開き、ウィンドウを閉じると最終的な名前付き姿勢が出力されます:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
uv run --no-sync python scripts/front_back_split_pose_editor.py

Jetson デスクトップで別のディスプレイ環境を使用している場合は、グラフィカル端末からコマンドを直接実行し、echo $DISPLAY で出力された値を使用してください。

スプリットモーション報酬を構築する​

このタスクは、次のモーション固有の目的を組み合わせています:

報酬目的
split_pose直立からスプリットへの補間関節ポーズを追従する
split_pose_l1方向性のある関節誤差勾配を与える
feet_grounded両足を地形と接触させ続ける
feet_flat傾いた足サイトをペナルティする
sagittal_separation前後方向の符号付き足分離量を追従する

このタスクでは、Microduck 環境から継承された直立、関節制限、自己衝突、角速度、アクション変化率、アクチュエータ、エンコーダ、摩擦、質量、慣性、および重心のランダム化に関する項も維持されています。カスタムの sagittal_separation 項は、ロボットのベース座標系で両足の site を測定するため、報酬項と姿勢で同じ座標系の規約が使用されます。

タスクを登録する​

Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck は MJLab レジストリで使用されるタスク ID です。 これはファイル名ではなく、環境ファクトリへの引数として渡されません。

項目位置目的
環境と RL の設定src/mjlab_microduck/tasks/microduck_front_back_split_env_cfg.py目標ポーズ、フェーズタイミング、シーン、報酬、および PPO 設定を定義します
フェーズ分離報酬src/mjlab_microduck/tasks/mdp.pyロボットのベース座標系における符号付き矢状面足分離を追跡します
タスク登録src/mjlab_microduck/tasks/__init__.pyタスク ID を環境および RL 設定にバインドします
ポーズエディタscripts/front_back_split_pose_editor.py検証済み MuJoCo 目標ポーズを開き、表示します
CLI エントリポイントuv run --no-sync train <task-id>登録済みタスクを検索し、トレーニングを開始します

登録を確認します:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
uv run --no-sync list-envs | grep FrontBackSplit

期待される出力:

Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck

スモークテストを実行する​

64 個の環境と 5 イテレーションから始めます:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export MUJOCO_GL=egl
uv run --no-sync train Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5

16 GB リファレンス Jetson の検証済みフルランでは、2048 個の環境を使用しました:

uv run --no-sync train Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 2048 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 1000

完了したランでは、600 ステップのエピソードをフルに達成し、後半のトレーニングでは転倒による終了がゼロで、スプリットポーズ、足接地、および分離報酬はほぼ最大値に達しました。 8 GB の Jetson Orin NX または Orin Nano では、1024 個の環境から開始し、jtop でメモリを確認した後にのみ増やしてください。

PT チェックポイントを可視化する​

完了したチェックポイントを Native MuJoCo Viewer で使用します:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
uv run --no-sync play Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file "$PWD/logs/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt" \
--num-envs 1 \
--viewer native

ONNX ポリシーをエクスポートして実行する​

チェックポイントをプロジェクトラッパーでエクスポートし、観測正規化器が ONNX グラフに埋め込まれるようにします:

uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file "$PWD/logs/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt" \
--onnx-file "$PWD/models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx" \
--num-envs 1

キーボード操作の MuJoCo 推論デモで実行します:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
uv run --no-sync python3 scripts/infer_policy.py \
--standing pretrained/pollen-robotics/alpha_stand.onnx \
--front-back-split models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx \
--new-cmd-obs

O を押すと、6 秒間の前後スプリットサイクルを 1 回実行します。ポリシーはトレーニング中に使用されたものと同じコサイン/サインのフェーズコマンドを受け取り、その後、自動的にスタンディングポリシーに制御が戻ります。歩行ポリシーも指定されている場合、非ゼロの速度コマンドが有効になるとデモは歩行に戻ります。

旧来の --one-leg-balance オプションと片脚タスクファイルは、現在のリポジトリには含まれていません。この検証済みモーションには --front-back-split を使用してください。

開発チェックリスト​

  • 観測レイアウトは 61 次元のままである。
  • ポリシー出力は 14 次元のままである。
  • 受動関節はアクションおよびサーボ観測から除外されている。
  • BAM 起動イベントとドメインランダム化は、必要な箇所で有効のままである。
  • タスクが list-envs に表示される。
  • ランダムポリシー Viewer による検査が成功する。
  • 64 環境のスモークテストが成功する。
  • 主要タスク指標が TensorBoard 上で改善している。
  • 最終 PT チェックポイントが MuJoCo 上で正しく動作する。
  • ONNX はプロジェクトスクリプトでエクスポートされ、ロボット展開前にリハーサルされている。
Loading Comments...