メインコンテンツまでスキップ

XIAO nRF52840 (Sense)をバッテリー充電に使用する際の注意事項は何ですか?

P0.14 (D14)が3.3Vの高レベルでADC機能をオフにすると、P0.31は3.6Vの入力電圧制限に達します。P0.31ピンを焼損するリスクがあります。

現在この問題に対して、バッテリー充電中はP0.14 (D14)のADC機能をオフにしない、またはP0.14 (D14)を高レベルに設定しないことをユーザーに推奨しています。

pir

Loading Comments...