メインコンテンツまでスキップ

Seeed気象ステーション向けBenchmark Labs予報統合

このガイドでは、Seeed気象ステーションでBenchmark Labsの超ローカル地点特定気象予報を購入・有効化する方法を説明します。当社のAI駆動システムは、気象ステーションからのデータを活用してマイクロクライメートに合わせた地点特定の10日間時間別予報を提供し、より良い環境・運用判断をサポートします。

ステップ1:Benchmark Labsランディングページにアクセス

まず、当社ウェブサイトのBenchmark Labsランディングページ(<https://www.benchmarklabs.com/seeed-landing/&gt;)にアクセスしてください。

画像1:Benchmark Labsランディングページ

「GET STARTED NOW」または「SIGN UP NOW」を押して支払いに進んでください。

サブスクリプションに含まれる内容:

  • 10日間時間別予報

  • 予報変数:

    • 気温
    • 相対湿度
    • 風速・風向
    • 降水量
    • 蒸発散量(ET)およびその他の高度な変数
  • ステーションの位置に連動した地点特定予報

  • ステップ3でAPIキーを受信後にサブスクリプション開始

注意:予報精度は、マイクロクライメートとステーションの状態によって変動する場合があります。

ステップ2:Stripe支払いフォームの完了

サービスを選択後、安全なStripe支払いページに移動します。フォームに従って支払い情報を完了してください。

収集される情報:

  • 氏名
  • メールアドレス
    • ステップ3で気象ステーションAPIの詳細を受信後、Benchmark Labsチームがログイン認証情報をお送りするため、メールアドレスの正確性を確認してください。
  • ステーション数
    • 注意:Benchmark Labsに接続したい気象ステーション数を入力してください。接続する各気象ステーションは、Benchmark Labsダッシュボードで利用可能な独自の予報を受信します。この数はStripeでの支払いと一致する必要があります。
  • 支払い情報
  • 利用規約への同意を示す必須チェックボックス

重要な注意事項:

  • Benchmark Labsは直接予報統合のためSeeed気象ステーションをサポートします
  • Benchmark LabsがAPIキーを受信した時点でサブスクリプションが開始されます
  • ステーションはインターネットに接続され、データを積極的に送信している必要があります
  • 予報性能は、ステーションの健全性と現地条件によって変動する場合があります

ステップ3:アカウント設定フォームの提出

支払い後、アカウント設定を完了するための短いフォームに移動します。

画像2:アカウント設定フロー

以下の詳細でフォームにご記入ください:

  • Benchmark Labsに接続したい気象ステーション数。注意:接続する各気象ステーションは独自の予報を受信します。この数はステップ2のStripeでの支払いと一致する必要があります。
  • APIキー
    • 提供される手順:SeeedからAPIキーを取得する方法
  • ステーションの緯度・経度
    • 提供される手順:SenseCapステーションの緯度経度を見つける方法
  • 業界または応用分野(例:ブドウ園、再生可能エネルギー、研究)

次のステップ:

  • フォーム提出後、1〜2営業日以内にログイン認証情報がメールで送信されます。注意:この遅延により、気象ステーションでの機械学習トレーニングが開始されます。サブスクリプション日は、Benchmark LabsがAPIキーを受信し、ダッシュボードログイン認証情報を受信するまで開始されません。
  • Stripeレシートとアカウント設定ページへのリンクもメールで受信します
  • Benchmark Labsチームがデータをクロスチェックし、不一致がある場合は連絡する場合があります

ご質問がある場合は、[email protected]でBenchmark Labsチームにお問い合わせください。

ステップ4:予報ダッシュボードへのログイン

設定処理後、ダッシュボードログイン認証情報を含むメールを受信します。メールにはログイン方法の手順が含まれます。

ダッシュボードには以下が含まれます:

  • 予報の可視化とツール
  • IBMとBenchmark Labs予報モデルで入力されたデータ
  • リアルタイムおよび履歴環境データへのアクセス

準備完了

Seeed気象ステーションがBenchmark Labsと連携され、精密な位置特定予報の受信を開始します。環境インサイトの強化にBenchmark Labsをお選びいただき、ありがとうございます。

Loading Comments...