BC01 屋内 Bluetooth ビーコン
BLE(Bluetooth Low Energy)ロケーションビーコンは、一定間隔で Bluetooth 信号を送信する小型ワイヤレスデバイスです。これらの信号は、SenseCAP T1000 Tracker、SenseCAP T2000 Tracker のような Bluetooth 対応デバイスによって検出され、ビーコンとの距離を判定することで、屋内測位、資産トラッキングなどのアプリケーション向けに位置情報ベースのソリューションを構築できます。
![]()
Bluetooth 屋内測位システム
GPS は屋外での位置特定能力が実証されています。現在では、屋内測位へのニーズも高まっており、Bluetooth ビーコンによって屋内での高精度測位が可能になります。SenseCAP T1000 Tracker と組み合わせて、屋内測位ソリューションを構築できます。
ターゲットエリアに Bluetooth ビーコンを展開すると、トラッカーがビーコンから送信される信号を受信し、測位精度はメートルレベル(2~3 メートル)となります。これにより、資産トラッキング、ルート案内、駐車位置の逆検索などの機能を実現でき、ミニアプリやアプリへの統合も可能です。
詳しくは Indoor Positioning System を参照してください。
特長
- Bluetooth® LE 5.0
- 長寿命バッテリー:交換可能なリチウム電池を採用し、デフォルト設定(0dBm/500ms)の場合で 5 年以上動作します。
- 長距離伝送:見通しの良い環境で最大 120 メートル。
- 高い互換性:iOS 7.0+ および Android 4.3+ システムと互換
ボタン機能
| 電源オン | 電源オフ |
|---|---|
| 製品の背面カバーを開け、ボタンを 3 秒間長押しすると、青色 LED が 5 秒間点灯し、起動成功を示します。 | 電源オンの状態で製品の背面カバーを開け、ボタンを 3 秒間長押しすると、青色 LED が 5 回点滅し、電源オフが成功したことを示します。 |
展開ガイドライン
- Bluetooth ビーコンは通常、地上 2.5~3m の高さに設置し、水平方向の間隔は 5~10m とします。環境に応じて、縦列配置または三角形状に均等配置することができます。
![]()
- 展開戦略はシナリオによって異なります。例えば屋内では、中央(密)配置や三角グリッド(疎)配置が考えられます。屋内の廊下では、幅約 3m の場合はセンターライン配置、より広い廊下では 2 列配置が適しています。高層建物(階高 > 4m)では天井への設置は避け、代わりに壁面または低い位置に約 5m 間隔で設置してください。屋外の開けた空間では三角グリッドパターンで配置します。
![]()
-
多湿環境では、長時間の水濡れを防ぐため、展開時に製品の防水等級を考慮してください。
-
製品を設置する際は、金属、ガラス、その他の遮蔽物から距離を取り、コーナー付近には設置しないでください。
本展開ガイドラインはあくまで参考情報です。実際の展開は、顧客の測位アルゴリズム、製品設置環境、およびテスト条件に基づいてカスタマイズする必要があります。
磁石による吸着設置手順
設置条件
- 製品を設置するための工具またはプラットフォームの材質は、磁石で吸着できる機器またはブラケットの表面である必要があります。
- 推奨設置温度範囲:20~40℃;
- 製品を設置する際は、できるだけコーナー、周囲の他の磁場、大きな障害物から離してください。
設置手順
製品の磁気接触面を、設置対象のブラケットまたは機器の表面に直接吸着させてください。
磁石付き製品は、一般的な製品(磁石なし)よりも重量が重いため、落下リスクを避けるために、天井などの面への設置は推奨しません。
3M 接着剤/釘不要接着剤による設置手順
設置条件
- 製品を設置するプラットフォーム表面は、セラミック、ガラス/エポキシ樹脂、アクリル、PBT、ABS、PC、硬質 PVC などの平坦で乾燥した面である必要があります。両面テープの種類によって粘着性や施工性が異なるため、グレーのテクスチャがある壁面、完全に乾いていない面、劣化・湿気のある面(セメント、石膏ボードなど)にデフォルトの両面テープを使用することは推奨されません。剥がれ落ちるリスクがあります。
- 推奨設置温度範囲:20~40℃;
- 製品は金属、ガラスシールド、その他の障害物から離して設置してください。また、コーナー付近への展開は避けてください。
設置手順
- 設置前:貼り付け対象のプラットフォームまたは工具の表面を清掃し、貼り付け面が乾燥しており、ほこりがないことを確認してください。
- 貼り付け時:両面テープを手または工具でデバイスに貼り付け、1~2 秒間押さえます。この押さえ込みを数回繰り返し、製品の両面テープまたは釘不要接着剤と貼り付け面との密着性を高めてください。
低温環境や過酷な環境で製品を設置する必要がある場合は、両面テープ+強力な釘不要接着剤を併用して設置することを推奨します。釘不要接着剤の詳細については、弊社営業担当までお問い合わせください。
仕様
一般仕様
| 材質 | PC |
|---|---|
| 色 | 白 |
| IP 等級 | なし |
| 寸法(L*W*H) | Φ50*20.5mm |
| 重量 | 39g(電池含む) |
| バッテリー | リチウム電池、2400mAh |
| チップ | nRF52 シリーズ |
| Bluetooth バージョン | BLE 5.0 |
| Bluetooth プロトコル | iBeacon |
| センサー | 加速度センサー対応 |
| LED | 搭載 |
| APP | BeaconSET |
| 動作温度 | -30~60℃ |
| バッテリー寿命 | 5 年以上 (デフォルト設定 0dBm/500ms の場合)。 |
デフォルト送信パラメータ
| パラメータ | デフォルト値 |
|---|---|
| UUID | FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825 |
| Major | 10001 |
| Minor | 19641 |
| 測定電力 | -59dBm |
| Tx Power | -30 - +4dBm、デフォルト 0dBm |
| Adv Interval | 100ms~10s、デフォルト 500ms |
| Password | seeed123 (英数字) |
| シリアル ID | なし |
| デバイス名 | BC01(1~7 文字) |
| 接続モード | Yes/No |
| ソフトリブート | seeed123 (Password と同じ) |
| バッテリーサービス | バッテリーアイコン表示、リアルタイム検出 フルメモリで 100% |
互換性情報
| システム | デバイス |
|---|---|
| BLE | BLE 4.2+ |
| IOS 7.0+ | iPhone 4S、iPhone 5/5C/5S、 iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus、iPhone 7/7Plus、 iPad mini/mini2/4/Air/Pro など |
| Android 4.3+ | Samsung,XIAOMI,HUAWEI,ONEPLUS,ViVO,OPPO など |
設定
-
Step 1:
BeaconsetAPP をダウンロードします。 -
Step 2: ビーコンに接続します。MAC アドレス(ビーコンラベルにも記載)で識別できます。
![]()
- Step 3: Settings
必要に応じてパラメータを変更し、Save をクリックします。プロンプトが表示されたら、Password seeed123 を入力して確定します。
![]()