メインコンテンツまでスキップ

パラメータ設定

開始する前に、まずツールチェーンのセットアップを確認してください。

リージョン設定

工場出荷時ファームウェアのデフォルトリージョンはEU868です。異なるリージョンの周波数要件を満たすためにリージョンを設定するには、以下の手順に従ってリージョンを変更できます。

LoRaWANサンプルの'Region'部分を置き換えてください。

REGION = SMTC_MODEM_REGION_'Region'

pir

次にUploadをクリックしてプログラムをアップロードします。

pir

右上のSerial Monitorボタンを使用してログを確認することもできます。

pir

Triad情報設定

Wio Tracker 1110開発ボードでは、ユーザーがDevEUI、AppEUI、AppKeyを設定できます。これは他のネットワークサーバーに登録する際に必要です。

LoRaWAN/TTN Exampleを開き、triad情報を定義してUploadをクリックします。

static const uint8_t DEV_EUI[8]  = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t JOIN_EUI[8] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t APP_KEY[16] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

pir

情報

または、ネットワークサーバーによって生成されたtriad情報を取得し、Constants部分に入力してボード上で実行することもできます。

例:TTSから。

pir

Loading Comments...