メインコンテンツまでスキップ

Wio TrackerをLoRa Cloud™ Locatorに接続する

この文書では、Wio Tracker 1110 Dev Boardをセットアップし、LoRa Cloud™ Locatorで設定する手順を詳しく説明します。

ゲートウェイ設定

LoRa Cloud™ Locatorにゲートウェイを追加する

LoRa Cloud™ Locator webにログインします。

GATEWAY SETTINGSに移動し、Add New Gatewayをクリックします。

pir

Gateway EUIを入力し、お住まいの地域に基づいて適切なLoRaWAN®周波数帯を選択します。

pir

Createをクリックすると、新しいゲートウェイのサポートファイル(証明書、キー)を含むポップアップが表示されます。必ずDownloadをクリックして、ファイルを安全な場所に保存してください(ブラウザで複数ファイルのダウンロードを許可する必要がある場合があります)。ダウンロードされるファイルは以下の通りです:

  • cups_url.txt: ゲートウェイでCUPSサーバーを指すために使用すべきURLが含まれています
  • cups.trust: CUPS信頼証明書が含まれています
  • cups.crt: CUPSサーバーへの接続に使用される証明書が含まれています
  • cups.key: CUPSサーバーへの接続に使用される秘密鍵が含まれています

pir

ゲートウェイをセットアップする

次にSenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN Indoor Gatewayを設定する必要があります。詳細についてはGet Startedを確認してください。

Luciページにログインし、LoRa > LoRa Networkに移動します

  • ステップ1: LoRaネットワーク設定 LoRa > LoRa Networkに移動します

pir

  • ステップ2: ModeをBasics Stationに設定します

pir

  • ステップ3: Basic Station設定:
  1. Gateway EUI: 接続されたゲートウェイのEUIを自動的に取得します

  2. Server: CUPSを選択します

  3. URL: cups_url.txtファイル内のURLをコピーします。

pir

: https://A321**0HK3U1DZL.cups.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com:443

pir

  1. Authentication Mode: TLS Server and Client Authentication

  2. trust/certificate/key : 先ほどダウンロードしたファイルの内容をコピーします。

pir

すべての設定が完了したらSave & Applyをクリックします。

ゲートウェイが適切に設定されると、ステータスがConnectedに切り替わります。

pir

デバイス設定

デバイスをセットアップする

プラットフォームをTTNに選択するには、Connect Wio Tracker 1110 Dev Board to TTNを確認してください。

pir

LoRa Cloud™ Locatorにデバイスを追加する

次にLoRa Cloud™ Locator webページに戻り、DEVICE SETTINGSに移動し、Add New Deviceをクリックします。

Tracker type: LoRa Basics™ Modem SDK

アクティベーションモードとしてAPPKeyを選択し、先ほど定義したDev EUI、Join EUI、APP keyをコピーします。 Network: The Things Network Communityを選択し、お住まいの地域クラスターを選択してから、Createをクリックしてデバイスを追加します。

pir

デバイスがネットワークに正常に参加すると、ここでメッセージを確認できます。

pir

次にTRACKINGに移動すると、現在の位置を確認できます。

pir

Loading Comments...