メインコンテンツまでスキップ

reComputer JetsonでPX4を制御する

reComputer Mini J3010 (Jetson Orin Nano 4G) のような高性能コンパニオンコンピュータと PX4フライトコントローラ を組み合わせることで、自律走行車、ボート、ドローンを含む幅広いインテリジェント無人システムのコアアーキテクチャが構築されます。この強力な組み合わせにより、物流、科学研究、捜索救助、精密農業などの分野で革新的なアプリケーションが実現されます。

このセットアップにより、視覚ナビゲーション、物体追跡、リアルタイム障害物回避などの複雑なオンボードタスクが可能になります。これら2つの「頭脳」間の通信リンクは、システム全体のパフォーマンスと信頼性にとって重要です。

学習内容
  • JetsonをPixhawkに物理的に接続する方法。
  • uXRCE-DDS、MAVSDK、MAVROSの長所と短所。
  • 3つの通信方法すべてのステップバイステップセットアップ手順。
  • 接続を確認し、一般的な問題をトラブルシューティングする方法。

前提条件

開始する前に、以下を確認してください:

  • ハードウェア: 下記の「実験環境」表に記載されているすべてのデバイス。
  • ソフトウェア: Jetson Pack 6.2とROS 2 Humbleの新規インストール。
  • ツール: Jetsonにgitpipがインストールされていること。
  • 知識: Linuxコマンドライン、ROS 2の概念(ノード、トピック)、QGroundControlでのPX4パラメータの基本的な知識。

システム構成

実験環境

コンポーネントデバイス/ソフトウェアバージョン/モデル
コンパニオンコンピュータデバイスreComputer Mini J3010 (Jetson Orin Nano 4G)
OSUbuntu 22.04 (JetPack 6.2)
ROSROS 2 Humble
フライトコントローラMCUPixhawk 4 Mini
ファームウェアPX4 v1.15
地上局PCOSUbuntu 22.04
QGCQGroundControl v5.0以上

ハードウェア接続

Jetsonのネイティブ UARTを使用することを強く推奨します。これにより、USBポートを占有しない堅牢な接続が実現できます。

  • 配線: 4ピンJST-GHケーブルを使用して、**Pixhawk 4 MiniのTELEM1ポートをJetson Orin NanoのUART1**ヘッダーに接続します。
  • デバイスファイル: このシリアルポートは、JetsonのOSでは/dev/ttyTHS1に対応します。
Pixhawk 4 Miniのポート/ピン配置の詳細(クリックして展開)

UARTデバイスQGCパラメータの説明FC上のポートラベル
UART1/dev/ttyS0GPS1GPSモジュール
USART2/dev/ttyS1TELEM1TELEM1
USART3/dev/ttyS2TELEM2なし
UART4/dev/ttyS3TELEM/SERIAL4UART/I2C B
USART6/dev/ttyS4なしRC IN
UART7/dev/ttyS5なしデバッグ
UART8/dev/ttyS6なし未接続(PX4IOなし)

TELEM1 / TELEM2 ポート

ピン信号電圧
1(赤)VCC+5V
2(黒)TX(出力)+3.3V
3(黒)RX(入力)+3.3V
4(黒)CTS(入力)+3.3V
5(黒)RTS(出力)+3.3V
6(黒)GNDGND

DSM RC ポート

ピン信号電圧
1(なし)VDD_5V_SBUS_RC+5V
2(黄)SBUS*+3.3V
3(なし)RSSI**+3.3V
4(赤)VDD_3V3_SPEKTRUM+3.3V
5(黒)GNDGND

UART & I2C B ポート *

ピン信号電圧
1(赤)VCC+5V
2(黒)TX(出力)+3.3V
3(黒)RX(入力)+3.3V
4(黒)SCL2+3.3V
5(黒)SDA2+3.3V
6(黒)GNDGND

SBUS RC ポート

ピン信号電圧
1(赤)VDD_5V_SBUS_RC+5V
2(黄)SBUS*+3.3V
3(なし)RSSI**+3.3V
4(なし)VDD_3V3_SPEKTRUM+3.3V
5(黒)GNDGND

脚注:

  • (UART & I2C B ポート): シリアル通信やI2Cをサポートするセンサーを接続するための予備ポート。例:2基目のGPSモジュールなど。
  • (SBUS信号): SBUSまたはDSM/Spektrumレシーバーの信号線をここに接続します。
  • (RSSI信号): RC信号強度情報をオートパイロットへ送信します。
重要: シリアルポートの権限設定

すべてのシリアルコマンドで sudo を使うのを避けるには、ユーザーを dialout グループに追加する必要があります。これは一度だけ行う重要な設定です。

sudo usermod -a -G dialout $USER

この変更を反映させるには、Jetsonを再起動する必要があります。

方法の選び方:比較

作業に入る前に、トレードオフを理解しましょう。最適な選択はプロジェクトの目的によって決まります。

特徴uXRCE-DDS(ROS 2ネイティブ)🚀MAVSDK(高レベルAPI)🐍MAVROS(ROSブリッジ)🌉
アーキテクチャPX4とROS 2がDDSデータ空間を共有し、ネイティブ通信を実現。ラッパー付きのスタンドアロンC++ライブラリで高レベルAPIを提供。MAVLinkプロトコルをROSのトピック/サービスへ変換するブリッジ/ゲートウェイ
性能最高。ゼロコピーで最小レイテンシ。高い。API呼び出しが効率的なMAVLinkメッセージを直接生成。良好。MAVLink→ROS変換レイヤ由来の軽微なオーバーヘッドあり。
使いやすさ中程度。Agentとpx4_msgsのビルドが必要。最も簡単。関数ベースで直感的。素早いプロトタイピングに最適。学習コストは高いが、ROSエコシステムとの統合が最も深い。
柔軟性優秀。PX4内部(uORB)の全トピックへ直接アクセス可能。限定的。離陸やウェイポイントなど一般的操作は可、rawデータは不可。優秀。ほぼ全てのMAVLinkメッセージ/パラメータ/サービスへアクセス可。
ROS統合ROS 2ネイティブ。公式で将来性のある方法。ROSに非依存。どのプロジェクトでも利用可、ROSノードで包むのも容易。ROS中心。ROS 1のデファクトで、ROS 2でも広く利用。
ユースケース低レベルデータへのアクセスが必要な性能重視のROS 2案件。タスクレベルのスクリプト、試作、非ROS案件、教育用途。Nav2やMoveItなどと統合する複雑なROSシステム。

方法1:uXRCE-DDS(ROS 2ネイティブ統合)

PX4の内部メッセージング uORB をROS 2ネットワークへ直接ブリッジし、オーバーヘッド無しの通信を実現するPX4公式の解決策です。

ステップ1:Micro XRCE-DDS Agentのコンパイル

AgentはJetson上で動作する軽量プログラムで、フライトコントローラのシリアル接続とROS 2ネットワークの仲介役を担います。

Jetsonのターミナル
# 1. Agentリポジトリの特定バージョンをクローン
cd ~
git clone -b v2.4.2 https://github.com/eProsima/Micro-XRCE-DDS-Agent.git
cd Micro-XRCE-DDS-Agent

# 2. 重要:Fast-DDS依存バージョンをパッチ
# fastddsのv2.12.xタグはベンダにより削除されたため、動作する版へ更新
sed -i 's/v2.12.x/v2.13.x/g' SuperBuild.cmake

# 3. Agentをビルドしてインストール
mkdir build && cd build
cmake ..
make
sudo make install # MicroXRCEAgentをグローバルにインストール
PX4_dev_01PX4_dev_02PX4_dev_03PX4_dev_04

ステップ2: px4_msgs ROS 2パッケージをビルドする

ROS 2がPX4のトピックを理解できるよう、メッセージ定義をビルドします。

Jetsonのターミナル
# 1. ROS 2ワークスペースを作成
mkdir -p ~/px4_ros_ws/src
cd ~/px4_ros_ws/src

# 2. 必要なリポジトリをクローン
git clone https://github.com/PX4/px4_msgs.git
git clone https://github.com/PX4/px4_ros_com.git # サンプルを含む

# 3. 利用中のファームウェアに一致するブランチへチェックアウト
cd px4_msgs
git checkout release/1.15

# 4. ワークスペースをビルド
cd ~/px4_ros_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build
ハードウェア互換性(uXRCE-DDS 用)

px4_msgs のバージョンは、PX4 ファームウェアのバージョンと必ず一致している必要があります。これは互換性のために非常に重要です。

さらに、PX4 ファームウェア v1.14 以降で標準となった uXRCE-DDS による完全なネイティブ ROS 2 サポートを利用するには、2MB のフラッシュメモリを搭載したフライトコントローラ(本ガイドで使用している Pixhawk 4 Mini など)が必要です。

古いクラシックハードウェア、たとえばよく使われる Pixhawk 2.4.8(およびその他の FMUv2 ベースのボード)はフラッシュメモリが 1MB しかなく、この方法に必要な標準のプリビルドファームウェアを実行できません。理論的にはカスタムで削減版ファームウェアを作ることも可能ですが、非常に複雑です。

もし Pixhawk 2.4.8 やその他 1MB フラッシュのボードを使用している場合、この方法はスキップし、代わりに 方法 2 (MAVSDK) または 方法 3 (MAVROS) を使用することを強くお勧めします。これらは MAVLink プロトコルを使用しており、あなたのハードウェアで完全にサポートされています。

備考

px4_msgs のブランチは、PX4 ファームウェアのバージョンと一致している必要があります。これによりメッセージ定義の互換性が保証されます。

PX4_dev_05PX4_dev_06

ステップ3:PX4ファームウェアの設定

QGroundControlに接続し、以下のパラメータを設定します:

  1. UXRCE_DDS_CFGTELEM1に設定(当該ポートでXRCE-DDSクライアントを有効化)。
  2. SER_TEL1_BAUD921600 8N1に設定。
  3. MAV_1_CONFIGDisabledに設定(同一ポートでのMAVLink競合を防止)。
  4. パラメータを保存し、フライトコントローラを再起動。

ステップ4:起動と確認

  1. JetsonでAgentを起動(1つ目のターミナル):

    ターミナル1:Agentの実行
    MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyTHS1 -b 921600
  2. ROS 2トピックを確認(新しいターミナル):

    ターミナル2:トピック確認
    # 各ターミナルでワークスペースを読み込む
    source ~/px4_ros_ws/install/setup.bash

    # /fmu/で始まるトピックが列挙されるはず
    ros2 topic list | grep /fmu/

    # トピックをエコーしてFCUからのライブデータを確認
    ros2 topic echo /fmu/out/vehicle_odometry
PX4_dev_11PX4_dev_12

方式2:MAVSDK(高レベルAPI)

MAVSDKはMAVLinkの複雑さを抽象化し、プログラムによるドローン制御のためのシンプルでモダンなAPIを提供します。高レベルのミッションスクリプトに最適です。

ステップ1:PX4ファームウェアの設定

QGroundControlで、ポート設定をDDSからMAVLinkモードに戻します。

  1. UXRCE_DDS_CFGDisabledに戻す。
  2. MAV_1_CONFIGTELEM 1に設定(ポートをMAVLinkに割り当て)。
  3. MAV_1_MODEOnboardに設定(コンパニオン用リンク)。
  4. SER_TEL1_BAUD921600 8N1が継続していることを確認。
  5. 保存してFCを再起動。

ステップ2:MAVSDK-Pythonのインストール

Jetsonのターミナル
pip3 install mavsdk

ステップ3: 制御スクリプトの作成と実行

次のPythonは接続後、(例では接続確認まで。離陸・着陸は各自で拡張可)メッセージを表示します。

takeoff_and_land.py
import asyncio
from mavsdk import System

async def run():
# ドローンオブジェクトを作成し、フライトコントローラに接続
drone = System()
await drone.connect(system_address="serial:///dev/ttyTHS1:921600")

print("ドローンの接続を待機中...")
# 接続状態の更新を返す非同期ジェネレータ
async for state in drone.core.connection_state():
if state.is_connected:
print("--> ドローンを検出しました!")
break

if __name__ == "__main__":
# asyncioイベントループを実行
asyncio.run(run())

ターミナルから実行:python3 takeoff_and_land.py


方法3:MAVROS(強力なROSブリッジ)

MAVROSは実績あるMAVLink→ROSゲートウェイで、複雑なROSベースのシステムに包括的機能と高い安定性を提供します。

ステップ1:PX4ファームウェアの設定

MAVROS向けのPX4設定はMAVSDKと同一です。TELEM1OnboardモードでMAVLink用に設定されていることを確認してください。

ステップ2:MAVROSと依存関係のインストール

Jetsonのターミナル
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-mavros ros-humble-mavros-msgs
よくあるクラッシュを防ぐ!

MAVROS は座標変換のために地理データセットを必要とします。データセットがないと、起動時にクラッシュする一般的な原因となります。このスクリプトはそれをダウンロードしてインストールします。

Jetson のターミナル
sudo bash /opt/ros/humble/lib/mavros/install_geographiclib_datasets.sh 

ステップ3: 起動と検証

  1. MAVROSノードを起動:

    ターミナル1:MAVROSを起動
    source /opt/ros/humble/setup.bash

    # パラメータでFCU接続URLを指定してmavrosを起動
    ros2 launch mavros px4.launch fcu_url:="serial:///dev/ttyTHS1:921600"
  2. 接続を検証:

    新しいターミナルでMAVROSのステートトピックをエコー。

    ターミナル2:接続確認
    ros2 topic echo /mavros/state

    出力を確認し、connected フィールドが true になればPX4と正常に通信しています。

PX4_dev_13PX4_dev_14

よくある問題のトラブルシューティング

問題が発生した場合は、まずこちらを確認してください。

  • シリアルポートで「Permission Denied」: ユーザーをdialoutグループへ追加&再起動を忘れている可能性。上記「ハードウェア接続」を参照。
  • /dev/ttyTHS1で「No such file or directory」: 物理配線を再確認。FCの電源は入っていますか?ls /dev/ttyTHS*でデバイス名を確認。
  • MAVROSが起動時にクラッシュ: install_geographiclib_dataset.sh を未実行の可能性。方法3のコマンドを実行。
  • colcon build が失敗: まず source /opt/ros/humble/setup.bash を実行してROS 2環境を読み込む。依存関係が複雑な場合は rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y を検討。

最後に

これで、Jetson OrinとPX4フライトコントローラ間の通信を実現する3つの強力な方法を理解できました。最適解はプロジェクトのアーキテクチャ、要求性能、開発スピードによって異なります。トレードオフを理解し、堅牢な基盤を構築しましょう。

ハッピーフライング!🚁

参考資料

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。できるだけスムーズにご利用いただけるよう、複数のサポート窓口をご用意しています。

Loading Comments...