メインコンテンツまでスキップ

NVIDIA Isaac GR00T N1.5を使用した6/7自由度ロボットアーム制御

はじめに

この記事では、NVIDIAのGR00T AIプラットフォームがStarAIロボットアームの高度で自律的な制御を可能にする方法を実演します。リアルタイム知覚と適応的意思決定を組み合わせることで、GR00TはAIとロボティクスを橋渡しし、産業および研究アプリケーションにおける精密タスクを実現します。

前提条件

  • StarAIロボットアーム
  • Orbbec Gemini 2
  • NVIDIA GPU加速Linuxホスト
    • ubuntu 20.04
    • VRAM >32GB
備考

このデモンストレーションではStarAI + Gemini2を使用していますが、チュートリアルはSOArm 100 + 標準USBカメラにも完全に適用できます。

はじめに

Lerobot環境のセットアップ

StarAIロボットアームは、lerobotプロジェクトを使用して駆動できます。StarAIロボットアーム動作環境を設定するには、このwikiを参照してください。すべての準備が整ったら、以下のコマンドを使用してFollow Armを制御できます。

python lerobot/scripts/control_robot.py \
--robot.type=starai \
--robot.cameras='{}' \
--control.type=teleoperate

プログラムの実行時効果は以下の動画と同様になります。

Orbbec Camera SDK のセットアップ

ステップ1. 1.OrbbecSDK をクローンします。

cd ~/
git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
cd pyorbbecsdk

ステップ2. 依存関係をインストールし、pyOrbbecsdk をコンパイルします。

conda activate lerobot
sudo apt-get install python3-dev python3-venv python3-pip python3-opencv
pip3 install -r requirements.txt
mkdir build
cd build
cmake -Dpybind11_DIR=`pybind11-config --cmakedir` ..
make -j4
make install
cd ~/pyorbbecsdk
pip install -e .

ステップ3. 深度カメラが正常に動作するかテストします。

cd ~/pyorbbecsdk 
pip install -e .
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:~/pyorbbecsdk/install/lib/
sudo bash ./scripts/install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
python3 examples/depth.py

すべてが正常に動作すれば、深度カメラによってキャプチャされた深度情報がデスクトップに表示されます。

データセットの記録

以下のスクリプトを実行して新しいデータセットを収集できます:

python lerobot/scripts/control_robot.py \
--robot.type=so101 \
--control.type=record \
--control.fps=30 \
--control.single_task="Grasp a green block and put it in the bin." \
--control.repo_id=${HF_USER}/starai_test \
--control.tags='["starai","lerobot","tutorial"]' \
--control.warmup_time_s=5 \
--control.episode_time_s=30 \
--control.reset_time_s=30 \
--control.num_episodes=100 \
--control.display_data=true \
--control.push_to_hub=true
注記

Isaac-GR00Tのトレーニングには、少なくとも50のデータサンプルを収集することを推奨します。

以下は私たちが収集したデータセットです。

https://huggingface.co/datasets/youjiang97/starai02

Isaac-GR00Tプロジェクトをモデルトレーニングに使用するため、プロジェクトの要件に従ってデータセットにデータセット変換設定パラメータを追加する必要があります。具体的には、metaフォルダにmodality.jsonという名前のファイルを作成し、以下の内容を記述します:

{
"state": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"action": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"video": {
"webcam": {
"original_key": "observation.images.webcam"
}
},
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
}
}
}
備考

テスト用にSOARM100を使用している場合は、単一ロボットアームのサーボIDを0-5に、グリッパーIDを5-6に設定してください。

データセット内のカメラ命名規則に基づいてvideoパラメータを調整してください。

整理されたデータセットファイル構造は以下の通りです:

    ├── data
│ └── chunk-000
│ ├── episode_000000.parquet
│ ├── ....
│ ├── episode_000099.parquet
│ └── episode_000100.parquet
├── meta
│ ├── episodes.jsonl
│ ├── episodes_stats.jsonl
│ ├── modality.json
│ ├── info.json
│ ├── so100__modality.json
│ ├── stats.json
│ └── tasks.jsonl
└── videos
└── chunk-000
├── observation.images.Orbbec
│ ├── episode_000000.mp4
│ ├── ....
│ ├── episode_000099.mp4
│ └── episode_000100.mp4
└── observation.images.laptop
├── episode_000000.mp4
├── ....
├── episode_000099.mp4
└── episode_000100.mp4

Isaac-GR00T環境のセットアップ

まず、Isaac-GR00Tコードリポジトリをクローンする必要があります:

git clone https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T
cd Isaac-GR00T

次に、プロジェクトの要件に従ってPythonランタイム環境をセットアップします:

conda create -n gr00t python=3.10
conda activate gr00t
pip install --upgrade setuptools
pip install -e .[base]
pip install --no-build-isolation flash-attn==2.7.1.post4
備考

flash-attnのインストールにはパッケージのコンパイルが含まれ、非常に時間がかかる場合があります。お使いのシステム環境に適合するプリコンパイル済みパッケージバージョンをダウンロードし、pip install ./<package_name>コマンドを使用してローカルにインストールすることをお勧めします。

モデルのファインチューニング

準備したデータセットを使用してGR00T N1.5 3B VLMモデルをファインチューニングできます。NVIDIAはファインチューニング専用のPythonスクリプトを提供しています。ターミナルで以下のコマンドを実行するだけです:

python scripts/gr00t_finetune.py \
--dataset-path ~/Isaac-GR00T/demo_data/starai_test
--num-gpus 1
--output-dir ~/Isaac-GR00T/output_starai
--max-steps 20000
--data-config so100
--video-backend torchvision_av
注記

実際のセットアップに応じてデータセット保存パスを変更する必要があります。

トレーニングプロセスには約33GBのGPUメモリが必要です。ローカルハードウェアのVRAMが不足している場合は、クラウドコンピューティングリソースを使用してトレーニングを完了することを検討してください。

デプロイメント

Isaac-GR00Tのデプロイメントアーキテクチャは、推論エンドポイントと制御エンドポイント間の分離設計を採用しています:

  • 推論エンドポイント(サーバー):モデル推論タスクの実行のみに専念します。
  • 制御エンドポイント(クライアント):ロボットアームの状態取得と動作制御の調整を担当します。

サーバー

python scripts/inference_service.py --server \
--model_path <PATH_TO_YOUR_CHECKPOINT> \
--embodiment-tag new_embodiment \
--data-config so100 \
--denoising-steps 4

クライアント

python getting_started/examples/eval_gr00t_so100.py  --use_policy

すべてが順調に進めば、Isaac-GR00Tがロボットアームを制御しているはずです。

備考

StarAIロボットアームを使用しているため、新しいアームとカメラとの互換性を確保するために、クライアント側のコードに軽微な修正が必要です。更新されたコードは以下の通りです:

eval_gr00t_so100.py
# SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

# SO100 Real Robot
import time
from contextlib import contextmanager

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import torch
from lerobot.common.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset
from lerobot.common.robot_devices.cameras.configs import OpenCVCameraConfig, OrbbecCameraConfig
from lerobot.common.robot_devices.motors.dynamixel import TorqueMode
from lerobot.common.robot_devices.robots.configs import So100RobotConfig, StaraiRobotConfig
from lerobot.common.robot_devices.robots.utils import make_robot_from_config
from lerobot.common.robot_devices.utils import RobotDeviceAlreadyConnectedError

# NOTE:
# Sometimes we would like to abstract different env, or run this on a separate machine
# User can just move this single python class method gr00t/eval/service.py
# to their code or do the following line below
import sys
import os
sys.path.append(os.path.expanduser("~/Isaac-GR00T/gr00t/eval/"))
from service import ExternalRobotInferenceClient

# Import tqdm for progress bar
from tqdm import tqdm

#################################################################################


class SO100Robot:
def __init__(self, calibrate=False, enable_camera=False, cam_idx=9):
# self.config = So100RobotConfig()
self.config = StaraiRobotConfig()
self.calibrate = calibrate
self.enable_camera = enable_camera
self.cam_idx = cam_idx
if not enable_camera:
self.config.cameras = {}
else:
# self.config.cameras = {"webcam": OpenCVCameraConfig(cam_idx, 30, 640, 480, "bgr")}
self.config.cameras = {"webcam": OrbbecCameraConfig(fps=30,use_depth=True,width = 640,Hi_resolution_mode = False)}
self.config.leader_arms = {}

# remove the .cache/calibration/so100 folder
if self.calibrate:
import os
import shutil

calibration_folder = os.path.join(os.getcwd(), ".cache", "calibration", "so100")
print("========> Deleting calibration_folder:", calibration_folder)
if os.path.exists(calibration_folder):
shutil.rmtree(calibration_folder)

# Create the robot
self.robot = make_robot_from_config(self.config)
print("<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
print(self.robot.robot_type)
print("<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
self.motor_bus = self.robot.follower_arms["main"]

@contextmanager
def activate(self):
try:
self.connect()
# self.move_to_initial_pose()
yield
finally:
self.disconnect()

def connect(self):
if self.robot.is_connected:
raise RobotDeviceAlreadyConnectedError(
"ManipulatorRobot is already connected. Do not run `robot.connect()` twice."
)

# Connect the arms
self.motor_bus.connect()

# We assume that at connection time, arms are in a rest position, and torque can
# be safely disabled to run calibration and/or set robot preset configurations.
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.DISABLED.value)

# Calibrate the robot
# self.robot.activate_calibration()

# self.set_so100_robot_preset()

# Enable torque on all motors of the follower arms
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.ENABLED.value)
print("robot present position:", self.motor_bus.read("Present_Position"))
self.robot.is_connected = True

self.camera = self.robot.cameras["webcam"] if self.enable_camera else None
if self.camera is not None:
self.camera.connect()
print("================> SO100 Robot is fully connected =================")

def set_so100_robot_preset(self):
# Mode=0 for Position Control
self.motor_bus.write("Mode", 0)
# Set P_Coefficient to lower value to avoid shakiness (Default is 32)
# self.motor_bus.write("P_Coefficient", 16)
self.motor_bus.write("P_Coefficient", 10)
# Set I_Coefficient and D_Coefficient to default value 0 and 32
self.motor_bus.write("I_Coefficient", 0)
self.motor_bus.write("D_Coefficient", 32)
# Close the write lock so that Maximum_Acceleration gets written to EPROM address,
# which is mandatory for Maximum_Acceleration to take effect after rebooting.
self.motor_bus.write("Lock", 0)
# Set Maximum_Acceleration to 254 to speedup acceleration and deceleration of
# the motors. Note: this configuration is not in the official STS3215 Memory Table
self.motor_bus.write("Maximum_Acceleration", 254)
self.motor_bus.write("Acceleration", 254)

def move_to_initial_pose(self):
current_state = self.robot.capture_observation()["observation.state"]
# print("current_state", current_state)
# print all keys of the observation
# print("observation keys:", self.robot.capture_observation().keys())
# current_state = torch.tensor([90, 90, 90, 90, -70, 30])
current_state = torch.tensor([90, 90, 90, 90, -70, 30, 40])
self.robot.send_action(current_state)
time.sleep(2)
print("-------------------------------- moving to initial pose")

def go_home(self):
# [ 88.0664, 156.7090, 135.6152, 83.7598, -89.1211, 16.5107]
print("-------------------------------- moving to home pose")
home_state = torch.tensor([88.0664, 156.7090, 135.6152, 83.7598, -89.1211, 16.5107])
self.set_target_state(home_state)
time.sleep(2)

def get_observation(self):
return self.robot.capture_observation()

def get_current_state(self):
state = self.get_observation()["observation.state"].data.numpy()
state[6] = -state[6]
return state

def get_current_img(self):
img = self.get_observation()["observation.images.webcam"].data.numpy()
# convert bgr to rgb
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
return img

def set_target_state(self, target_state: torch.Tensor):
temp = self.robot.send_action(target_state)
print(f">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>{temp}<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
def enable(self):
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.ENABLED.value)

def disable(self):
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.DISABLED.value)

def disconnect(self):
self.disable()
self.robot.disconnect()
self.robot.is_connected = False
print("================> SO100 Robot disconnected")

def __del__(self):
self.disconnect()


#################################################################################


class Gr00tRobotInferenceClient:
def __init__(
self,
host="localhost",
port=5555,
language_instruction="Pick up the fruits and place them on the plate.",
):
self.language_instruction = language_instruction
# 480, 640
self.img_size = (480, 640)
self.policy = ExternalRobotInferenceClient(host=host, port=port)

def get_action(self, img, state):
obs_dict = {
"video.webcam": img[np.newaxis, :, :, :],
"state.single_arm": state[:6][np.newaxis, :].astype(np.float64),
"state.gripper": state[6:7][np.newaxis, :].astype(np.float64),
"annotation.human.task_description": [self.language_instruction],
}
res = self.policy.get_action(obs_dict)
# print("Inference query time taken", time.time() - start_time)
return res

def sample_action(self):
obs_dict = {
"video.webcam": np.zeros((1, self.img_size[0], self.img_size[1], 3), dtype=np.uint8),
"state.single_arm": np.zeros((1, 5)),
"state.gripper": np.zeros((1, 1)),
"annotation.human.action.task_description": [self.language_instruction],
}
return self.policy.get_action(obs_dict)

def set_lang_instruction(self, lang_instruction):
self.language_instruction = lang_instruction


#################################################################################


def view_img(img, img2=None):
"""
This is a matplotlib viewer since cv2.imshow can be flaky in lerobot env
also able to overlay the image to ensure camera view is alligned to training settings
"""
plt.imshow(img)
if img2 is not None:
plt.imshow(img2, alpha=0.5)
plt.axis("off")
plt.pause(0.001) # Non-blocking show
plt.clf() # Clear the figure for the next frame


#################################################################################

if __name__ == "__main__":
import argparse

default_dataset_path = os.path.expanduser("/home/seeed/Isaac-GR00T/demo_data/starai01")

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
"--use_policy", action="store_true"
) # default is to playback the provided dataset
parser.add_argument("--dataset_path", type=str, default=default_dataset_path)
# parser.add_argument("--host", type=str, default="192.168.1.78")
parser.add_argument("--host", type=str, default="127.0.0.1")
parser.add_argument("--port", type=int, default=5555)
parser.add_argument("--action_horizon", type=int, default=16)
parser.add_argument("--actions_to_execute", type=int, default=350)
parser.add_argument("--cam_idx", type=int, default=8) # 8和6
parser.add_argument(
"--lang_instruction", type=str, default="Pick up the fruits and place them on the plate."
)
parser.add_argument("--record_imgs", action="store_true")
args = parser.parse_args()

# print lang_instruction
print("lang_instruction: ", args.lang_instruction)

ACTIONS_TO_EXECUTE = args.actions_to_execute
USE_POLICY = args.use_policy
ACTION_HORIZON = (
args.action_horizon
) # we will execute only some actions from the action_chunk of 16
MODALITY_KEYS = ["single_arm", "gripper"]
if USE_POLICY:
client = Gr00tRobotInferenceClient(
host=args.host,
port=args.port,
language_instruction=args.lang_instruction,
)

if args.record_imgs:
# create a folder to save the images and delete all the images in the folder
os.makedirs("eval_images", exist_ok=True)
for file in os.listdir("eval_images"):
os.remove(os.path.join("eval_images", file))

robot = SO100Robot(calibrate=False, enable_camera=True, cam_idx=args.cam_idx)
image_count = 0

with robot.activate():
for i in tqdm(range(ACTIONS_TO_EXECUTE), desc="Executing actions"):
img = robot.get_current_img()
view_img(img)
state = robot.get_current_state()

# new_image = np.zeros((880, 640, 3), dtype=np.uint8)
# new_image[:480, :, :] = img

# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# print(type(state))
# print(state.shape)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# -70 ~ -10
action = client.get_action(img, state)
action["action.gripper"] = action["action.gripper"] * -1

# set_gripper = np.ones_like(action["action.gripper"]) * -10
# action["action.gripper"] = set_gripper
# # action = client.get_action(img, state)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# print(type(action))
# print(action)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")

start_time = time.time()
for i in range(ACTION_HORIZON):
concat_action = np.concatenate(
[np.atleast_1d(action[f"action.{key}"][i]) for key in MODALITY_KEYS],
axis=0,
)
# assert concat_action.shape == (6,), concat_action.shape
assert concat_action.shape == (7,), concat_action.shape
robot.set_target_state(torch.from_numpy(concat_action))
time.sleep(0.02)

# get the realtime image
img = robot.get_current_img()
view_img(img)

if args.record_imgs:
# resize the image to 320x240
img = cv2.resize(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2BGR), (320, 240))
cv2.imwrite(f"eval_images/img_{image_count}.jpg", img)
image_count += 1

# 0.05*16 = 0.8 seconds
print("executing action", i, "time taken", time.time() - start_time)
print("Action chunk execution time taken", time.time() - start_time)
else:
# Test Dataset Source https://huggingface.co/datasets/youliangtan/so100_strawberry_grape
dataset = LeRobotDataset(
repo_id="",
root=args.dataset_path,
)

robot = SO100Robot(calibrate=False, enable_camera=True, cam_idx=args.cam_idx)

with robot.activate():
print("Run replay of the dataset")
actions = []
for i in tqdm(range(ACTIONS_TO_EXECUTE), desc="Loading actions"):
action = dataset[i]["action"]
img = dataset[i]["observation.images.webcam"].data.numpy()
# original shape (3, 480, 640) for image data
realtime_img = robot.get_current_img()

img = img.transpose(1, 2, 0)
view_img(img, realtime_img)
actions.append(action)
robot.set_target_state(action)
time.sleep(0.05)

# plot the actions
plt.plot(actions)
plt.show()

print("Done all actions")
robot.go_home()
print("Done home")

効果実演

私たちの推論テストは、RTX 4080 GPUを搭載したラップトップで実施されました。推論精度は優秀でしたが、大型VLAモデルのサイズにより、アームの動きに顕著なジッターが観察されました。それにもかかわらず、システムは意図されたすべてのタスクを正常に達成しています。

参考文献

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちの製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...