メインコンテンツまでスキップ

reComputerでROSを使用して複数のCSIカメラを使用する方法

はじめに

このチュートリアルでは、reComputer J30/J40シリーズデバイス上でROSを通じて複数のCSIカメラの画像データを読み取り、画像トピックを公開してRVIZ可視化インターフェースに表示する方法について、ステップバイステップのガイドを提供します。

前提条件

はじめに

カメラの接続

このチュートリアルに従ってCSIカメラの接続とテストを完了し、システムにROSがすでにインストールされていることを確認してください。

インストール

  • ステップ1: reComputer上でターミナルを開き、ワークスペース用のディレクトリを作成します:

    mkdir -p ~/catkin_ws/src
    cd ~/catkin_ws/src
  • ステップ2: 必要なROSパッケージをクローンします:

    git clone https://github.com/ZhuYaoHui1998/csi_camera_reader.git
  • ステップ3: ワークスペースをビルドします:

    cd ~/catkin_ws/
    catkin_make
  • ステップ4: 環境を更新するために、再度セットアップファイルをソースします:

    source devel/setup.bash

使用方法

  • 1つのカメラストリームをROSトピック /csi_cam_0/image_raw に公開するには、ターミナルで次のコマンドを使用します:

    roslaunch csi_camera_reader csi_camera.launch sensor_id:=0
  • sensor_idを1に変更してインターフェースに合わせることもできます:

    roslaunch csi_camera_reader csi_camera.launch sensor_id:=1
  • 2つのCSIカメラを同時に開いてROSにトピックを公開したい場合は、次のコマンドを実行できます:

    roslaunch csi_camera_reader dual_camera.launch

    ターミナルで「rostopic list」コマンドを入力すると、カメラによって公開された画像トピックを確認できます。

    RVIZ可視化ツールを使用して画像トピックを購読し、視覚情報を表示することもできます。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちの製品での体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...