メインコンテンツまでスキップ

MLCを使用してreComputer JetsonにDeepSeekをデプロイ

はじめに​

DeepSeekは、効率性、精度、リアルタイム処理に最適化された最先端のAIモデルスイートです。エッジコンピューティング向けの高度な最適化により、DeepSeekはJetsonデバイス上で直接高速で低遅延のAI推論を可能にし、クラウドコンピューティングへの依存を減らしながらパフォーマンスを最大化します。

以前のwikiでは、JetsonにDeepSeekをデプロイするクイックガイドを提供しました。しかし、正常にデプロイされたモデルは最適な推論速度を達成できませんでした。

このwikiは、エッジでの効率的なAI推論のためにMLCを使用してreComputer JetsonデバイスにDeepSeekをデプロイするステップバイステップガイドを提供します。

前提条件​

  • 8GB以上のメモリを持つJetsonデバイス。
  • jetsonデバイスには、jetpack 5.1.1オペレーティングシステム以降が事前にフラッシュされている必要があります。
注記

このwikiでは、reComputer J4012 - NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB搭載エッジAIコンピュータを使用して以下のタスクを実行しますが、他のJetsonデバイスを使用することも可能です。

はじめに​

ハードウェア接続​

  • Jetsonデバイスをネットワーク、マウス、キーボード、モニターに接続します。
注記

もちろん、ローカルネットワーク経由でSSHを使用してJetsonデバイスにリモートアクセスすることも可能です。

JetsonのDockerのインストールと設定​

まず、Jetson AI Labが提供するチュートリアルに従ってDockerをインストールする必要があります。

ステップ1. nvidia-containerパッケージをインストールします。

sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-container
備考

**Jetson Linux (L4T) R36.x(JetPack 6.x)**をSDK Managerを使用してJetsonにフラッシュし、aptを使用してnvidia-containerをインストールした場合、JetPack 6.xではDockerが自動的にインストールされなくなりました。

そのため、以下を実行して手動でDockerをインストールし、セットアップする必要があります。

sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-container curl
curl https://get.docker.com | sh && sudo systemctl --now enable docker
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker

ステップ2. Dockerサービスを再起動し、dockerグループにユーザーを追加してください。

sudo systemctl restart docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

ステップ3. /etc/docker/daemon.jsonにデフォルトランタイムを追加する。

sudo apt install -y jq
sudo jq '. + {"default-runtime": "nvidia"}' /etc/docker/daemon.json | \
sudo tee /etc/docker/daemon.json.tmp && \
sudo mv /etc/docker/daemon.json.tmp /etc/docker/daemon.json

ステップ4. Dockerを再起動します。

sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker

DeepSeekの読み込みと実行​

Jetson AI Labが提供するDockerコンテナを参照して、JetsonでMLC量子化されたDeepSeekモデルを迅速にデプロイできます。 Jetson AI Labウェブサイトを開き、デプロイメントコマンドを見つけます。

Models --> Orin NX --> docker run --> copy

備考

インストールコマンドをコピーする前に、左側で関連パラメータを変更できます。

Jetsonデバイスでターミナルウィンドウを開き、先ほどコピーしたインストールコマンドをターミナルに貼り付け、キーボードのEnterキーを押してコマンドを実行します。 ターミナルウィンドウに以下の内容が表示されたら、deepseekモデルがJetsonデバイスに正常に読み込まれたことを意味します。

この時点で、新しいターミナルウィンドウを開き、以下のコマンドを入力してモデルが正しく推論を実行できるかテストできます。

危険

deepseekモデルを実行しているターミナルウィンドウを閉じないでください。

curl http://0.0.0.0:9000/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer none" \
-d '{
"model": "*",
"messages": [{"role":"user","content":"Why did the LLM cross the road?"}],
"temperature": 0.6,
"top_p": 0.95,
"stream": false,
"max_tokens": 100
}'

Open WebUI のインストール​

sudo docker run -d --network=host \
-v ${HOME}/open-webui:/app/backend/data \
-e OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434 \
--name open-webui \
--restart always \
ghcr.io/open-webui/open-webui:main

インストーラーの実行が完了したら、ブラウザで http://<ip_of_jetson>:8080 にアクセスしてUIインターフェースを起動できます。

次に、OpenWebUI用の大規模モデル推論エンジンを設定する必要があります。

User(右上角) --> Settings --> Admin Settings --> Connections

OpenAI URLを、DeepSeekが既にロードされているローカルMLC推論サーバーに変更します。

例えば、私のJetsonデバイスのIPアドレスが 192.168.49.241 の場合、URLは http://192.168.49.241:9000/v1 になります。

設定を保存した後、新しいチャットウィンドウを作成して、ローカルDeepSeekモデルの極めて高速な推論速度を体験できます!

推論速度のテスト​

ここでは、このPythonスクリプトを使用してモデルの推論速度を大まかにテストできます。

Jetsonデバイス上で、test_inference_speed.py という名前の新しいPythonファイルを作成し、以下のコードを記入します。

その後、ターミナルで python test_inference_speed.py コマンドを実行してスクリプトを実行します。

test_inference_speed.py
import time
import requests


url = "http://0.0.0.0:9000/v1/chat/completions"
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Bearer none"
}

data = {
"model": "*",
"messages": [{"role": "user", "content": "Why did the LLM cross the road?"}],
"temperature": 0.6,
"top_p": 0.95,
"stream": True,
"max_tokens": 1000
}

start_time = time.time()
response = requests.post(url, headers=headers, json=data, stream=True)

token_count = 0
for chunk in response.iter_lines():
if chunk:
token_count += 1
print(chunk)

end_time = time.time()
elapsed_time = end_time - start_time
tokens_per_second = token_count / elapsed_time

print(f"Total Tokens: {token_count}")
print(f"Elapsed Time: {elapsed_time:.3f} seconds")
print(f"Tokens per second: {tokens_per_second:.2f} tokens/second")

計算結果によると、Jetson Orin NXデバイスにデプロイされたMLC-コンパイル済みdeepseek1.5Bモデルの推論速度は約60 tokens/sです。

効果デモンストレーション​

デモンストレーション動画では、Jetsonデバイスが20W未満で動作しながら、印象的な推論速度を実現しています。

参考文献​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...