メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi AI Box & Industrial boxにDeepSeekをデプロイ

はじめに

このwikiでは、Ollamaデプロイメントフレームワークを使用してRaspberry Pi AI BoxにDeepSeekモデルをデプロイする方法を説明します。OllamaはRaspberry PiのようなコンパクトなハードウェアでのAIモデルのインストールと実行プロセスを簡素化し、依存関係管理とシステム設定を処理します。このガイドでは、環境のセットアップ、必要なソフトウェアのインストール、DeepSeekモデルの起動について、明確でステップバイステップの手順を見つけることができます。このリソースは、低消費電力デバイスでAIの力を活用したい開発者やAI愛好家を対象としています。

ハードウェアの準備

reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

ソフトウェアの準備

システムの更新:

sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade

Ollamaのインストール

Ctrl+Alt+Tでターミナルを開き、以下のようなコマンドを入力してollamaをインストールします:

pir

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

deepseekモデルのインストールと実行

次に、以下のようなコマンドを入力してdeepseek 7bモデルをインストールして実行します:

pir

ollama run deepseek-r1

結果

このデモンストレーションでは、DeepSeek 1.5bモデルを使用しました。ニーズとハードウェアの容量に基づいて、使用するモデルを選択できます。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...