メインコンテンツまでスキップ

JetPack 7.2 に TensorRT Edge-LLM をデプロイする

概要​

TensorRT Edge-LLM は、組み込み NVIDIA プラットフォーム上で大規模言語モデル、Vision-Language モデル、マルチモーダルモデル、および一部の Vision-Language-Action ワークロードをデプロイするための、NVIDIA の高性能推論スタックです。チェックポイントのエクスポートパイプライン、TensorRT エンジンビルダー、最適化された C++ ランタイム、サンプル、および実験的な OpenAI 互換サーバーを提供します。

JetPack 7.2 は Jetson Orin に対して公式にサポートされている TensorRT Edge-LLM のパスです。Jetson Thor も JetPack 7.x 上でサポートされています。本ガイドでは、このページが 2026 年 7 月 31 日 に更新された時点で最新の公開リリースである TensorRT Edge-LLM v0.9.1 を固定して使用します。

注記

本ガイドのスクリーンショットは、JetPack 6.2 チュートリアルから既存の TensorRT Edge-LLM ワークフロー画像を再利用しています。ホストでのエクスポートとターゲットでのエンジン生成という全体的なワークフローは同じですが、コマンド名、ビルドフラグ、バージョン番号、コンソール出力は v0.9.1 では異なる場合があります。

プラットフォームマトリクス​

ターゲットソフトウェアリリースCMake ターゲットCUDA toolkit 値ランタイム精度
Jetson OrinJetPack 7.2jetson-orin13.2FP16, INT8, INT4
Jetson ThorJetPack 7.2jetson-thor13.2各モデルと精度ごとのサポートモデルマトリクスを確認してください。
警告

TensorRT Edge-LLM v0.9.1 は、Jetson Orin 上で FP8、MXFP8、FP4、NVFP4 のランタイム精度をサポートしません。Orin では FP16、INT8、または INT4 のチェックポイントを使用してください。JetPack 6.2 上でビルドした TensorRT エンジンを JetPack 7.2 にコピーしないでください。ターゲットの JetPack 7.2 システム上でエンジンを再ビルドしてください。

デプロイは 2 つのステージに分かれます:

  1. x86 GPU ホスト上でエクスポート:Python ツールをインストールし、Hugging Face のチェックポイントを ONNX にエクスポートします。
  2. Jetson 上でビルドおよび実行:C++ ランタイムをコンパイルし、ONNX から TensorRT エンジンをビルドして推論を実行します。

パート 1: x86 GPU ホスト上でモデルをエクスポートする​

ホスト要件​

  • Ubuntu 22.04 または 24.04 を搭載した x86-64 Linux
  • コンピュートキャパビリティ 8.0 以上の NVIDIA Ampere 以降の GPU
  • CUDA 12.x または 13.x
  • Python 3.10 以上
  • 選択したチェックポイントに対して十分な RAM、VRAM、およびディスク容量

モデルのエクスポートには、ホスト RAM と VRAM にチェックポイントサイズの数倍が必要になる場合があります。より大きなモデルや量子化モデルに進む前に、小さな Qwen3-0.6B FP16 の例から始めてください。

v0.9.1 をクローンしてインストールする​

git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install .

チェックポイントの量子化、LoRA マージ、語彙削減、トークナイザーヘルパーが必要になったときに、オプションのツール依存関係をインストールします:

pip install ".[tools]"

現在のコマンドラインインターフェースを確認します:

tensorrt-edgellm-export --help
tensorrt-edgellm-quantize --help

TensorRT Edge-LLM command verification

Qwen3-0.6B を ONNX にエクスポートする​

次の例では、FP16 チェックポイントを直接エクスポートします。FP16 は Jetson Orin でサポートされており、最初の検証ワークフローをシンプルに保てます。

export EDGE_LLM_PATH=$HOME/TensorRT-Edge-LLM
export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B
export PYTHONPATH=$EDGE_LLM_PATH:$PYTHONPATH

mkdir -p "$WORKSPACE_DIR"
cd "$WORKSPACE_DIR"

tensorrt-edgellm-export \
Qwen/Qwen3-0.6B \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx"

Model export workflow

Checkpoint processing

ONNX export progress

Exported model artifacts

エクスポートされた LLM グラフは次の場所にあるはずです:

$WORKSPACE_DIR/Qwen3-0.6B/onnx/llm

オプション: Jetson Orin で INT4 チェックポイントを使用する​

Orin デバイスでより大きなモデルを使用する場合は、公式のサポートモデルマトリクスで INT4 AWQ または INT4 GPTQ として記載されているチェックポイントを使用してください。事前に量子化されたチェックポイントは直接エクスポートできます。外部化された INT4 重みは、メモリに制約のある Orin デバイスでのエンジンビルド時のメモリ負荷を軽減します。

tensorrt-edgellm-export \
/path/to/supported-int4-checkpoint \
"$WORKSPACE_DIR/<model-name>/onnx" \
--externalize-weights int4_ffn

INT4 MoE チェックポイントの場合は、TensorRT Edge-LLM によって文書化されている、モデルファミリ固有の外部化重みオプションを追加してください。supported-model matrix で、必ず正確なチェックポイントと精度を確認してください。

ONNX ディレクトリを Jetson に転送する​

ターゲットディレクトリを作成し、エクスポートしたモデルをコピーします:

ssh <jetson-user>@<jetson-ip> \
"mkdir -p ~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME"

scp -r \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx" \
<jetson-user>@<jetson-ip>:~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME/

パート 2: JetPack 7.2 上で TensorRT Edge-LLM をビルドする​

以下のメインワークフローは Jetson Orin をターゲットとしています。Jetson Thor 用の構成はその後に示します。

JetPack 7.2 を確認する​

Jetson デバイス上で、Jetson Linux リリース、CUDA コンパイラ、および TensorRT パッケージを確認します:

cat /etc/nv_tegra_release
nvcc --version
dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'

v0.9.1 の JetPack 7.2 ビルドマトリクスでは、nvcc --version はビルド構成で想定されている CUDA 13.2 ツールチェーンと一致している必要があります。

ビルド依存関係をインストールする​

sudo apt update
sudo apt install -y cmake build-essential git

Jetson 上で対応するリリースをクローンする​

ホストでのエクスポートとターゲットランタイムに同じ TensorRT Edge-LLM リリースを使用します:

cd ~
git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive

Jetson Orin 向けに構成してビルドする​

cd ~/TensorRT-Edge-LLM
mkdir -p build
cd build

cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-orin \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL

cmake --build . -j"$(nproc)"

現在の Qwen3.5 およびその他のサポートモデルパスでは CuTe DSL カーネルが必要なため、有効化されています。

サンプルがビルドされたことを確認します:

./examples/llm/llm_build --help
./examples/llm/llm_inference --help

Jetson Thor ビルドバリアント​

JetPack 7.2 を搭載した Jetson Thor では、同じビルド手順を使用しますが、組み込みターゲットを変更します:

cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-thor \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL

TensorRT エンジンをビルドする​

Jetson デバイス上でワークスペースを設定し、エクスポートした ONNX グラフからエンジンをビルドします:

export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B

cd ~/TensorRT-Edge-LLM

./build/examples/llm/llm_build \
--onnxDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx/llm" \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--maxBatchSize 1 \
--maxInputLen 1024 \
--maxKVCacheCapacity 4096

TensorRT engine build

Engine build completed

エンジンのビルド時間とピークメモリは、モデル、精度、最大入力長、KV キャッシュ容量、および Jetson のメモリ構成に依存します。

C++ 推論を実行する​

リクエストファイルを作成します:

cat > "$WORKSPACE_DIR/input.json" <<'EOF'
{
"batch_size": 1,
"temperature": 1.0,
"top_p": 1.0,
"top_k": 50,
"max_generate_length": 128,
"requests": [
{
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "What is the capital of the United States?"
}
]
}
]
}
EOF

推論を実行します:

cd ~/TensorRT-Edge-LLM

./build/examples/llm/llm_inference \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--inputFile "$WORKSPACE_DIR/input.json" \
--outputFile "$WORKSPACE_DIR/output.json"

結果を表示します:

cat "$WORKSPACE_DIR/output.json"

レスポンスには、次のような生成テキストが含まれているはずです:

{
"responses": [
{
"output_text": "The capital of the United States is Washington, D.C.",
"request_idx": 0,
"batch_idx": 0
}
]
}

TensorRT Edge-LLM inference

Inference output

エンジンをベンチマークする​

合成のプリフィルおよびデコード測定には llm_bench を使用します:

./build/examples/llm/llm_bench \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--mode prefill

JetPack 6.2 と JetPack 7.2 を比較する際には、次の値を記録します:

  • エンジンビルド中のピークシステムメモリ
  • エンジン読み込み後のメモリ
  • 最初のトークンまでの時間
  • プロンプト処理スループット
  • デコードスループット
  • GPU 周波数、電源モード、温度、およびボード全体の消費電力

JetPack 6.2 ワークフローとの違い​

項目JetPack 6.2 互換パスJetPack 7.2 サポートパス
Jetson Orin のステータス互換公式にサポートおよびテスト済み
CUDA ビルド値12.613.2
CMake ターゲットjetson-orinjetson-orin
Orin 上のランタイム精度FP16, INT8, INT4FP16, INT8, INT4
CuTe DSLリリース依存現在のモデルパス向けに -DENABLE_CUTE_DSL=ALL で有効化
エンジン再利用JetPack 6.2 用に再ビルドJetPack 7.2 用に再ビルド

トラブルシューティング​

CMake が TensorRT を見つけられない​

JetPack によって TensorRT 開発パッケージがインストールされており、ライブラリが /usr 配下にあることを確認します:

dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'
ls /usr/include/NvInfer.h

CUDA バージョンが一致しない​

構成チェックを回避するためだけに CUDA_CTK_VERSION を変更しないでください。デバイスが意図した JetPack 7.2 イメージで動作していること、および nvcc が JetPack の CUDA ツールキットを参照していることを確認してください。

エンジンのビルドが強制終了される、またはメモリ不足になる​

  • Qwen3-0.6B FP16 から始めてください。
  • Jetson Orin 上で大規模モデルを扱う場合は、サポートされている INT4 チェックポイントを使用してください。
  • サポートされている場合は、外部化された INT4 重みを使用してください。
  • 最初の検証実行では、maxInputLen と maxKVCacheCapacity を減らしてください。
  • エンジンをビルドする前に、無関係なコンテナやメモリを多く消費するサービスを停止してください。

モデルまたは精度が拒否される​

TensorRT Edge-LLM supported-model matrix を確認してください。モデルファミリがサポートされていることは、すべてのチェックポイント、精度、ビジュアルエンコーダ、または推測デコーダの組み合わせが、すべての Jetson プラットフォームでサポートされていることを意味するわけではありません。

次のステップ​

  • より大きな Jetson Orin モデル向けに INT4 LLM ワークフローを追加します。
  • サポートされている Qwen-VL、InternVL、Phi マルチモーダル、または Gemma チェックポイントを用いた VLM 推論を追加します。
  • 実験的な高レベル Python API と OpenAI 互換サーバーを評価します。
  • Rapid Prototyping on Jetson with NVIDIA Skills を使用して、デバイス検査、メモリ監査、およびベンチマーク収集を自動化します。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...