メインコンテンツまでスキップ

開発チュートリアル

開発を始める前に、まずツールチェーンのセットアップを確認してツールをセットアップしてください。

ハードウェア概要

pir

ファームウェア概要

pir

Grove

Wio Tracker 1110 Dev Boardには6つのGroveインターフェースがあり、300以上のGroveモジュールを接続できます。Groveモジュールについて詳しく知りたい場合はこちらをクリックしてください。

pir

Grove I2C

DKにはGrove I2Cポートがあり、SDAはピン27、SCLはピン26に接続されています。

pir

Grove UART

Wio Tracker 1110 Dev Boardには2つのUARTペリフェラル、uart0uart1があります。uart0のピンはデバッグ用にCH340Cに接続されており、uart1はGrove UARTポートとして機能します。

pir

回路図を参照すると、TXDはピン8、RXDはピン6に配置されています。

#define     LED1                      13
#define LED2 14
#define TXD 8
#define RXD 6
#define UART_TX_RX_BUF_SIZE 256

Grove Digital

#include <Adafruit_TinyUSB.h>  
#include <Wire.h>
#include <Ultrasonic.h>

// 超音波センサーが接続されているピンを定義
constexpr int ULTRASONIC_PIN = D0;

Ultrasonic ultrasonic(ULTRASONIC_PIN);

void setup()
{
delay(100);
Serial.begin(115200); // ボーレート115200でシリアル通信を開始
while (!Serial) delay(100);

void loop()
{
long RangeInInches; // インチ単位の距離を格納する変数
long RangeInCentimeters; // センチメートル単位の距離を格納する変数

Serial.println("The distance to obstacles in front is: ");

RangeInInches = ultrasonic.MeasureInInches(); // 超音波センサーを使用してインチ単位で距離を測定
Serial.print(RangeInInches);
Serial.println(" inch");

delay(250);

RangeInCentimeters = ultrasonic.MeasureInCentimeters();
Serial.print(RangeInCentimeters);
Serial.println(" cm");

delay(2500);
}

Grove Analog

サンプルコード:
#include <Adafruit_TinyUSB.h> // for Serial

constexpr int ADCIN = A0;
constexpr float MV_PER_LSB = 3600.0f / 1024.0f; // 10-bit ADC with 3.6V input range

void setup()
{
delay(100);
Serial.begin(115200);
while (!Serial) delay(100);
}

void loop()
{
// Get a fresh ADC value
long sum = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++)
{
sum += analogRead(ADCIN);
}
int adcvalue = sum / 32;

// Display the results
Serial.print(adcvalue);
Serial.print(" [");
Serial.print((float)adcvalue * MV_PER_LSB);
Serial.println(" mV]");

delay(1000);
}

LoRaWAN

リソース

[Github] Seeed-Studio/Wio_Tracker_1110_Dev_Board

Loading Comments...