メインコンテンツまでスキップ

デバイスネットワーク設定ガイド

このドキュメントは、SenseCAP Watcher Agent のネットワーク設定プロセスをガイドします。以下の手順に従って、デバイスをネットワークに簡単に接続し、開始してください。

以下のビデオは、Web Control Panel を使用してデバイスを設定する方法のステップバイステップチュートリアルです。

前提条件

設定を開始する前に、以下をご用意ください:

  • Agent ファームウェアがインストールされた SenseCAP Watcher
  • 利用可能な 2.4GHz Wi-Fi ネットワーク(二次認証が必要なネットワーク(企業ネットワークなど)を除く)
  • 設定用のモバイルデバイスまたはコンピュータ

ネットワーク設定手順

初期設定

ステップ 1. デバイスの電源を入れる

  • デバイスを電源に接続するか、右上角のスクロールホイールボタンを5秒間押し続けてから離します。
注意

ファームウェアのフラッシュ直後に設定が開始される場合は、ピンを使用してリセットボタンを軽く押してください。

  • デバイスが電源オンになり、Wi-Fi 設定モードに入ります

WiFi 設定

ステップ 1. デバイスホットスポットに接続

  • モバイルデバイスまたはコンピュータで、「Watcher-XXXX」という名前の WiFi ネットワークを探します
  • このネットワークに接続します
  • 接続が確立されるまで数秒待ちます
  • ブラウザで設定インターフェースが自動的に開きます
注記

設定ページが自動的に開かない場合は、「Watcher-XXXX」ネットワークに接続されていることを確認し、ウェブブラウザで手動で http://192.168.4.1 にアクセスしてください。

ステップ 2. WiFi 接続の設定

  • WiFi スキャンが完了するまで約5秒待ちます
  • 利用可能な 2.4GHz ネットワークのリストから、ご自宅の Wi-Fi ネットワークを選択します
  • SSID が自動的に入力されます
  • 選択した WiFi ネットワークのパスワードを入力します
  • "Connect" ボタンをクリックして送信します
注記

2.4GHz ネットワークのみがサポートされています iPhone のホットスポットを使用する場合は、「互換性を優先」オプションを有効にしてください WiFi スキャンページの読み込みには約5秒かかる場合があります - ページを閉じたりキャンセルしたりしないでください

ステップ 3. 接続プロセスの完了

  • WiFi 認証情報が正しい場合、デバイスは自動的に接続されます
  • 緑色のチェックマークが表示され、ネットワーク設定が成功したことを示します
  • デバイスは3秒後に自動的に再起動します
  • 再起動後、デバイスは設定された WiFi ネットワークに自動的に接続します

デバイス登録

ステップ 1. デバイスが認証コードを表示

  • 6桁の認証コードを聞く/見る

ステップ 2. デバイスの登録

基本操作

  1. 電源オン

    • スクロールホイールを3-5秒間押し続けてから離します
  2. 電源オフ

    • 電源供給を切断します
    • スクロールホイールを3秒間押し続けてから離します
  3. 再起動

    • ピンを使用してリセットボタンを軽く押します
  4. 工場出荷時設定にリセット

    • スクロールホイールを10秒間押し続けます
  5. ネットワーク設定モードに再入場

    • デバイスが「Scanning Wi-Fi」状態を表示している時
    • スクロールホイールを一度押します
    • デバイスはネットワーク設定モードに再入場します

トラブルシューティング

接続の問題が発生した場合:

  1. よくある問題
    • Wi-Fi 名とパスワードを再確認してください
    • 2.4GHz ネットワークに接続していることを確認してください

FAQ

Q: Watcher-XXXX ネットワークが見つからないのはなぜですか?

A: ピンを使用してリセットボタンを軽く押し、デバイスを再起動して設定モードに入ってください。 以前にネットワークにペアリングしたことがある場合は、デバイスを再起動し、「Scanning Wi-Fi」が表示されている間にスクロールホイールを一度押してペアリングモードに再入場してください

Q: 設定ページが自動的に読み込まれない場合はどうすればよいですか?

A: Watcher-XXXX ネットワークに接続している間に、ウェブブラウザで手動で http://192.168.4.1 にアクセスしてください。

Q: 他の Wi-Fi ネットワークにアクセスするにはどうすればよいですか?

A: 起動時に「Scanning Wi-Fi」が表示されている時に、スクロールホイールを押して wifi 設定モードに入ってください。設定された wifi は保存されます。

技術サポート

Loading Comments...