メインコンテンツまでスキップ

reTerminalで画面回転を無効にする方法

画面が正常に表示されるがreTerminalと一緒に回転する場合、加速度計を削除することで画面の自動回転を無効にし、静的な横向き表示にすることができます。
画面回転を無効にする手順は以下の通りです:

  • ステップ 1 : ターミナルを開き、パスに移動してraspi-blacklist.confを見つけて開きます。
/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 
  • ステップ 2 : raspi-blacklist.confに以下のコード行を追加します。
blacklist lis331dlh_i2c
  • ステップ 3 : reTerminalを再起動します
sudo reboot

これらの手順に従うことで、静的な横向き表示になります!

Loading Comments...