メインコンテンツまでスキップ

reTerminal D1001 マイクの駆動


はじめに​

この Wiki では、reTerminal D1001 上の I2S マイクの駆動方法と、完全な録音・再生ループの構築方法を説明します。

  • マイクから 10 秒間録音します(ES7210 キャプチャパス)。
  • 録音した PCM データを 10 秒間再生します(ES8311 スピーカーパス)。
  • RX と TX の両方のオーディオパイプラインを検証するために連続して繰り返します。

この例のオーディオパスは、次の 3 つの主要コンポーネントで構成されています。

  • ESP32-P4:マイクの PCM データをキャプチャし、再生用 PCM データを送信します。
  • ES7210(I2C アドレス: 0x40):アナログマイク信号をデジタル I2S データに変換します。
  • ES8311 + PA 制御(PCA9535):PCM をスピーカー出力に変換し、再生用にパワーアンプを有効化します。

マイク + スピーカー構成​

ブロック図(ES7210 + ES8311)​

ピンマッピング表​

信号グループ信号名ESP32-P4 ピン接続デバイス説明
共有 I2C 制御I2C_SDAGPIO20ES7210 / PCA9535ES7210 の設定および PA 制御用の共有 I2C データライン
共有 I2C 制御I2C_SCLGPIO21ES7210 / PCA9535共有 I2C クロックライン
マイク I2S(RX)ADC_I2S_MCLKGPIO29ES7210ES7210 用マスタークロック
マイク I2S(RX)ADC_I2S_SCLKGPIO28ES7210ES7210 キャプチャパス用ビットクロック
マイク I2S(RX)ADC_I2S_LRCKGPIO27ES7210ワードセレクト(LRCK)
マイク I2S(RX)ADC_I2S_SDOUTGPIO26ES7210ES7210 から ESP32-P4 への PCM データ出力
PA 制御EN_PA (EXP_GPO11)PCA9535 P13パワーアンプマイク + スピーカーループ再生を検証する際は HIGH を維持

この表はマイクパスに焦点を当てています。この例では、ES8311 も同じ I2C バスを共有しており、再生用コーデックの設定に使用されます。

ソフトウェアフロー​

GitHub サンプルリポジトリ​

GitHub から公式の reTerminal D1001 リポジトリをダウンロードします。


プロジェクトディレクトリ構成​

次の図は、この例で使用するプロジェクトディレクトリ構成を示しています。

ヒント

リポジトリ内で、ES7210 + ES8311 用の録音・再生サンプルディレクトリ(例:driver_examples/02_I2SCodec_es7210)に移動してください。

開発実行シーケンス​

ステップ 1. PCA9535 による PA 制御の初期化​

スピーカーパスでは、PCA9535 を介して PA イネーブルピンをアサートする必要があります(P13 = HIGH)。

static esp_err_t pca9535_write_reg(uint8_t reg, uint8_t data)
{
uint8_t write_buf[2] = {reg, data};
return i2c_master_write_to_device(1, PCA9535_I2C_ADDR, write_buf, sizeof(write_buf), 1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}

static void pca9535_init(void)
{
int i2c_master_port = 1; // Use I2C_NUM_1
i2c_config_t conf = {
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_io_num = MISC_I2C_SDA,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_io_num = MISC_I2C_SCL,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(i2c_master_port, &conf);
i2c_driver_install(i2c_master_port, conf.mode, 0, 0, 0);

pca9535_write_reg(0x06, 0x00);
pca9535_write_reg(0x07, 0x00);
pca9535_write_reg(0x02, 0x00);
pca9535_write_reg(0x03, 0x08); // Set P13 (EXP_GPO11) to HIGH
}

ステップ 2. ES8311 用 I2S(スピーカー TX)の初期化​

ES8311 への再生用として、1 つの I2S TX チャンネルを設定します。

static esp_err_t i2s_driver_init_es8311(void)
{
i2s_chan_config_t tx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(I2S_NUM, I2S_ROLE_MASTER);
tx_chan_cfg.auto_clear = true;
ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&tx_chan_cfg, &tx_handle_es8311, NULL));

i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(EXAMPLE_SAMPLE_RATE),
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.mclk = I2S_MCK_IO,
.bclk = I2S_BCK_IO,
.ws = I2S_WS_IO,
.dout = I2S_DO_IO,
.din = I2S_GPIO_UNUSED,
},
};
std_cfg.clk_cfg.mclk_multiple = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(tx_handle_es8311, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(tx_handle_es8311));
ESP_LOGI(TAG, "ES8311 I2S initialized");
return ESP_OK;
}

ステップ 3. ES8311 コーデックの初期化​

ES8311 はスピーカー再生フォーマットと音量に合わせて設定されます。

static esp_err_t es8311_codec_init(void)
{
const i2c_config_t es_i2c_cfg = {
.sda_io_num = I2C_SDA_IO,
.scl_io_num = I2C_SCL_IO,
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(I2C_NUM, &es_i2c_cfg);
i2c_driver_install(I2C_NUM, I2C_MODE_MASTER, 0, 0, 0);

es8311_handle_t es_handle = es8311_create(I2C_NUM, ES8311_ADDRRES_0);
const es8311_clock_config_t es_clk = {
.mclk_inverted = false,
.sclk_inverted = false,
.mclk_from_mclk_pin = true,
.mclk_frequency = EXAMPLE_MCLK_FREQ_HZ,
.sample_frequency = EXAMPLE_SAMPLE_RATE
};

ESP_ERROR_CHECK(es8311_init(es_handle, &es_clk, ES8311_RESOLUTION_16, ES8311_RESOLUTION_16));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_sample_frequency_config(es_handle, EXAMPLE_SAMPLE_RATE * EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE, EXAMPLE_SAMPLE_RATE));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_voice_volume_set(es_handle, EXAMPLE_VOICE_VOLUME, NULL));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_microphone_config(es_handle, false));
ESP_LOGI(TAG, "ES8311 codec configured");
return ESP_OK;
}

ステップ 4. I2S + ES7210(マイク RX)の初期化​

I2S RX を介して ES7210 からマイクキャプチャを行うよう設定します。

static esp_err_t i2s_driver_init_es7210(void)
{
i2s_chan_config_t rx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(ES7210_I2S_NUM, I2S_ROLE_MASTER);
ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&rx_chan_cfg, NULL, &rx_handle_es7210));

i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(EXAMPLE_SAMPLE_RATE),
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.mclk = ES7210_I2S_MCK_IO,
.bclk = ES7210_I2S_BCK_IO,
.ws = ES7210_I2S_WS_IO,
.dout = I2S_GPIO_UNUSED,
.din = ES7210_I2S_DI_IO,
},
};
std_cfg.clk_cfg.mclk_multiple = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(rx_handle_es7210, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(rx_handle_es7210));
ESP_LOGI(TAG, "ES7210 I2S initialized in STD mode (Stereo)");
return ESP_OK;
}

static esp_err_t es7210_codec_init(void)
{
es7210_dev_handle_t es7210_handle = NULL;
es7210_i2c_config_t i2c_conf = {
.i2c_port = I2C_NUM,
.i2c_addr = ES7210_ADDRRES_00
};
ESP_ERROR_CHECK(es7210_new_codec(&i2c_conf, &es7210_handle));

es7210_codec_config_t codec_conf = {
.sample_rate_hz = EXAMPLE_SAMPLE_RATE,
.mclk_ratio = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE,
.i2s_format = ES7210_I2S_FMT_I2S,
.bit_width = ES7210_I2S_BITS_16B,
.mic_bias = ES7210_MIC_BIAS_2V87,
.mic_gain = ES7210_MIC_GAIN_24DB,
.flags.tdm_enable = false
};
ESP_ERROR_CHECK(es7210_config_codec(es7210_handle, &codec_conf));
ESP_ERROR_CHECK(es7210_config_volume(es7210_handle, 0));
ESP_LOGI(TAG, "ES7210 codec configured");
return ESP_OK;
}

ステップ 5. 10 秒録音・10 秒再生をループ実行​

PSRAM バッファを確保し、ES7210 からチャンク単位で録音し、その録音 PCM を ES8311 に書き込んで再生します。

static void record_play_task(void *args)
{
int16_t *record_buf = heap_caps_malloc(RECORD_BUFFER_SIZE, MALLOC_CAP_SPIRAM | MALLOC_CAP_8BIT);
if (!record_buf) {
vTaskDelete(NULL);
return;
}

size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_written = 0;

while (1) {
size_t total_read = 0;
size_t chunk_size = 4096;

// Record phase (10s)
while (total_read < RECORD_BUFFER_SIZE) {
size_t to_read = RECORD_BUFFER_SIZE - total_read;
if (to_read > chunk_size) {
to_read = chunk_size;
}
if (i2s_channel_read(rx_handle_es7210, (uint8_t *)record_buf + total_read, to_read, &bytes_read, portMAX_DELAY) == ESP_OK) {
total_read += bytes_read;
} else {
break;
}
}

// Playback phase (10s)
size_t total_written = 0;
while (total_written < total_read) {
size_t to_write = total_read - total_written;
if (to_write > chunk_size) {
to_write = chunk_size;
}
if (i2s_channel_write(tx_handle_es8311, (uint8_t *)record_buf + total_written, to_write, &bytes_written, portMAX_DELAY) == ESP_OK) {
total_written += bytes_written;
} else {
break;
}
}
}
}

ステップ 6. メインエントリ​

すべてのモジュールを順番に初期化し、その後レコード・再生タスクを開始します。

void app_main(void)
{
printf("\n============================================\n");
printf(" Record & Play Example (ES7210 + ES8311) \n");
printf("============================================\n\n");

pca9535_init();

if (i2s_driver_init_es8311() != ESP_OK) {
abort();
}
if (es8311_codec_init() != ESP_OK) {
abort();
}
if (i2s_driver_init_es7210() != ESP_OK) {
abort();
}
if (es7210_codec_init() != ESP_OK) {
abort();
}

xTaskCreatePinnedToCore(record_play_task, "record_play_task", 32768, NULL, 5, NULL, 0);
}

録音前に期待されるシリアルログ​

サンプルプロジェクトを使用する場合、最初の 10 秒間の録音が始まる前に、シリアルモニタには次のような起動メッセージが表示されます:

Record & Play Example (ES7210 + ES8311)
PCA9535 initialized, P13 set to HIGH
ES8311 I2S initialized
ES8311 codec configured
ES7210 I2S initialized in STD mode (Stereo)
ES7210 codec configured
=== Start Recording for 10 seconds ===

これらのログが順番に表示されない場合は、まず各初期化ステップの戻り値を確認してください。

トラブルシューティング​

Q1: 再生時に音が出ない​

  • 確認: PCA9535 が初期化されており、P13(EN_PA)が HIGH に設定されていることを確認します。
  • 確認: ES8311 の TX I2S ピンと i2s_channel_enable(tx_handle_es8311) の実行を確認します。

Q2: マイクからデータが取得できない​

  • 確認: ES7210 の I2S RX ピン割り当てと i2s_channel_enable(rx_handle_es7210) の実行を確認します。
  • 確認: ES7210 の I2C アドレスとコーデック初期化の戻り値を確認します。

Q3: 音声の歪みや大きなノイズ​

  • 確認: サンプリングレートと MCLK 比が ES8311、ES7210、および I2S 設定全体で一貫していることを確認します。
  • 確認: 近距離でクリッピングが発生する場合は、マイクゲインを下げます(例:ES7210_MIC_GAIN_24DB より低くする)。
  • 確認: スピーカー出力に連続した金属音や声が途切れる症状がある場合は、チャネルスロット設定を確認します: slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO)。
  • 確認: RX/TX チャネルの整合性が正しいことを確認します。モノラル/ステレオの不一致は、途切れた声やロボットのような声の原因になります。

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...