メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP T1000-E 向け EasySkyMesh IoT ファームウェア

EasySkyMesh は、低消費電力ファームウェアの構築に焦点を当てた MeshCore ベースのコミュニティプロジェクトです。

EasySkyMesh は、省電力とセンサーデータ収集のための機能を追加します。センサーデータは MeshCore ノードによって収集され、既存の MeshCore ネットワークを介して送信できます。特に次の用途に有用です:

  • 低消費電力センサーネットワーク
  • 遠隔監視
  • ソーラー電源による展開
  • 環境モニタリング
  • インフラ監視
  • IoT プロトタイピング

ファームウェアの書き込み​

ハードウェアの準備​

ファームウェアを書き込む前に、次のものを準備します:

T1000-E を USB Type-C ポートでコンピュータに接続します。

EasySkyMesh ファームウェアのダウンロード​

EasySkyMesh Releases ページに移動します。使用するボードをサポートするリリースを選択します。

EasySkyMesh のリリースでは、ハードウェアやアップグレードシナリオの違いに応じて、異なるファームウェアファイルが提供される場合があります。新規インストールの場合、プロジェクトは一般的にクリーンインストール用のファームウェアイメージを提供します。既存のインストールがある場合、既存の設定を保持したいときはアップグレード用ファームウェアを使用してください。

ファームウェアを書き込む​

EasySkyMesh プロジェクトでは、サポートされているデバイスに対して MeshCore Web Flasher の使用を推奨しています。

Step1: MeshCore Web Flasher を開きます。

Step2: Custom Firmware を選択します。

Step3: EasySkyMesh のファームウェアファイルを選択します。

Step4: 必要に応じて DFU モードに入ります。

Step5: 書き込みを開始します。書き込みプロセスが完了するまで待ちます。

Step6: デバイスを再起動します。

省電力​

このプロジェクトは、さまざまな MeshCore ボード向けに最適化された PowerSaving ファームウェアリリースを提供します。EasySkyMesh のリリースでは、ESP32 および nRF52 ベースのデバイス向けに省電力機能が導入されており、さらに異なる MeshCore ロール向けの電源管理機能も追加されています。

Companion ファームウェア​

すべての PowerSaving 機能はデフォルトで有効になっています。RX PowerSaving は「balanced」に設定されています。

Repeater & Room Server ファームウェア​

PowerSaving はデフォルトではオフになっています。MeshCore CLI を使用して PowerSaving を有効にできます。

PowerSaving を有効にするには:

powersaving on

現在の PowerSaving ステータスを確認するには:

powersaving

さらに多くのコマンドを使用するには、こちらをクリックしてください。

トラブルシューティング​

デバイスが Flasher に表示されない​

  1. 使用している USB ケーブルがデータ転送に対応していることを確認します。
  2. T1000-E を再接続します。
  3. 再度 DFU モードに入ります。
  4. Web Flasher をリフレッシュします。
  5. 別の USB ポートまたはケーブルを試します。

問題が解決しない場合は、最新のドキュメントや Issue を確認するために EasySkyMesh GitHub リポジトリ を参照してください。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...