メインコンテンツまでスキップ

Wio Tracker L1 向け EasySkyMesh IoT ファームウェア

EasySkyMesh は、低消費電力ファームウェアの構築に焦点を当てた MeshCore ベースのコミュニティプロジェクトです。このファームウェアにより、L1 Pro は MeshCore 通信機能を維持しながら 18 日間 のバッテリー駆動を実現できます。

EasySkyMesh は、省電力とセンサーデータ収集 のための機能を追加します。センサーデータは MeshCore ノードによって収集され、既存の MeshCore ネットワークを介して送信できます。これは特に次の用途に有用です:

  • 低消費電力センサーネットワーク
  • 遠隔監視
  • 太陽光発電による展開
  • 環境モニタリング
  • インフラ監視
  • IoT プロトタイピング

ファームウェアの書き込み​

ハードウェアの準備​

ファームウェアを書き込む前に、次のものを準備します:

USB Type-C ポートを使用して Wio Tracker L1 をコンピュータに接続します。

EasySkyMesh ファームウェアのダウンロード​

EasySkyMesh Releases ページにアクセスします。使用しているボードをサポートするリリースを選択します。

EasySkyMesh のリリースでは、ハードウェアやアップグレードシナリオの違いに応じて、異なるファームウェアファイルが提供される場合があります。新規インストールの場合、プロジェクトは一般的にクリーンインストール用のファームウェアイメージを提供します。既存インストールがある場合、既存の設定を保持したいときはアップグレード用ファームウェアを使用してください。

ファームウェアを書き込む​

EasySkyMesh プロジェクトでは、サポートされているデバイスに対して MeshCore Web Flasher の使用を推奨しています。

Step1: MeshCore Web Flasher を開きます。

Step2: Custom Firmware を選択します。

Step3: EasySkyMesh のファームウェアファイルを選択します。

Step4: 必要に応じて DFU モードに入ります。

Step5: 書き込みを開始します。書き込みプロセスが完了するまで待ちます。

Step6: デバイスを再起動します。

省電力機能​

このプロジェクトでは、さまざまな MeshCore ボード向けに最適化された PowerSaving ファームウェアリリースを提供しています。EasySkyMesh のリリースでは、ESP32 および nRF52 ベースのデバイス向けに省電力機能が導入されており、さらに異なる MeshCore ロール向けの電源管理機能も追加されています。

Companion ファームウェア​

すべての PowerSaving 機能はデフォルトで有効になっています。RX PowerSaving は「balanced」に設定されています。

稼働時間は、m(分)、h m(時間 分)、d h(日 時間)で、OLED のバッテリーアイコンの左側に表示されます。

Repeater & Room Server ファームウェア​

PowerSaving はデフォルトではオフになっています。MeshCore CLI を通じて PowerSaving を有効にできます。

PowerSaving を有効にするには:

powersaving on

現在の PowerSaving ステータスを確認するには:

powersaving

さらに多くのコマンドを使用するには、こちらをクリックしてください。

センサーサポート​

EasySkyMesh は MeshCore を拡張してセンサーサポートを追加し、センサーの測定値を収集して既存の MeshCore ネットワークを介して送信できるようにします。現在、このプロジェクトでは、いくつかの一般的な I2C センサーのサポートが文書化されており、次のものが含まれます:

センサー測定項目I2C アドレス
AHT10 / AHT20温度 / 湿度0x38
BME280温度 / 湿度 / 気圧0x76
BME680温度 / 湿度 / 気圧 / ガス0x76
BMP280温度 / 気圧0x76
SHTC3温度 / 湿度0x70
SHT4X温度 / 湿度0x44
LPS22HB温度 / 気圧0x5C
INA3221電圧 / 電流 / 電力0x42
INA219電圧 / 電流 / 電力0x40
INA260電圧 / 電流 / 電力0x41
INA226電圧 / 電流 / 電力0x44
MLX90614非接触温度0x5A
VL53L0X距離0x29

一部のファームウェアバージョンでは、BME280、BME680、BMP280 などのセンサーに対して I2C アドレスを自動的に選択できます。対応する EasySkyMesh バージョンでは、sensor CLI コマンドを使用して I2C および GPS シリアルピンを確認できます:

sensor

トラブルシューティング​

デバイスが Flasher に表示されない​

  1. 使用している USB ケーブルがデータ転送に対応していることを確認します。
  2. Wio Tracker L1 を再接続します。
  3. 再度 DFU モードに入ります。
  4. Web Flasher をリフレッシュします。
  5. 別の USB ポートまたはケーブルを試します。

センサーが検出されない​

次を確認します:

  1. VCC と GND の配線。
  2. SDA と SCL の配線。
  3. センサーの動作電圧。
  4. I2C アドレス。
  5. EasySkyMesh ファームウェアのバージョン。
  6. センサーがサポート対象としてリストされているかどうか。

問題が解決しない場合は、EasySkyMesh GitHub リポジトリで最新のドキュメントと Issue を確認してください。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...