MeshTracker X1 向け EasySkyMesh IoT ファームウェア
EasySkyMesh は、MeshCore をベースにしたコミュニティプロジェクトで、低消費電力ファームウェアの構築に重点を置いています。

EasySkyMesh は、省電力とセンサーデータ収集のための機能を追加します。センサーデータは MeshCore ノードによって収集され、既存の MeshCore ネットワークを介して送信できます。これは特に次の用途に有用です:
- 低消費電力センサーネットワーク
- 遠隔監視
- 太陽光発電による展開
- 環境モニタリング
- インフラ監視
- IoT プロトタイピング
ファームウェアの書き込み
ハードウェアの準備
ファームウェアを書き込む前に、次のものを準備します:
- MeshTracker X1。こちらをクリックして入手します。
- USB ケーブル
- コンピュータ
X1 を USB Type-C ポートを使ってコンピュータに接続します。
EasySkyMesh ファームウェアのダウンロード
EasySkyMesh Releases ページにアクセスします。使用するボードをサポートするリリースを選択します。

EasySkyMesh のリリースでは、ハードウェアやアップグレードシナリオの違いに応じて、異なるファームウェアファイルが提供される場合があります。新規インストールの場合、プロジェクトは一般的にクリーンインストール用のファームウェアイメージを提供します。既存のインストールがある場合、既存の設定を保持したいときはアップグレード用ファームウェアを使用します。
ファームウェアを書き込む
EasySkyMesh プロジェクトでは、サポートされているデバイスに対して MeshCore Web Flasher の使用を推奨しています。
Step1: MeshCore Web Flasher を開きます
Step2: Custom Firmware を選択します。
Step3: EasySkyMesh のファームウェアファイルを選択します。

Step4: 必要に応じて DFU モードに入ります。

Step5: 書き込みを開始します。書き込みプロセスが完了するまで待ちます。

Step6: デバイスを再起動します。
省電力
このプロジェクトは、さまざまな MeshCore ボード向けに最適化された PowerSaving ファームウェアリリースを提供します。EasySkyMesh のリリースでは、ESP32 および nRF52 ベースのデバイス向けに省電力機能が導入されており、さらに異なる MeshCore ロール向けの電源管理機能も追加されています。
Companion ファームウェア
すべての PowerSaving 機能はデフォルトで有効になっています。RX PowerSaving は「balanced」に設定されています。
Repeater & Room Server ファームウェア
PowerSaving はデフォルトではオフになっています。MeshCore CLI を通じて PowerSaving を有効にできます。
PowerSaving を有効にするには:
powersaving on
現在の PowerSaving ステータスを確認するには:
powersaving
こちらをクリックして、さらに多くのコマンドを確認してください。
トラブルシューティング
デバイスが Flasher に表示されない
- 使用している USB ケーブルがデータ転送に対応していることを確認します。
- X1 を再接続します。
- 再度 DFU モードに入ります。
- Web Flasher をリフレッシュします。
- 別の USB ポートまたはケーブルを試します。
問題が解決しない場合は、EasySkyMesh GitHub リポジトリで最新のドキュメントと issue を確認してください。