メインコンテンツまでスキップ

Edgeimpulse

Edge Impulse

Edge Impulseは、エッジデバイス上での機械学習における主要な開発プラットフォームであり、開発者には無料で提供され、世界中の企業から信頼されています。

  • Edge Impulseを使用することで、ソフトウェア開発者、エンジニア、ドメインエキスパートは、博士号や高度な組み込みエンジニアリングスキルを必要とせずに、エッジデバイス上で機械学習を使用して実際の問題を解決できます。開始から本番環境でのMLOpsまで、Edge ImpulseはMCUからCPUまでの幅広いハードウェアで最大の効率性と速度を提供します。

EdgeImpulseを使用することで以下のことが可能です:

  • デバイスから直接データセットを収集
  • .zipファイル、API、その他のサードパーティクラウド取り込みなど、他のソースからデータセットを収集
  • テストデータとトレーニングデータを作成し、異なるラベルに分類
  • モデルのトレーニング
  • 適切なMLアルゴリズムの選択 - EIはデータセットに基づいて推奨MLアルゴリズムを提供
  • ハードウェアへのデプロイ
  • バージョン管理によるTinyMLプロジェクトのコラボレーション
  • その他、tinyMLアプリケーションの構築を支援する多くの機能

クイックハンズオン体験

Edge Impulseの完全な学習プロセスを進める前に、事前に生成された完全なarduinoライブラリを提供し、このarduinoプログラムをスケッチから直接XIAO ESP32S3 Senseにフラッシュすることで結果を確認できます。

Arduino上でのXIAO ESPS3 Senseのセットアップ

Edge impulseライブラリの使用を開始する前に、Arduino IDEでXIAO ESPS3をセットアップする必要があります。こちらのガイドをご覧ください。

Blinkサンプルのコンパイルとアップロード

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

正しいボードと正しいポートを選択してからアップロードしてください。

ToDO

  • Arduino IDEにXIAO ESPS3ボードをインストール
  • XIAO ESPS3でBlinkサンプルをコンパイルしてアップロード

利用可能なEdge Impulseライブラリ

また、XIAO ESP32S3 Senseで直接動作するように検証・編集されたEdge ImpulseエクスポートArduinoライブラリの作成も並行して進めています。ライブラリを使用する際は、プログラムをより制御でき、決定を下すことができます。

Edge Impulse Arduinoライブラリの使用方法

一般的なarduinoライブラリと同様に、まずArduino IDEにインストールし、サンプルコードを使用してデモを実行する必要があります。

音声キーワード認識(Yes & No)Arduinoライブラリ

デモ

動作原理!

ステップ1. KWSデモライブラリをダウンロード

音声キーワード認識(Yes & No)Arduinoライブラリライブラリを.Zipとしてダウンロードします。

ステップ2. ZIPライブラリをArduino IDEに追加

zipライブラリをダウンロードしたら、Arduino IDEを開き、Sketch > Include Library > Add .ZIP Libraryをクリックします。

ダウンロードしたzipファイルを選択し、ライブラリが正しくインストールされると、通知ウィンドウに「Library added to your libraries」と表示されます。これはライブラリが正常にインストールされたことを意味します。

ステップ3. 推論スケッチを実行

/* Edge Impulse Arduino examples
* Copyright (c) 2022 EdgeImpulse Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
*
* This code was adapted by Marcelo Rovai to run on a XIAO ESP32S3
* 29May23
* Modified by Salman Faris
* 14Aug23
*
*/

// If your target is limited in memory remove this macro to save 10K RAM
#define EIDSP_QUANTIZE_FILTERBANK 0

/*
** NOTE: If you run into TFLite arena allocation issue.
**
** This may be due to may dynamic memory fragmentation.
** Try defining "-DEI_CLASSIFIER_ALLOCATION_STATIC" in boards.local.txt (create
** if it doesn't exist) and copy this file to
** `<ARDUINO_CORE_INSTALL_PATH>/arduino/hardware/<mbed_core>/<core_version>/`.
**
** See
** (https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360012076960-Where-are-the-installed-cores-located-)
** to find where Arduino installs cores on your machine.
**
** If the problem persists then there's not enough memory for this model and application.
*/

/* Includes ---------------------------------------------------------------- */
#include <XIAO_esp32S3_YesNo_inferencing.h>

#include <I2S.h>
#define SAMPLE_RATE 16000U
#define SAMPLE_BITS 16

/** Audio buffers, pointers and selectors */
typedef struct {
int16_t *buffer;
uint8_t buf_ready;
uint32_t buf_count;
uint32_t n_samples;
} inference_t;

static inference_t inference;
static const uint32_t sample_buffer_size = 2048;
static signed short sampleBuffer[sample_buffer_size];
static bool debug_nn = false; // Set this to true to see e.g. features generated from the raw signal
static bool record_status = true;

/**
* @brief Arduino setup function
*/
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// comment out the below line to cancel the wait for USB connection (needed for native USB)
while (!Serial)
;
Serial.println("Edge Impulse Inferencing Demo");

I2S.setAllPins(-1, 42, 41, -1, -1);
if (!I2S.begin(PDM_MONO_MODE, SAMPLE_RATE, SAMPLE_BITS)) {
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while (1)
;
}

// summary of inferencing settings (from model_metadata.h)
ei_printf("Inferencing settings:\n");
ei_printf("\tInterval: ");
ei_printf_float((float)EI_CLASSIFIER_INTERVAL_MS);
ei_printf(" ms.\n");
ei_printf("\tFrame size: %d\n", EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE);
ei_printf("\tSample length: %d ms.\n", EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT / 16);
ei_printf("\tNo. of classes: %d\n", sizeof(ei_classifier_inferencing_categories) / sizeof(ei_classifier_inferencing_categories[0]));

ei_printf("\nStarting continious inference in 2 seconds...\n");
ei_sleep(2000);

if (microphone_inference_start(EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT) == false) {
ei_printf("ERR: Could not allocate audio buffer (size %d), this could be due to the window length of your model\r\n", EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT);
return;
}

ei_printf("Recording...\n");
}

/**
* @brief Arduino main function. Runs the inferencing loop.
*/
void loop() {
bool m = microphone_inference_record();
if (!m) {
ei_printf("ERR: Failed to record audio...\n");
return;
}

signal_t signal;
signal.total_length = EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT;
signal.get_data = &microphone_audio_signal_get_data;
ei_impulse_result_t result = { 0 };

EI_IMPULSE_ERROR r = run_classifier(&signal, &result, debug_nn);
if (r != EI_IMPULSE_OK) {
ei_printf("ERR: Failed to run classifier (%d)\n", r);
return;
}

int pred_index = 0; // Initialize pred_index
float pred_value = 0; // Initialize pred_value

// print the predictions
ei_printf("Predictions ");
ei_printf("(DSP: %d ms., Classification: %d ms., Anomaly: %d ms.)",
result.timing.dsp, result.timing.classification, result.timing.anomaly);
ei_printf(": \n");
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
ei_printf(" %s: ", result.classification[ix].label);
ei_printf_float(result.classification[ix].value);
ei_printf("\n");

if (result.classification[ix].value > pred_value) {
pred_index = ix;
pred_value = result.classification[ix].value;
}
}

// Display inference result
if ((pred_index == 0 && (pred_value > 0.8))) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //Turn on
} else if ((pred_index == 2) && (pred_value > 0.8)) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //Turn off
} else {
//nothing to do.
}

#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
ei_printf(" anomaly score: ");
ei_printf_float(result.anomaly);
ei_printf("\n");
#endif
}

static void audio_inference_callback(uint32_t n_bytes) {
for (int i = 0; i < n_bytes >> 1; i++) {
inference.buffer[inference.buf_count++] = sampleBuffer[i];

if (inference.buf_count >= inference.n_samples) {
inference.buf_count = 0;
inference.buf_ready = 1;
}
}
}

static void capture_samples(void *arg) {

const int32_t i2s_bytes_to_read = (uint32_t)arg;
size_t bytes_read = i2s_bytes_to_read;

while (record_status) {

/* read data at once from i2s */
esp_i2s::i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, (void *)sampleBuffer, i2s_bytes_to_read, &bytes_read, 100);

if (bytes_read <= 0) {
ei_printf("Error in I2S read : %d", bytes_read);
} else {
if (bytes_read < i2s_bytes_to_read) {
ei_printf("Partial I2S read");
}

// scale the data (otherwise the sound is too quiet)
for (int x = 0; x < i2s_bytes_to_read / 2; x++) {
sampleBuffer[x] = (int16_t)(sampleBuffer[x]) * 8;
}

if (record_status) {
audio_inference_callback(i2s_bytes_to_read);
} else {
break;
}
}
}
vTaskDelete(NULL);
}

/**
* @brief Init inferencing struct and setup/start PDM
*
* @param[in] n_samples The n samples
*
* @return { description_of_the_return_value }
*/
static bool microphone_inference_start(uint32_t n_samples) {
inference.buffer = (int16_t *)malloc(n_samples * sizeof(int16_t));

if (inference.buffer == NULL) {
return false;
}

inference.buf_count = 0;
inference.n_samples = n_samples;
inference.buf_ready = 0;

// if (i2s_init(EI_CLASSIFIER_FREQUENCY)) {
// ei_printf("Failed to start I2S!");
// }

ei_sleep(100);

record_status = true;

xTaskCreate(capture_samples, "CaptureSamples", 1024 * 32, (void *)sample_buffer_size, 10, NULL);

return true;
}

/**
* @brief Wait on new data
*
* @return True when finished
*/
static bool microphone_inference_record(void) {
bool ret = true;

while (inference.buf_ready == 0) {
delay(10);
}

inference.buf_ready = 0;
return ret;
}

/**
* Get raw audio signal data
*/
static int microphone_audio_signal_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr) {
numpy::int16_to_float(&inference.buffer[offset], out_ptr, length);

return 0;
}

/**
* @brief Stop PDM and release buffers
*/
static void microphone_inference_end(void) {
free(sampleBuffer);
ei_free(inference.buffer);
}


#if !defined(EI_CLASSIFIER_SENSOR) || EI_CLASSIFIER_SENSOR != EI_CLASSIFIER_SENSOR_MICROPHONE
#error "Invalid model for current sensor."
#endif

上記のコードをコピーするか、こちらからダウンロードして、XIAOにコードをアップロードしてください。

 // print the predictions
ei_printf("Predictions ");
ei_printf("(DSP: %d ms., Classification: %d ms., Anomaly: %d ms.)",
result.timing.dsp, result.timing.classification, result.timing.anomaly);
ei_printf(": \n");
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
ei_printf(" %s: ", result.classification[ix].label);
ei_printf_float(result.classification[ix].value);
ei_printf("\n");

if (result.classification[ix].value > pred_value) {
pred_index = ix;
pred_value = result.classification[ix].value;
}
}

// Display inference result
if ((pred_index == 0 && (pred_value > 0.8))) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //Turn on
} else if ((pred_index == 2) && (pred_value > 0.8)) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //Turn off
} else {
//nothing to do.
}

上記のコードでは、LED点灯させ、消灯させる決定を行う場所を確認できます。ここに他のロジックを配置し、KWSでプロジェクトを制御することも可能です。


果物識別(りんご、バナナ、ぶどう)Arduino ライブラリ

ステップ 1. 果物識別ライブラリのダウンロード

果物識別(りんご、バナナ、ぶどう)Arduino ライブラリを.Zipファイルとしてダウンロードします。

ステップ 2. Arduino IDEにZIPライブラリを追加

zipライブラリをダウンロードしたら、Arduino IDEを開き、Sketch > Include Library > Add .ZIP Libraryをクリックします。

ダウンロードしたzipファイルを選択し、ライブラリが正しくインストールされると、通知ウィンドウに「Library added to your libraries」と表示されます。これはライブラリが正常にインストールされたことを意味します。

ステップ 3. サンプルスケッチの実行

サンプルスケッチはFiles -> Examples -> xiao-esp323-fruits-classify_inferencing -> XIAO-ESP32S3-Senseで見つけることができます。

デモを試してみる

こちらからデータセットサンプルページを開き、果物の画像を開いて、XIAO ESP32S3のカメラを果物の画像に向け、画面で結果を確認してください。

ToDo

  • Arduino にXIAO ESPS3をインストール
  • コンパイルとアップロード
  • KWS Arduino ライブラリをインストールしてサンプルを実行
  • 画像認識ライブラリをインストールしてサンプルを実行

リソース

Loading Comments...