メインコンテンツまでスキップ

Xiao ESP32C3 ESPHome スマートサーモスタット

pir

このwikiでは、Xiao ESP32C3 ESPHome スマートサーモスタットの作り方を段階的に説明します。それでは始めましょう!

ハードウェアの準備

このチュートリアルをすべて実行したい場合は、以下を準備する必要があります。

Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio 拡張ボードHome Assistant デバイス
例:Seeed Studio Home assistant Yellow

Grove センサー

Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro (DHT22/AM2302)Grove - 2-Channel SPDT RelayGrove - Relay High current 5V/10AGrove - OLED Display 0.96" (SSD1315)モーメンタリーボタン(どのような種類でも可)

pir

pir

pir

pir

pir

ソフトウェアの準備

Home Assistant のインストール

Home Assistant が既に稼働していることを確認してください。製品にHome Assistantをフラッシュする方法を紹介する複数のwikiがあります。私はRaspberry Pi CM4で動作するHome assistant Yellowを使用しているため、公式のものを直接使用してHome assistant YellowにOSをフラッシュできます

Home Assistant に ESPHome をインストール

ESPHome は Home Assistant アドオンとして利用でき、アドオンストアから簡単にインストールできます。

pir

  • ステップ 1. INSTALL をクリック
  • ステップ 2. すべてのオプションを有効にして START をクリック

ESPHome が正常に読み込まれると、以下のウィンドウが表示されます

はじめに

すべてのソフトウェアとハードウェアが準備できたら、開始できます。

1. Seeed Studio XIAO ESP32C3 を ESPHome に追加する

  • ステップ 1. + NEW DEVICE をクリックします
  • ステップ 2. CONTINUE をクリックします
  • ステップ 3. デバイスの 名前 を入力し、ネットワーク名パスワード などのWiFi認証情報を入力します。次に NEXT をクリックします
  • ステップ 4. ESP32-C3 を選択してクリックします
  • ステップ 5. このボードを手動で設定するため、SKIP をクリックします

2. YAML設定の作成とアップロード

  • ステップ 1. 新しく作成されたボードの下にある EDIT をクリックします
  • ステップ 7. YAML設定の作成とアップロード

    以下のコードの説明:

    • 名前: "thermostat"

    • ボード設定:
      フラッシュモードはDIOに設定。
      ボードはArduinoフレームワークで「seeed_xiao_esp32c3」として指定。

    • 起動時のアクション:
      ログメッセージを表示:「Booting thermostat.」
      3つのリレーをオフにする:heat、cooling、fan。
      500ミリ秒遅延。
      「boot_beep」という名前のスクリプトを実行。

    • スクリプト設定:
      起動ビープスクリプト:
      ブザーをオンにし、ビープ音を出すために周波数を設定し、300ミリ秒後にオフにする。

    • APIとOTA設定:
      API:
      暗号化キーが指定されている。
      OTA:
      無線アップデート用にパスワードが「13371337」に設定されている。

    • ブザー出力:
      ピン5でLEDCプラットフォームを使用して設定。

    • WiFi設定:
      Wi-Fi接続用のSSIDとパスワードを指定。
      フォールバックホットスポット(キャプティブポータル)がSSID「Xiao-Esp32C3」とパスワード「13371337」で設定されている。

    • I2C設定:
      SDAピン6とSCLピン7でI2C通信を設定。

    • フォント設定:
      異なるサイズのディスプレイ用に2つのフォントを定義。

    • ディスプレイ設定:
      ラムダ関数を使用してSSD1315 I2Cディスプレイを利用し、情報をフォーマットして表示。
      華氏温度、湿度、Wi-Fi信号強度、IPアドレスを表示。

    • センサー設定:
      10秒の更新間隔でDHT22センサーを使用して温度と湿度の読み取りを行う。
      20秒の更新間隔でWi-Fi信号センサーを含む。

    • テキストセンサー設定:
      サーモスタットのIPアドレスと ESPHome バージョンを表示。

    • スイッチ設定:
      relay_heat、relay_cooling、relay_fan用に3つの GPIO スイッチを設定。

    • バイナリセンサー設定:
      循環ファンボタン押下用のバイナリセンサーを設定。
      押されると、気候システムのファンモードを制御。

    • 気候設定:
      指定された温度センサーを使用してサーモスタット制御を実装。
      暖房、冷房、ファンモード、アイドル用のアクションを定義。
      温度制限、ステップサイズ、デフォルトプリセットを設定。

    これを ESPHome デバイス設定yamlファイルに貼り付けてください。完全な.yamlファイルはこちらからダウンロードできます

esphome:
name: ecostat
platformio_options:
board_build.flash_mode: dio
on_boot:
priority: 750
then:
- logger.log: "Booting EcoStat"
- delay: 500ms
- lambda: |-
id(relay_heat).turn_off();
id(relay_cooling).turn_off();
id(relay_fan).turn_off();
id(ecostat_control_heat).mode = CLIMATE_MODE_OFF;
id(ecostat_control_cooling).mode = CLIMATE_MODE_OFF;
- script.execute: boot_beep

esp32:
board: seeed_xiao_esp32c3
variant: esp32c3
framework:
type: arduino
platform_version: 5.4.0

#logger:
# level: VERY_VERBOSE

api:
encryption:
key: "YOURKEYHERE"

ota:
password: "13371337"

script:
- id: boot_beep
then:
# First ^E
- output.turn_on: buzzer
- output.ledc.set_frequency:
id: buzzer
frequency: 659.25Hz # E
- output.set_level:
id: buzzer
level: "50%"
- delay: 150ms
- output.turn_off: buzzer
- output.turn_on: buzzer
- output.ledc.set_frequency:
id: buzzer
frequency: 1000Hz
- output.set_level:
id: buzzer
level: "50%"
- delay: 150ms
- output.turn_off: buzzer
output:
- platform: ledc
pin: 5
id: buzzer

wifi:
ssid: YOURWIFINAME
password: YOURWIFIPASS

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Xiao-Esp32C3 Fallback Hotspot"
password: "13371337"

i2c:
sda: 6
scl: 7
scan: False

font:
# gfonts://family[@weight]
- file: "gfonts://Roboto"
id: roboto
size: 20

- file: "gfonts://Poppins@700"
id: inter
size: 10

display:
- platform: SSD1315_i2c
id: oled
model: "SSD1315 128x64"
address: 0x3C
lambda: |-
float temp_celsius = id(temp).state;
float temp_fahrenheit = (temp_celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0;
char temp_str[6]; // Buffer for temperature string
dtostrf(temp_celsius, 4, 1, temp_str); // Convert Celsius to string with 1 decimal place

it.print(28, 0, id(inter), id(ip_address).state.c_str());
it.printf(0, 18, id(roboto), "T: %.1f ", temp_fahrenheit);
it.printf(70, 18, id(roboto), "H: %d", int(id(humidity).state));
it.printf(31, 45, id(inter), "RSSI: %d", int(id(rssi).state));

climate:
- platform: thermostat
name: "EcoStat Heating"
id: ecostat_control_heat
sensor: temp
heat_deadband: 2 °F
heat_overrun: 0
min_heating_run_time: 60s
min_heating_off_time: 120s
min_idle_time: 3min
visual:
min_temperature: 60 °F
max_temperature: 80 °F
temperature_step:
current_temperature: 0.1
target_temperature: 1.0
target_temperature_low: 65 °F
heat_action:
- switch.turn_on: relay_heat
idle_action:
- switch.turn_off: relay_heat
default_preset: Normal
preset:
- name: Normal
default_target_temperature_low: 65 °F


- platform: thermostat
name: "EcoStat Cooling"
id: ecostat_control_cooling
sensor: temp
cool_deadband: 2 °F
cool_overrun: 0
min_cooling_off_time: 20s
min_cooling_run_time: 60s
min_idle_time: 3min
visual:
min_temperature: 60 °F
max_temperature: 80 °F
temperature_step:
current_temperature: 0.1
target_temperature: 1.0
target_temperature_low: 70 °F
cool_action:
- switch.turn_on: relay_cooling
idle_action:
- switch.turn_off: relay_cooling
min_fan_mode_switching_time: 20s
fan_mode_on_action:
- switch.turn_on: relay_fan
fan_mode_off_action:
- switch.turn_off: relay_fan
default_preset: Normal
preset:
- name: Normal
default_target_temperature_high: 70 °F

sensor:
- platform: dht
pin: 20
model: DHT22
update_interval: 10s
temperature:
name: "EcoStat Temperature"
id: temp
humidity:
name: "EcoStat Humidity"
id: humidity
- platform: wifi_signal
name: "Wi-Fi Signal Strength"
id: rssi
update_interval: 20s

text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "EcoStat IP Address"
id: ip_address
- platform: version
name: "EcoStat ESPHome Version"

switch:
- platform: gpio
id: relay_heat
pin:
number: 10
mode: OUTPUT
- platform: gpio
id: relay_cooling
pin:
number: 9
mode: OUTPUT
- platform: gpio
id: relay_fan
pin:
number: 21
mode: OUTPUT

binary_sensor:
- platform: gpio
id: tempup
pin:
number: 8
mode: INPUT_PULLUP
filters:
- delayed_on: 50ms
- delayed_off: 50ms
on_press:
then:
- lambda: |-
if (id(ecostat_control_heat).mode == esphome::climate::CLIMATE_MODE_HEAT) {
auto current_target_temp = id(ecostat_control_heat).target_temperature_low;
id(ecostat_control_heat).target_temperature_low = current_target_temp + 0.56;
auto current_target_temp_high = id(ecostat_control_heat).target_temperature_high;
id(ecostat_control_heat).target_temperature_high = current_target_temp_high + 0.56;
} else if (id(ecostat_control_cooling).mode == esphome::climate::CLIMATE_MODE_COOL) {
auto current_target_temp = id(ecostat_control_cooling).target_temperature_low;
id(ecostat_control_cooling).target_temperature_low = current_target_temp + 0.56;
auto current_target_temp_high = id(ecostat_control_cooling).target_temperature_high;
id(ecostat_control_cooling).target_temperature_high = current_target_temp_high + 0.56;
}

- platform: gpio
id: tempdown
pin:
number: 2
mode: INPUT_PULLUP
filters:
- delayed_on: 50ms
- delayed_off: 50ms
on_press:
then:
- lambda: |-
if (id(ecostat_control_heat).mode == esphome::climate::CLIMATE_MODE_HEAT) {
auto current_target_temp = id(ecostat_control_heat).target_temperature_low;
id(ecostat_control_heat).target_temperature_low = current_target_temp - 0.56;
auto current_target_temp_high = id(ecostat_control_heat).target_temperature_high;
id(ecostat_control_heat).target_temperature_high = current_target_temp_high - 0.56;
} else if (id(ecostat_control_cooling).mode == esphome::climate::CLIMATE_MODE_COOL) {
auto current_target_temp = id(ecostat_control_cooling).target_temperature_low;
id(ecostat_control_cooling).target_temperature_low = current_target_temp - 0.56;
auto current_target_temp_high = id(ecostat_control_cooling).target_temperature_high;
id(ecostat_control_cooling).target_temperature_high = current_target_temp_high - 0.56;
}

- platform: gpio
id: modeswitch
pin:
number: 3
mode: INPUT_PULLUP
filters:
- delayed_on: 50ms
- delayed_off: 50ms
on_press:
then:
- lambda: |-
auto current_mode = id(ecostat_control_heat).mode;
if (current_mode == esphome::climate::CLIMATE_MODE_OFF) {
id(ecostat_control_heat).mode = esphome::climate::CLIMATE_MODE_HEAT;
} else if (current_mode == esphome::climate::CLIMATE_MODE_HEAT) {
id(ecostat_control_heat).mode = esphome::climate::CLIMATE_MODE_COOL;
} else if (current_mode == esphome::climate::CLIMATE_MODE_COOL) {
id(ecostat_control_heat).mode = esphome::climate::CLIMATE_MODE_OFF;
}

- platform: gpio
id: momentaryswitch0
pin:
number: 4
mode: INPUT_PULLUP
filters:
- delayed_on: 50ms
- delayed_off: 50ms
on_press:
then:
- if:
condition:
switch.is_off: relay_fan
then:
- climate.control:
id: ecostat_control_cooling
fan_mode: "on"
else:
- climate.control:
id: ecostat_control_cooling
fan_mode: "off"

3. 選択したケースの組み立て(オプション)

このプロジェクトで使用したケース用のSTLファイルがあります。

EcoStatV2 ecostatcase

EcoStatV2 ecostatlid

お好みに応じて自由に使用または変更してください。個人的に3Dプリンターをお持ちでない場合は、 お好みの材料でこれらのファイルを印刷してくれるオンラインサービスがたくさんあります。

pir

4. コンポーネントの取り付け

ステップ1 リストされたすべてのコンポーネントをケースに取り付ける

M2x4およびM2x6ネジを使用して、前述のすべてのコンポーネントをケース内の対応する場所に取り付けます。
(DHT22センサーは単純に圧入で所定の位置に収まります)。

pir

ステップ2. すべてのセンサーと周辺機器を前述のYAML内の対応するピンに接続する

接続プロセス中に使用した方法は次のとおりです:

  • DHT22/SSD1315 - JSTコネクタを使用: 適切な取り付けのために、DHT22とSSD1315のコネクタをはんだ除去し、PCBの反対側に反転させます。
  • 2種類のリレー - JST/DuPontコネクタを使用: リレーについては、片側にJSTを使用し、もう片側には拡張ボードのGPIOブレークアウトヘッダー用にDuPontコネクタを使用しました。

  • バッテリー接続: また、メイン電源の停電時のバックアップバッテリーとして使用するため、拡張ボードのバッテリー接続に3.7Vリチウムセルを接続しています。

pir

ステップ3. お好みのスタイルのモーメンタリーボタンをケースの内側前面に接続する

これは、ボタンを少量のホットグルーで取り付けることで実現しました。次に、モーメンタリーボタンの対角線上の対向するピンにワイヤーをはんだ付けし、ワイヤーの反対側にDuPontコネクタを配置して、拡張ボードの正しいブレークアウトGPIOヘッダーに接続しました。

pir

ステップ4. スクリーンをフロントカバーの背面に組み立てる

スクリーンをフロントカバーの背面に組み立てます(少量のホットグルーで所定の位置に固定します)。次に、下図のように3本のM4x6ネジでフロントカバーをケースに固定します。

pir

5. EcoStatの対応するリレーにワイヤーを接続する

スマートサーモスタットの完成です!既存の家庭用サーモスタットを取り外し、下の写真を使用して正しいワイヤーをEcoStatの対応するリレーに接続するだけです!

pir

✨ コントリビュータープロジェクト

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...