Home Assistant 用 ESPHome on XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter

このチュートリアルでは、XIAO W5500 Ethernet Adapter を使用して Bluetooth Proxy を実装し、Home Assistant での統合と検証を行う方法を説明します。
このチュートリアルを進める前に、以下の前提条件が満たされていることを確認してください:
- Home Assistant を実行できるホストデバイス。
- 安定したイーサネットまたは Wi-Fi 接続。
- (推奨)PoE(Power over Ethernet)機能または外部 5V 電源。
- XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter
| XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter |
|---|
![]() |
Home Assistant の紹介
Home Assistant は、単一の統合インターフェースからスマートホームデバイスを制御・監視できる強力なオープンソースホームオートメーションプラットフォームです。スマートホームの中央ハブとして機能し、ルーチンの自動化、センサーの監視、より知的な生活空間の構築を可能にします。

ESPHome 統合
ESPHome は ESP8266 / ESP32 デバイス専用に設計されたオープンソースファームウェア作成ツールです。シンプルな YAML 設定ファイルを使用してカスタムファームウェアを作成し、デバイスにフラッシュできます。
ESPHome の開始
Bluetooth Proxy 概要
Bluetooth Proxy は、Home Assistant の Bluetooth カバレッジをホストの内蔵範囲を超えて拡張する軽量な分散センシングブリッジとして機能します。空間全体に複数の ESP32 ノード を配置することで、家全体の Bluetooth センシングネットワークを構築し、温湿度センサー、ドア/窓センサー、照明モジュール、植物モニターなど、さまざまな BLE デバイスへの安定した接続を可能にします。
主要機能:
- 拡張カバレッジ: 分散 ESP32 プロキシノードを利用してホームの Bluetooth 範囲への依存を排除し、家全体の Bluetooth 接続を実現します。
- 動作原理:
- XIAO W5500 Ethernet Adapter が Bluetooth スキャンを有効化
- 近くの BLE ブロードキャストパケット(温度計、スマートロック、ライトなど)を受信
- イーサネットまたは Wi-Fi 経由で Home Assistant にデータを転送
- Home Assistant がこれらのデバイスを Bluetooth エンティティ として認識
- ユーザーは Home Assistant インターフェースで温度、バッテリーレベル、信号強度、その他のメトリクスを直接確認可能
ファームウェアのインストール
Home Assistant をまだセットアップしていない場合は、このリンクをクリックして公式の Home Assistant チュートリアルに従ってセットアップを完了してください。Home Assistant Installation
ステップ 1. ESPhome をインストール
ESPHome を既にインストールしている場合は、このステップをスキップできます。
- Settings -> Add-ons に移動

- ADD-ON STORE -> Search ESPHome


- ESPhome を開始

ステップ 2. 新しいデバイスを追加
ESPHome に移動し、右下の Add New Device ボタンをクリックします。

機器に名前を付け、対応するメインコントロールチップを選択します。XIAO W5500 は XIAO ESP32-S3 をベースに設計されています。



ステップ 3. ファームウェアをインストール
yaml ファイルをコピーするにはここをクリック
# Only boards produced after November 1, 2025 are supported
# ==== AUTO-SYNC START: xiao-w5500-ethernet-adapter/xiao-w5500-ethernet-adapter.yaml ====
# Only boards produced after November 1, 2025 are supported
esphome:
name: seeed-esp32-poe
friendly_name: "XIAO W5500 Ethernet Adapter V1.2"
min_version: 2025.11.0
name_add_mac_suffix: true
esp32:
variant: esp32s3
framework:
type: esp-idf
ethernet:
type: W5500
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
miso_pin: GPIO8
cs_pin: GPIO2
interrupt_pin: GPIO10
api:
logger:
ota:
- platform: esphome
id: ota_esphome
esp32_ble:
max_connections: 4
esp32_ble_tracker:
bluetooth_proxy:
active: true
connection_slots: 4
button:
- platform: safe_mode
id: button_safe_mode
name: Safe Mode Boot
- platform: factory_reset
id: factory_reset_btn
name: Factory reset
# ==== AUTO-SYNC END ====

INSTALL をクリックしてコードをデバイスにインストールすると、以下の画像が表示されます。

- ブラウザ経由でインストール
- ホスト経由でインストール
- Wi-Fi経由でインストール
Home Assistant ホスト(Raspberry PI/Green/Yellow など)が遠くにある場合は、この方法をお勧めします。手元にあるコンピューターでインストールできます。
まず、Manual download をクリックしてコンパイル済みファームウェアをダウンロードする必要があります。

XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter にファームウェアをアップロードするこのウェブサイトを開きます。

ESPHome に戻ってファームウェアをダウンロードします。

Factory format を選択します。

USB ケーブルを使用してデバイスをコンピューターに接続し、CONNECT をクリックします。

usbmodemxxx(Windows では COMxxx)を選択し、connect をクリックします。

INSTALL をクリックし、先ほどダウンロードしたファームウェアを選択します。

Home Assistant ホスト(Raspberry PI/Green/Yellow など)が近くにある場合は、より簡単なこの方法をお勧めします。
デバイスにコードをインストールする前に、USB ケーブルを使用してこのデバイスを Home Assistant を実行している Raspberry Pi または HA Green(Yellow)などに接続する必要があります。
画像に従ってオプションをクリックし、デバイスにコードをインストールします。


しばらく待つと、次の画像のようなフィードバックが表示されます。これはコードが正常に実行されていることを意味します。

これは最も簡単な方法ですが、初回プログラムをインストールする際は、まず左側の方法を使用してePaper Panelにプログラムをアップロードする必要があります。その後、wifi経由でアップロードできます。また、この方法が機能するためには、YAMLの設定に適切に設定されたotaとapiセクションが有効な暗号化キーと共に含まれていることを確認してください。
この方法では、ePaper panelを何にも接続する必要がなく、オンラインであることを確認するだけです。
オプションをクリックすると、ファームウェアが自動的にePaper panelにインストールされます。

しばらく待つと、次の画像のようなフィードバックが表示されます。失敗した場合は、信号が弱いことが原因の可能性があります。デバイスをルーターに近づけてください。

ステップ4. スキャン結果の確認
-
Settings → Devices & services → Bluetoothに移動し、Bluetooth Proxyデバイスを選択します。



-
Advertisement Monitorを選択して、スキャンされたBluetoothデバイス情報を表示します。

- Address: Bluetoothデバイスのブロードキャストアドレス(MAC形式)。これは実際の物理MACアドレスではなく、BLEプライバシーメカニズムによって生成されるランダム化されたプライベートアドレスで、定期的に変更されることに注意してください。
- Name: Bluetoothデバイスのアドバタイズされた名前。デバイスがその名前をブロードキャストしている場合、このフィールドはデバイスの識別に役立ちます。
- Device: Home Assistantで認識されたBluetoothエンティティ。デバイスがまだペアリングまたは識別されていない場合、このフィールドは空のままです。
- Source: スキャンソース、つまり特定のBluetooth Proxyノード(例:Bluetooth Proxy 8fed20)を示します。これは複数のプロキシノードからのデータを区別するのに役立ちます。
- RRSI: 受信信号強度インジケータ(dBm単位)。値が0に近いほど、信号が強くなります。
-
または、Visualizationを選択してビューにアクセスします。
図は、Home AssistantのBluetooth Advertisement Visualizationを示しており、Bluetoothプロキシネットワークのトポロジーを表しています。

多くのBLEデバイスはセキュリティのためにプライバシーアドレスを使用しており、ブロードキャストされるアドレスがランダム化され、定期的に更新されることを意味します。その結果、同じ物理デバイスがHome Assistantのアドバタイズメントリストに異なるアドレスで表示される場合があります。 デバイスを確実に識別するには、アドバタイズされた名前やサービスUUID、信号強度パターンなどの他の特性を使用してください。
アプリケーション
XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapterに実装されたBluetoothプロキシを活用することで、Bluetoothカバレッジを大幅に拡張してBluetoothデバイスを接続できます。具体的には、これは異なるBluetoothプロトコルに基づいて実現できます。以下では、Home Assistant(HA)の既存の統合を例に取り、スマートホームアプリケーションシナリオに合わせた実装方法を実演します。
BTHome
BThomeは、デバイスがセンサーデータとボタンの押下をブロードキャストするためのエネルギー効率的で柔軟なBLE形式です。
DHT11温湿度センサーからデータを読み取る例を取り、Home Assistant(HA)に対応する統合を追加し、Bluetoothプロキシ経由でデータを読み取り、安定した
XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapterに加えて、XIAO ESP32-C3とDHT11温湿度センサーも準備する必要があります。
- Arduinoコードの追加
作成したディレクトリにBTHomeファイルとDHTファイルも追加する必要があります。具体的なファイルは次の場所でアクセスできます:DHT&BTHome.zip
#include "BTHome.h"
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTPIN D0 // what pin we're connected to(DHT10 and DHT20 don't need define it)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // DHT11 DHT21 DHT22
#define DEVICE_NAME "DIY-sensor"
#define ENABLE_ENCRYPT
String BIND_KEY = "231d39c1d7cc1ab1aee224cd096db912"; // Change this key with a string containing 32 of: a-f and 0-9 characters (hex) this will be asked in HA
BTHome bthome;
void setup() {
Serial.begin(115200);
#ifdef ENABLE_ENCRYPT
bthome.begin(DEVICE_NAME, true, BIND_KEY, false);
#else
bthome.begin(DEVICE_NAME, false, "", false);
#endif
Wire.begin();
dht.begin();
}
void loop() {
float temp_hum_val[2] = {0};
if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val))
{
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(temp_hum_val[0]);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp_hum_val[1]);
Serial.println(" *C");
}
else
{
Serial.println("Failed to get temprature and humidity value.");
}
bthome.resetMeasurement();
bthome.addMeasurement(ID_TEMPERATURE_PRECISE, temp_hum_val[1]);//3
bthome.addMeasurement(ID_HUMIDITY_PRECISE, temp_hum_val[0]);//3
bthome.sendPacket();
bthome.stop();
delay(500);
}
- 統合の追加
- Home Assistantを開き、Settingsに移動します。BTHomeデバイスがDevices & Servicesの下で発見されます。Addをクリックし、キー(コードから32文字のBIND_KEYを貼り付け)を入力し、Submitを選択します。

- 送信後、送信された温度と湿度データ、およびBluetooth MACアドレスを表示できるページにリダイレクトされます。Add to dashboardを選択することもできます。

- MACアドレスをクリックすると、デバイスがXIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapterに実装されたBluetoothプロキシによって発見されたことが明らかになります。これにより、Bluetoothプロキシが意図したとおりに機能していることが確認されます。


BTHomeプロトコルはHome Assistantへの一方向データ送信のみをサポートし、送信される各データは一意のIDに対応します。より多くのデバイスを追加したい場合は、BThome Formatを参照してください。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。