メインコンテンツまでスキップ

reComputerで顔認識をデプロイ

はじめに

このwikiでは、Hailo NPUを搭載したreComputerを使用してリアルタイム顔認識を実装する方法をガイドします。このプロジェクトでは、効率的な顔検出のためにSCRFD-10Gを使用し、小さな顔を含む様々なスケールの顔を迅速かつ正確に検出し、リアルタイム性能を確保します。同時に、軽量な顔認識のためにArcFace-MobileFaceNetモデルを採用し、ArcFace損失関数を活用して認識精度を向上させ、効率的な身元確認を可能にします。

ハードウェアの準備

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

注意:入力としてUSBカメラが必要です。

Hailoソフトウェアのインストールと確認

システムの更新

sudo apt update
sudo apt full-upgrade
注記

更新中に以下の問題が発生することがあります。

Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
Reading package lists... Done
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 8h 26min 35s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 18h 23min 59s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 13h 13min 5s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 85d 0h 52min 29s). Updates for this repository will not be applied.

これはRaspberry Piの時刻が正しく設定されていないためで、以下のコマンドでRaspberry Piの時刻を手動で設定する必要があります:

# This command only you can connect google.com
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"

Raspberry Piの時刻を設定した後、Raspberry Piを更新できます。

PCIeをgen2/gen3に設定(gen3はgen2より高速)

/boot/firmware/config.txtに以下のテキストを追加します

#Enable the PCIe external connector

dtparam=pciex1

#Force Gen 3.0 speeds

dtparam=pciex1_gen=3

注記

gen2を使用したい場合は、dtparam=pciex1_gen=3をコメントアウトしてください

hailo-allのインストールと再起動

Raspberry Pi5でターミナルを開き、以下のコマンドを入力してHailoソフトウェアをインストールします。

sudo apt install hailo-all
sudo apt-get -y install libblas-dev nlohmann-json3-dev
sudo reboot

ソフトウェアとハードウェアの確認

Raspberry Pi5でターミナルを開き、以下のコマンドを入力してhailo-allがインストールされているかを確認します。

hailortcli fw-control identify

正しい結果は以下のように表示されます:

pir

Raspberry Pi5でターミナルを開き、以下のコマンドを入力してhailo-8Lが接続されているかを確認します。

lspci | grep Hailo

正しい結果は以下のように表示されます:

pir

プロジェクトの実行

プロジェクトのインストール

cd ~ && git clone https://github.com/Seeed-Projects/hailo-apps-infra
cd hailo-apps-infra
./install.sh
source venv_hailo_apps/bin/activate

写真の追加

cd /resources/face_recon/train
# change name to the name of the person to be recognized
mkdir name

注意:認識対象の人物の写真を、作成したフォルダに配置してください。

データベースへの情報追加

cd ~/hailo-apps-infra/hailo_apps/hailo_app_python/apps/face_recognition
python face_recognition.py --mode train

正しい結果は以下のように表示されます:

pir

プロジェクトの実行

以下のコマンドを入力すると、顔認識デモが表示されます:

 python face_recognition.py --input usb

結果

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...