メインコンテンツまでスキップ

ファームウェア更新

SenseCAP ONE 気象センサー ファームウェア更新

ヒント

このファームウェア更新は、SenseCAP ONE V2 気象ステーション専用です。

V1 と V2 気象ステーションの違い

V1 と V2 の気象ステーションは、白いラベルに記載された SKU またはベース部分のデザインによって見分けることができます。

さらに、USB Type-C ポートの位置も異なります。V1 では白いラベルと同じ側にあり、V2 では反対側にあります。

製品名V1 SKUV2 SKU
S200なし101991044
S500101990693101991021
S600-Aなし101991232
S700101990787101991022
S700-Aなし101991050
S700-Bなし101991102
S700-Cなし101991141
S800なし101991023
S900101990784なし
S1000101990902101991024

SenseCAP ONE Configuration Tool

SenseCAP ONE Configuration Tool は、デバイスを設定するためのグラフィカルインターフェースを提供します。以下の GitHub リンクからツールをダウンロードできます。

<https://github.com/Seeed-Solution/SenseCAP-One-Configuration-Tool/releases>

ご利用の環境に応じて、Windows、macOS、または Linux 用のソフトウェアを選択してください。

次の画像は、SenseCAP ONE Configuration Tool のメインインターフェースを示しています。

ファームウェア更新手順

  1. SenseCAP One Configuration Tool を開きます
  1. Type-C ケーブルでデバイスをコンピュータに接続します

  2. ソフトウェアを開き、デバイスに対応する正しい COM ポートを選択し、"Connect" をクリックします

  1. 接続後、"Firmware Update" をクリックします
  1. 対象ボードと対応するファームウェアファイルを選択します
  • Master board または Slave Board1 を選択します
  • "Local File" をクリックし、ファームウェアフォルダを参照します

  • "Update" をクリックします

  1. "Update" をクリックした後、デバイスの Reset ボタン(Type-C ポートの横)を押します。

ボタンを押してから数秒後に、更新プロセスが開始されます。

  1. 更新が完了したら、再度 Reset ボタンを押し、画面上で "OK" をクリックします。
  1. 上記の手順を繰り返して、Slave Board 1 に別のファームウェアを書き込みます。

  2. 完了したら Firmware Update ウィンドウを閉じ、"Disconnect" をクリックします。

これで気象ステーションのファームウェア更新手順はすべて完了です。

ファームウェアリソース

2025-04

Loading Comments...