メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi OS/ 64-bit Ubuntu OS またはその他のOSをeMMCにフラッシュする方法

reTerminal上のCM4のeMMCストレージにRaspberry Pi OS/ 64-bit Ubuntu OSまたはその他のOSをフラッシュできます。必要なドライバーがインストールされると、reTerminalのUSB Type-CポートをPCに接続するだけで、外部ドライブとして表示されます。まず、reTerminalの背面シェルを取り外します。

ハードウェア分解手順​

  • ステップ1. 4つのゴムカバーを取り外し、その下にある4つのネジを外してreTerminalの背面シェルを開きます

pir

  • ステップ2. 2つのネジを取り外してヒートシンクを分解します

pir

  • ステップ3. 下図に従ってブートモードスイッチを下に倒します

pir

次にソフトウェアのセットアップに移ります。お使いのオペレーティングシステムに応じて手順に従ってください

ソフトウェアセットアップ​

Windows用​

  • ステップ1. このリンクをクリックしてrpibootセットアップインストーラーをダウンロードし、必要なドライバーとブートツールをインストールします

  • ステップ2. USB Type-CケーブルでreTerminalをPCに接続します

Windowsがハードウェアを検出し、必要なドライバーをインストールします

  • ステップ3. 先ほどインストールしたrpibootツールを検索して開きます

  • ステップ4. ファイルエクスプローラーを開くと、Compute Module 4のeMMCがUSBマスストレージデバイスとして表示されます

注意

reTerminalに元々搭載されているRaspberry Pi OSをフラッシュする場合は、このWikiに戻ってください。
そうでない場合は、以下の手順を続行してください。

  • ステップ5. このリンクにアクセスしてRaspberry Pi Imagerソフトウェアをダウンロードします

  • ステップ6. Raspberry Pi Imagerソフトウェアを開きます

pir

  • ステップ7. キーボードでCTRL + SHIFT + Xを押して詳細オプションウィンドウを開きます

pir

ここでホスト名の設定、SSHの有効化、パスワードの設定、wifiの設定、ロケール設定などを行うことができます

  • ステップ8. CHOOSE OSをクリックして、お好みのOSを選択します

pir

注意: Other general purpose OSに移動することで、64-bit Ubuntuなどの他のOSを選択できます

pir

  • ステップ9. CHOOSE STORAGEをクリックして、接続されたeMMCドライブを選択します

  • ステップ10. 最後に、WRITEをクリックします

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分お待ちください。

  • ステップ11. ブートモードスイッチを元の位置に戻し、reTerminalシェルを組み立てます

これで**こちら**にスキップできます

MAC用​

注意

以下の手順を進める前にhomebrewをインストールする必要があります。 ターミナルを開いてbrew -Vと入力して、正しいhomebrew環境がセットアップされているかを確認してください。インストールされているhomebrew環境のバージョンが表示されるはずです。

  • ステップ1. usbbootリポジトリをクローンします
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • ステップ 2. libusb をインストールする
brew install libusb
  • ステップ 3. pkg-config をインストール
brew install pkg-config
  • ステップ 4. makeを使用してビルドする
make
  • ステップ 5. バイナリを実行する
sudo ./rpiboot
  • ステップ 6. reTerminalをUSB Type-Cケーブルを使ってMacコンピュータに接続します
注意

reTerminalに元々搭載されているRaspberry Pi OSをフラッシュする場合は、このWikiに戻ってください。
そうでない場合は、以下の手順を続行してください。

  • ステップ 7. このリンクにアクセスしてRaspberry Pi Imagerアプリケーションをダウンロードしてインストールします

  • ステップ 8. Raspberry Pi Imagerアプリケーションを開きます

pir

  • ステップ 9. キーボードでCTRL + SHIFT + Xを押して詳細オプションウィンドウを開きます

pir

ここでホスト名の設定、SSHの有効化、パスワードの設定、Wi-Fiの設定、ロケール設定などを行うことができます

  • ステップ 10. CHOOSE OSをクリックして、お好みのOSを選択します

pir

注意: Other general purpose OSに移動することで、64-bit UbuntuなどのOSを選択できます

pir

  • ステップ 11. CHOOSE STORAGEをクリックして、接続されたeMMCドライブを選択します

  • ステップ 12. 最後に、WRITEをクリックします

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分お待ちください。

  • ステップ 13. Boot Mode switchを元の位置に戻し、reTerminalのシェルを組み立てます

これで**こちら**にスキップできます

Linux用​

rpibootのソースコードを取得するためにGitを使用するので、Gitがインストールされていることを確認してください

  • ステップ 1. ターミナルウィンドウを開き、以下を入力してパッケージリストを更新します
sudo apt-get update
  • ステップ 2. 以下のコマンドで Git をインストールします
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
  • ステップ 3. 日付が正しく設定されていない場合、Gitがエラーを出力する可能性があります。これを修正するために以下を入力してください
sudo date MMDDhhmm

注意: ここで MM は月、DD は日付、hh と mm はそれぞれ時と分です。

  • ステップ 4. usbboot ツールリポジトリをクローンする
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • ステップ 5. usbbootツールをビルドしてインストールします
make
  • ステップ 6. usbbootツールを実行すると、接続を待機します
sudo ./rpiboot
  • ステップ 7. USB Type-CケーブルでreTerminalをPCに接続します
注意

reTerminalに元々搭載されているRaspberry Pi OSをフラッシュする場合は、このWikiに戻ってください。
そうでない場合は、以下の手順を続行してください。

  • ステップ 8. このリンクにアクセスしてRaspberry Pi Imagerソフトウェアをダウンロードします

  • ステップ 9. Raspberry Pi Imagerソフトウェアを開きます

pir

  • ステップ 10. キーボードでCTRL + SHIFT + Xを押して詳細オプションウィンドウを開きます

pir

ここでホスト名の設定、SSHの有効化、パスワードの設定、wifiの設定、ロケール設定などを行うことができます

  • ステップ 11. CHOOSE OSをクリックして、お好みのOSを選択します

pir

注意: Other general purpose OSに移動することで、64-bit UbuntuなどのOSを選択できます

pir

  • ステップ 12. CHOOSE STORAGEをクリックして、接続されたeMMCドライブを選択します

  • ステップ 13. 最後に、WRITEをクリックします

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分お待ちください。

  • ステップ 14. Boot Modeスイッチを元の位置に戻し、reTerminalのシェルを組み立てます
Loading Comments...