メインコンテンツまでスキップ

SidewalkバージョンをLoRaWANバージョンに書き換える

このチュートリアルでは、Amazon Sidewalk用LPWAN開発ボードをLoRaWANネットワークを使用したい方向けにWio Tracker 1110開発ボードに書き換える方法を説明します。

準備

注記

ボードを書き換えた後は、SenseCAP Cloudを使用することはできません。これはSenseCAP Cloudのキーが含まれていないためです。ただし、TTN、Helium、AWSなどの他のプラットフォームを使用することができます。

ボードを接続する

開発ボードをJ-Linkデバッグプログラマーに以下のように接続します:

pir

接続:

DIO (Wio-WM1110開発ボードピン2) -> SWDIO (J-Linkデバッグプログラマーピン7)
CLK (Wio-WM1110開発ボードピン4) -> SWDCLK (J-Linkデバッグプログラマーピン9)
GND (Wio-WM1110開発ボードピン5) -> GND (J-LinkデバッグプログラマーGND)

ブートローダーを書き込む

  • ステップ1: 新しいプロジェクトを作成する

JFlashを開き、Create new projectを選択します。

pir

...をクリックしてターゲットデバイスを選択します。

pir

nRF52840_xxAAを選択します。

pir

ターゲットインターフェース: SWDを選択し、OKをクリックします。

pir

  • ステップ2: ターゲットに接続する

ボードの電源を入れ、JLinkに接続した後、Target -> Connectをクリックします。

pir

接続が成功すると、以下のようなプロンプトが表示されます:

pir

データバックアップ

ボードを書き換える前に、念のためバックアップを取ることをお勧めします。

Target -> Manual Programming -> Read Back -> Entire chipをクリックします。

pir

pir

その後、データを保存します。File -> Save data file asをクリックします。

pir

  • ステップ3: ファイルをダウンロードする

File -> Open data fileをクリックし、Wio Tracker 1110開発ボードのブートローダーファイルを選択します。

pir

Target -> Production Programmingをクリックします。

pir

プログラミングが成功すると、以下のようなプロンプトが表示されます:

pir

アプリケーションをダウンロードする

Resetボタンをダブルクリックすると、PCにBOOTディスクが表示されます。

pir

.uf2ファイルをディスクにコピーすると、自動的にダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとディスクがログアウトします。

pir

Arduinoを使用して独自のアプリケーションをアップグレードすることもできます。

ログを確認する

その後、シリアルモニターを開いてログを確認します。 書き換え後、DevEUI/AppEUI/Appkeyは0になります。

pir

SenseCAP Mate APPを使用してプラットフォームを選択し、DevEUI/AppEUI/Appkeyを定義することができます。Get Startedを参照してください。

pir

note

SenseCAP Cloudを使用したい場合は、[email protected]までお問い合わせください。

設定後、ボードはリセットされ、ネットワークに再接続します。

pir

Loading Comments...