メインコンテンツまでスキップ

eMMC非搭載版CM4に交換した場合のOS書き込み方法

reTerminalでeMMC非搭載のCompute Module 4を使用したい場合は、micro-SDカードを挿入して、お好みのOSを書き込む必要があります。お使いのオペレーティングシステムに応じて、以下の手順に従ってください。

  • ステップ1. コンピュータに接続されたmicro-SDカードリーダーを使用するか、ノートパソコンの内蔵カードリーダーを使用して、micro-SDカードをコンピュータに挿入します

  • ステップ2. このリンクにアクセスしてRaspberry Pi Imagerソフトウェアをダウンロードします

注記

Windows、Mac、Ubuntuのいずれかを選択してダウンロードできます

  • ステップ3. Raspberry Pi Imagerソフトウェアを開きます

pir

  • ステップ4. キーボードでCTRL + SHIFT + Xを押して詳細オプションウィンドウを開きます

pir

ここでホスト名の設定、SSHの有効化、パスワードの設定、wifiの設定、ロケール設定などを行うことができます

  • ステップ5. CHOOSE OSをクリックして、お好みのOSを選択します

pir

注記

Other general purpose OSに移動することで、64-bit UbuntuなどのOSを選択できます

pir

  • ステップ6. CHOOSE STORAGEをクリックして、接続されたmicro-sdカードを選択します

  • ステップ7. 最後に、WRITEをクリックします

pir

書き込みプロセスが完了するまで数分間お待ちください。

  • ステップ8. micro-SDカードをコンピュータから取り出し、reTerminalに挿入します。

pir

注意: micro-sdカードスロットにアクセスするには、reTerminalのシェルを開く必要があります

Loading Comments...