メインコンテンツまでスキップ

オンボードペリフェラルの使い方

このページでは、1.14'' IPS Display の各オンボードペリフェラル向けのスタンドアロンな機能別デモをまとめています。各セクションは独立しているため、他を読むことなく自分のユースケースに合うものだけを選んで使うことができます。

ヒント

このページのデモGIFは、短く収めるために再生速度を上げています。

注記

このページのすべてのデモは、Getting Started で説明している Seeed nRF52 Boards (1.1.13) と、以下の手順で手動インストールする Seeed_GFX2 ライブラリを必要とします。

  • Library Manager — Sketch > Include Library > Manage Libraries... に移動し、次を検索してインストールします:
LibrarySearch KeywordAuthorRequired by
Seeed Arduino LSM6DS3Seeed Arduino LSM6DS3Seeed StudioIMU デモ
  • Seeed_GFX2 (Manual Installation) — このライブラリは Library Manager にはないため、手動でインストールする必要があります:

Step 1. 上のボタンをクリックして、Seeed_GFX2 v1.0.0 をZIPファイルとしてダウンロードします(チュートリアルの再現性を保つため、リリースタグに固定されています)。または、Seeed-Studio/Seeed_GFX2 からリポジトリをクローンしても構いません。

Step 2. Arduino IDE で Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... に進み、ダウンロードしたZIPを選択します。IDE は library.properties を読み取り、正しい Seeed_GFX2 フォルダに自動的にインストールします — 展開したフォルダ名を変更する必要はありません。(代わりに手動インストールする場合は、アーカイブを解凍し、展開されたフォルダ名を Seeed_GFX2 に変更してから Documents/Arduino/libraries/ に配置します。)

Step 3. 新しいライブラリが認識されるように Arduino IDE を再起動します。

ヒント
  • Seeed_GFX2 は、レイヤー化された Board + Panel Config アーキテクチャ上に構築された Seeed Studio のグラフィックスライブラリです。各デモは、単一の display.begin<Board_..., Config_...>() 呼び出しでディスプレイを初期化します。ここで Board テンプレートがピンマップ(CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL)を保持し、Panel Config が 135×240 の解像度、色順序、反転設定を組み込みます。driver.h や手動のピン設定は不要です。
  • このボードでは、デモは Board_XIAO_1inch14_LCD<38, 37>(RST=38, BL=37)と Config_Seeed_1inch14_LCD_ST7789(135×240)を使用します。いくつかのデモでは、BGR カラー順序用にスケッチローカルな Config_XIAO_1inch14_LCD_ST7789_BGR オーバーライドを定義しています。
  • IMU デモは、(上でインストールした)Seeed Arduino LSM6DS3 ライブラリを使用します。
  • 1.14'' IPS Display には タッチコントローラもSDカードスロットもない ため、タッチやSD用のライブラリは不要です。
注記

Flash Recorder チュートリアルで使用する PDM、Adafruit TinyUSB、Adafruit LittleFS、InternalFileSystem ライブラリは、Seeed nRF52 Boards 1.1.13 に同梱されています — Library Manager から別バージョンをインストールしないでください。

録音データは nRF52840 の 内部Flashファイルシステム に保存されます。このディスプレイにはSDカードスロットがなく、このチュートリアルでは SdFat を使用しません。

デモコードの入手​

このページのすべてのデモは、code_GFX2/Function/ ディレクトリ以下の Display-Gadgets リポジトリ内にあります。各デモは1つの .ino スケッチを含むフォルダです。GitHub のWebビューから .ino のソースだけをコピーするのではなく、必ずフォルダ全体をダウンロードしてください。

オプションA — リポジトリをZIPとしてダウンロード(推奨):

  1. github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets を開き、Code > Download ZIP をクリックして、任意の場所にアーカイブを展開します。
  2. code_GFX2/Function/ に移動し、各デモの Code location 行に示されているフォルダを開きます。例えば、このボード向けの GraphicTest デモは code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_graphictest/ にあります。
  3. .ino ファイルをダブルクリックして Arduino IDE で開きます。

オプションB — git clone:

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets.git

その後、クローンした code_GFX2/Function/... フォルダからデモの .ino ファイルを開きます。

画面表示 — GraphicTest​

このデモは、1.14インチ ST7789 IPS パネル(135×240)上でフルグラフィックスベンチマークを実行し、カラーバー、線、矩形、円、三角形、角丸矩形、テキスト、ピクセルグラデーションを網羅します。画面が正しく配線されていること、そしてすべての描画呼び出しが期待どおり動作することを確認するために使用できます。

Code location: code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_graphictest/


動作概要​

スケッチは Seeed_GFX2 を介して ST7789 IPS パネルを初期化し、その後10種類のグラフィックスプリミティブを順番に実行し、それぞれの実行時間を micros() で計測してシリアルモニタに出力します。

ディスプレイは次の単一のテンプレート呼び出しで初期化されます:

display.begin<Board_XIAO_1inch14_LCD<38, 37>,
Config_Seeed_1inch14_LCD_ST7789>();

Board テンプレートはピンマップを保持します — CS=D2、DC=D3、SCK=D8、MOSI=D10 — そしてその <RST, BL> テンプレートパラメータは生のGPIO番号を取るため、<38, 37> は RST=GPIO38、BL=GPIO37 を意味します。Panel Config は 135×240 の解像度、色順序、反転設定(invert = true)を組み込んでいるため、driver.h や手動の invertDisplay() 呼び出しは不要です。

デモの実行​

Step 1. Arduino IDE で xiao_nrf52840_114_graphictest.ino を開きます。

Step 2. Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus と正しい Port を選択します。

Step 3. Upload をクリックします。

Step 4. Tools > Serial Monitor(115200ボー)を開きます。各テストのタイミング出力が表示されるはずです:

LCD width: 135
LCD height: 240
Color bars: 34.18 ms
Lines: 2599.61 ms
Fast lines: 57.62 ms
Rectangles: 44.92 ms
Filled rectangles: 125.98 ms
Circles: 291.02 ms
Triangles: 289.06 ms
Round rectangles: 95.70 ms
Text: 1416.02 ms
Pixel gradient: 4774.42 ms
Graphic test finished.

画面上では、各テストパターンが約1秒間表示され、その後次のパターンに切り替わります。すべてのテストが完了すると、「Finished」画面が表示されます。

期待される結果​

スケッチがすべてのパターンを実行し終えると、画面には「Finished」というメッセージが表示されます。テストを再度実行するには、ボードをリセットしてください。


IMU​

1.14'' IPS Display には、D4/D5 の I2C に接続されたオンボード6軸IMU(LSM6DS3)が搭載されています。D14 上のモーション割り込みラインは、ハードウェアウェイクアップとジェスチャ検出をサポートします。

以下の2つのデモはいずれも、I2C アドレス 0x6A の LSM6DS3 を使用します。

デモ1: Electronic Quicksand​

このデモでは、画面をインタラクティブな流体シミュレーションに変えます — オンボード6軸IMUで計測した重力に従って流れ、落ち着く金色の砂粒です。ボードを傾けると、砂がリアルタイムにその方向へと移動します。

Code location: code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_electronic_quicksand/


動作の仕組み​

このシミュレーションでは、135×240 の画面上に 22×40 の占有グリッド を重ね合わせており、各セルは 6×6 ピクセルです。グリッド内には約 150 個のパーティクル が配置されており、それぞれ位置、速度、およびゴールドのカラ―グラデーションを持ちます。

IMU は Seeed Arduino LSM6DS3 ライブラリを使用して I2C(D4/D5)経由でアドレス 0x6A から読み取られます。生の加速度値はローパスフィルタで平滑化され、重力ベクトルの算出に使用されます。ボードを傾けると:

  1. 重力ベクトルの更新 — 加速度センサーデータは指数移動平均で平滑化され、ジッターを抑えます。
  2. パーティクルの速度 — 各パーティクルは重力ベクトルの方向に加速し、減衰と、フロー内での深さに基づくパーティクルごとの可動性係数が適用されます。
  3. セルの占有 — フローのより深い位置(重力に対して「底」に近い)にあるパーティクルは可動性が低下し、リアルな詰まり(パッキング)効果を生み出します。
  4. 差分レンダリング — パーティクルが出入りしたセルのみを再描画することで、SPI トラフィックを最小限に抑え、アニメーションを滑らかに保ちます。

表面付近のパーティクルは自由に流れ(高い可動性)、より深く埋もれたパーティクルは密に詰まり(低い可動性)、実際の砂の挙動を模倣します。

デモの実行​

ステップ 1. Arduino IDE で xiao_nrf52840_114_electronic_quicksand.ino を開きます。

ステップ 2. ボードとポートを選択し、Upload をクリックします。

ステップ 3. アップロードが完了すると、画面の下部が金色のパーティクルで満たされます。ボードをさまざまな方向に傾けると、砂が重力に引かれているかのように流れます。

ステップ 4. Tools > Serial Monitor(115200 ボー)を開き、初期化を確認します:

=== Electronic Quicksand 1.14 ===
imu.begin=0

期待される結果​

ボードを傾けると、金色の砂のパーティクルが滑らかに流れます。水平に保つと、砂は画面の下部に落ち着きます。ボードを 90 度回転させると、砂は 1 秒以内に新しい「底」に流れ込みます。


デモ 2: 持ち上げてスリープ解除​

このデモでは、IMU に内蔵されたモーション割り込みを D14 で利用し、画面のスリープ/ウェイクシステム を実装しています。設定可能なアイドル時間後に画面が自動的にオフ(バックライトオフ + nRF52 System ON スリープ)になり、デバイスを持ち上げたり動かしたりすると即座に復帰します。

コードの場所: code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_wakeup/


動作の仕組み​

このデモでは、LSM6DS3 の 組み込みウェイクアップイベント検出器 を使用します。これは、加速度センサーデータを内部で監視し、モーションが設定可能なしきい値を超えたときに INT1 ピン(このボードでは D14 に接続)をアサートするハードウェア機能です。これにより、MCU は加速度センサーを継続的にポーリングする必要がありません。

IMU 設定(LSM6DS3):

レジスタ値目的
CTRL1_XL0x40加速度センサー @ 104 Hz, ±2g
TAP_CFG0x80組み込み割り込みを有効化
WAKE_UP_THS0x05ウェイクアップしきい値(中〜低感度)
WAKE_UP_DUR0x00継続時間フィルタなし(応答性の高いウェイク)
MD1_CFG0x20ウェイクアップを INT1 にルーティング

スリープ/ウェイクのフロー:

  1. アクティブ状態 — 画面がオンになり、バックライトは最大輝度、UI はリアルタイムの IMU データとともに 250 ms ごとに更新されます。自動スリープまでの残り秒数を示すカウントダウンタイマーが表示されます。
  2. 自動スリープ — アイドルタイムアウト後、スケッチはバックライトをオフにし、「Sleeping... Pick up device to wake」というメッセージを表示してから、nRF52 System ON スリープ(RAM を保持する低消費電力モード)に入ります。IMU のウェイク割り込み(D14)は起動時にすでに設定されているため、スリープ中もモーション検出は有効のままです。
  3. ウェイクアップ — ユーザーがボードを持ち上げると、IMU がモーションを検出して D14 を HIGH にアサートします。nRF52840 は System ON スリープから復帰し、バックライトを元に戻して UI を再描画します。LCD と IMU は 再初期化されません。System ON スリープでは RAM とペリフェラル設定が保持されるため、どちらも起動時に適用された設定を維持します。

手動テストボタン:

ボタンピン動作
USR1D6強制スリープ
USR2D7強制ウェイク

デモの実行​

ステップ 1. Arduino IDE で xiao_nrf52840_114_wakeup.ino を開き、ボードとポートを選択して Upload をクリックします。

ステップ 2. 画面には電源状態、モーションデータ、カウントダウンタイマーを備えたダッシュボードが表示されます。ボードを静置すると、アイドル時間後に自動的にスリープに入ります。

ステップ 3. ボードを持ち上げるか、軽く振ると、画面が即座に復帰します。

ステップ 4. Tools > Serial Monitor(115200 ボー)を開き、スリープ/ウェイクの遷移を確認します:

LCD: 135x240
[IMU] Seeed LSM6DS3 begin=0
[IMU] D14 wake interrupt OK
[BOOT] done. Screen should be on.
[WAKE] reason=IMU_D14 wakeCount=1 sleptMs=3568 sleepLoops=0
[SLEEP] screen off, entering System ON sleep
[SLEEP] loops=1 D14=0 awake=N
[WAKE] reason=IMU_D14 wakeCount=2 sleptMs=1378 sleepLoops=439

期待される結果​

スリープ解除中は、画面にリアルタイムのモーションデータが表示されます。静止した状態が続きアイドル時間を過ぎると、画面が暗くなり、nRF52840 は低消費電力スリープに入ります。デバイスを持ち上げると画面が即座に復帰し、ウェイクカウンターがインクリメントされます。


マイク & スピーカー​

1.14'' IPS Display には、1.47" バージョンと同じ PDM デジタルマイクが搭載されており、同じピンに接続されています:

ピン信号機能
D0PDM_CLKマイクへの PDM クロック出力
D1MIC_DATAマイクからの PDM データ入力

デモ 1: ボイスバー​

このデモでは、PDM マイクのリアルタイムオーディオ入力を、ダイナミックなイコライザー風の波形とセグメント化されたボリュームバーとして可視化します。オンボードマイクに向かって話したり、手を叩いたり、息を吹きかけたりすると、バーが即座に反応する様子が確認できます。

コードの場所: code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_voice_bar/


動作の仕組み​

このスケッチでは、nRF52840 の PDM ペリフェラルを PDM ライブラリ(Seeed nRF52 Boards に同梱)経由で、16 kHz・シングルチャネルで使用します。ISR(onPDMdata)は 256 サンプルのリングバッファに生の PDM サンプルを取り込み、ピーク振幅を計算します。

画面は 3 つのゾーンに分割されています:

ゾーン位置説明
波形上部 (y=30–95)27 本バーのイコライザビジュアライザー。生サンプルをダウンサンプリングし、中央のベースラインを中心に対称なバーとして描画します。波形の色は、ボリュームバーとパーセンテージラベルと同じ平滑化されたボリュームに基づいて変化し、緑(<50%)、黄(50–90%)、赤(>90%)で色分けされます。
パーセンテージ中央大きな数値のボリュームパーセンテージ(0–100%)。緑(<50%)、黄(50–90%)、赤(>90%)で色分けされます。
ボリュームバー下部 (y=130–225)10 セグメントバー(緑/黄/赤のグラデーション)。PDM ピークから平滑化された音量で更新されます。

信号処理:

  1. PDM ISR — onPDMdata() が約 62 Hz(16000 / 256)で発火します。生サンプルを読み取り、ピーク振幅を計算し、波形ビジュアライザ用に 27 ビンへダウンサンプリングします。
  2. 正規化 — ピーク値が 10 未満の場合は無音として扱います。1500 を超える値は 100% に飽和します。その間は線形マッピングにより 0.0〜1.0 の音量レベルを生成します。
  3. 指数平滑化 — 表示される音量はジッタを避けるため、20% のミックス係数(SMOOTH = 0.20)で平滑化されます。無音時には音量はフレームごとに 6% ずつ減衰します。
  4. 差分レンダリング — ボリュームバーとパーセンテージラベルは値が変化したときのみ再描画され、SPI トラフィックを最小限に抑えます。

デモの実行​

Step 1. Arduino IDE で xiao_nrf52840_114_voice_bar.ino を開きます。

Step 2. Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus と正しい Port を選択します。

Step 3. Upload をクリックします。

Step 4. Tools > Serial Monitor(115200 ボー)を開きます。次のような表示が見えるはずです:

[MIC] ready

Step 5. マイクに向かって話す、手を叩く、息を吹きかけるなどします。波形とボリュームバーがリアルタイムに反応します。音量が上がるにつれてパーセンテージラベルの色が変化します。

期待される結果​

無音時には波形はフラットで、ボリュームバーは空(0%)です。マイクに向かって話すと、イコライザバーがアニメーションし、ボリュームバーが緑から黄、赤へと満たされていきます。パーセンテージラベルはリアルタイムに更新されます。

デモ 2: I2S 再生付きフラッシュレコーダー​

このデモでは、オンボード PDM マイクから nRF52840 の内部フラッシュファイルシステムに短い音声クリップを録音し、その後外部 I2S アンプとスピーカーを通して再生します:

  • USR1 はオンボード PDM マイクから録音します。
  • 録音は 16 kHz、16 ビット、モノラル です。
  • 各クリップは約 0.7 秒(11,200 サンプル、22,400 バイトの PCM)です。
  • クリップは内部フラッシュファイルシステム上の /REC_RAW.WAV として保存されます。
  • USR2 は外部 MAX98357A とスピーカーを通して録音を再生します。
  • このデモは Seeed nRF52 Boards 1.1.13 を用いて XIAO nRF52840 Plus 上でコンパイル、書き込み、およびハードウェア検証済みです。

コードの場所: code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_flash_record/


ハードウェアセットアップ​

再生には外部のI2S オーディオアンプとスピーカーが必要です。このデモは、ボードの I2S 出力パッドに接続された MAX98357A ブレイクアウト用に作成されています:

ディスプレイボードMAX98357A
3V3VIN
GNDGND
D11 / I2S_SDDIN
D12 / I2S_SCKBCLK
D13 / I2S_WSLRC / WS

スピーカーを MAX98357A の SPK+ および SPK- 端子に接続します。スピーカーの片側を GND に接続してはいけません — MAX98357A はブリッジ接続負荷(BTL)アンプなので、両方のスピーカー端子を SPK 出力に接続する必要があります。

注意

アンプとスピーカーの配線を行う前に USB 電源を外してください。

動作概要​

  • PDM マイクは D0 (CLK) と D1 (DATA) を使用します。
  • PDM ライブラリは 16 kHz モノラル でマイクをキャプチャします。
  • WAV ファイルは 44 バイトのヘッダーと 22,400 バイトの PCM データで構成されます。
  • 内部フラッシュファイルシステム(InternalFS)は約 28 KB しかないため、各録音はおよそ 0.7 秒 に制限されます。
  • 再生には nRF52840 の I2S ハードウェアペリフェラルを Philips I2S フォーマット、16 ビット、ステレオ出力で使用します。
  • モノラルサンプルは左チャネルと右チャネルの両方に複製されます。
  • I2S ピンは D11、D12、D13 です。

チュートリアルの実行​

Step 1. USB 電源を外し、上図のように MAX98357A とスピーカーを配線します。

Step 2. Arduino IDE で xiao_nrf52840_114_flash_record.ino を開きます。

Step 3. Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus と正しい Port を選択します。

Step 4. スケッチをコンパイルしてアップロードします。

Step 5. USR1 を押し、すぐにオンボードマイクに向かって約 0.7 秒 話します。

ヒント

録音は USR1 を押した瞬間に開始されます — 赤い進行バーが表示されるのを待たないでください。0.7 秒のウィンドウは USR1 が押された瞬間からカウントされるため、すぐに話し始めないとクリップの冒頭が欠けてしまいます。

Step 6. 画面に Saved WAV と表示されるまで待ちます。

Step 7. USR2 を押すと、スピーカーから録音が再生されます。

期待される結果​

  • 起動時、画面には Flash Recorder と表示されます。
  • 録音が存在しない場合、画面には No recording と表示されます。
  • 録音中は、画面に進行状況の表示が出ます。
  • 保存が完了すると、画面には Saved WAV と表示されます。
  • USR2 を押すと、スピーカーから録音が再生されます。

Grove I2C​

1.14'' IPS ディスプレイには、標準的な 4 ピン Grove ソケット(GND / 3V3 / SDA / SCL)で D4(SDA)と D5(SCL)を引き出す専用のGrove I2C コネクタがあります。D4/D5 がタッチコントローラとも共有されている 1.47" 版とは異なり、1.14" ディスプレイでは D4/D5 はオンボード IMU とだけ共有されます(タッチコントローラはありません)。

Grove ピンXIAO ピン備考
GNDGND共通グラウンド
3V33V33.3V 電源出力
SDAD4I2C データ — オンボード IMU と共有
SCLD5I2C クロック — オンボード IMU と共有
注記

D4/D5 は Grove コネクタとオンボード IMU で共有されています。IMU のアドレスは 0x6A です。外部 I2C デバイスを接続する際は、このアドレスと競合しないことを確認してください。

デモ: SHT31 温度 & 湿度​

このデモでは、Grove I2C コネクタに接続した Grove SHT31 センサーから温度と湿度を読み取り、その値を画面に表示します。スケッチは Wire.h を使って I2C 経由でセンサーと直接通信し(SHT31 ライブラリは不要)、各読み取り値をセンサーの CRC で検証します。

コードの場所: code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_sht31_temperature_humidity/


ハードウェアセットアップ​

Grove SHT31 温度・湿度センサーを Grove I2C コネクタに接続します。センサーは 3.3V で給電され、I2C アドレス 0x44 で通信します:

Grove ピンXIAO ピンSHT31
GNDGNDGND
3V33V3VCC
SDAD4SDA
SCLD5SCL

動作概要​

スケッチは I2C アドレス 0x44 で Wire を使って SHT31 を直接読み取ります:

  1. I2C スキャン — 起動時に I2C バスをスキャンし、見つかったすべてのデバイスを報告します。
  2. シングルショット測定 — 高繰り返し精度のシングルショットコマンド(0x24 0x00、クロックストレッチなし)を送信し、20 ms 待ってから 6 バイトを読み取ります: 温度の上位/下位 + CRC、湿度の上位/下位 + CRC。
  3. CRC チェック — 各 16 ビット値は対応する CRC バイトと照合され、一致しない場合はエラー(配線不良またはモジュールの破損/ノイズ)として報告されます。
  4. 変換 — 生データは温度(-45 + 175 × raw / 65535 °C)と相対湿度(100 × raw / 65535 %)に変換されます。

ディスプレイは Board_XIAO_1inch14_LCD<38, 37> とスケッチローカルの Config_XIAO_1inch14_LCD_ST7789_BGR(135×240、BGR カラー順、反転)で初期化され、色が正しく表示されます。画面には「SHT31 OK」とライブの温度と湿度が表示され、読み取りに失敗した場合は「SHT31 ERROR」とエラーコードが表示されます。

デモの実行​

ステップ 1. Arduino IDE で xiao_nrf52840_114_sht31_temperature_humidity.ino を開きます。

ステップ 2. Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus と正しい Port を選択し、Upload をクリックします。

ステップ 3. Tools > Serial Monitor(115200 ボー)を開きます。次のように表示されます:

=== XIAO nRF52840 1.14 SHT31 Temperature/Humidity ===
[PIN] SDA=D4 SCL=D5 address=0x44
[I2C] scan start
[I2C] found 0x44
[I2C] scan done
[SHT31] OK T=26.81 C H=48.32 %

画面には温度と湿度とともに「SHT31 OK」が表示され、1 秒ごとに更新されます。センサが切断された場合や CRC チェックに失敗した場合、画面にはエラーコード付きで「SHT31 ERROR」が表示されます。

期待される結果​

画面上の温度と湿度は 1 秒ごとに更新されます。センサに息を吹きかけると、湿度の値が上昇します。


ユーザーボタン​

1.14'' IPS ディスプレイには、XIAO nRF52840 Plus に接続された3 つの物理プッシュボタンがあります。3 つすべてのボタンにはボード上に外付けの 1 KΩ プルアップ抵抗があるため、対応するピンを INPUT として設定できます(内部プルアップは不要です):

ButtonPinLogicSilkscreen LabelBreakout Pad
USR1D6アクティブ Low(押下 = LOW)USR1U1
USR2D7アクティブ Low(押下 = LOW)USR2U2
USR3D19アクティブ Low(押下 = LOW)USR3U3

ボタンの読み取り​

ボード上にはすでに 1 KΩ の外付けプルアップがあるため、シンプルな直接読み取りでボタンを読み取ることができます:

const int USR1 = D6;
const int USR2 = D7;
const int USR3 = D19;

void setup() {
// External 1K pull-up on the board — no internal pull-up needed.
pinMode(USR1, INPUT);
pinMode(USR2, INPUT);
pinMode(USR3, INPUT);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
if (digitalRead(USR1) == LOW) {
Serial.println("USR1 (D6) pressed");
delay(200); // simple debounce
}
if (digitalRead(USR2) == LOW) {
Serial.println("USR2 (D7) pressed");
delay(200);
}
if (digitalRead(USR3) == LOW) {
Serial.println("USR3 (D19) pressed");
delay(200);
}
}

割り込みによるデバウンス​

メインループをブロックせずに、応答性の高いデバウンス済みボタン処理を行うには、ピンチェンジ割り込みを使用できます:

volatile bool btn1Flag = false;
volatile bool btn2Flag = false;
volatile bool btn3Flag = false;

void btn1Isr() { btn1Flag = true; }
void btn2Isr() { btn2Flag = true; }
void btn3Isr() { btn3Flag = true; }

void setup() {
pinMode(D6, INPUT);
pinMode(D7, INPUT);
pinMode(D19, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D6), btn1Isr, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D7), btn2Isr, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D19), btn3Isr, FALLING);
}

void loop() {
if (btn1Flag) {
btn1Flag = false;
delay(30); // debounce settling time
if (digitalRead(D6) == LOW) {
// handle USR1 press
}
}
if (btn2Flag) {
btn2Flag = false;
delay(30);
if (digitalRead(D7) == LOW) {
// handle USR2 press
}
}
if (btn3Flag) {
btn3Flag = false;
delay(30);
if (digitalRead(D19) == LOW) {
// handle USR3 press
}
}
}

ファクトリーダッシュボードでのデフォルト動作​

プリロードされているファームウェアでは、ボタンは次のように割り当てられています(自分のコードでこれらを上書きできます):

ButtonPinAction
USR1D6画面の明るさを切り替え(100% → 75% → 50% → 25% → 100%)
USR2D7画面のオフ / 最後の明るさへの復帰をトグル
USR3D19ヘッダタイトルを「Hello,XIAO!」と「Seeed」の間でトグル

ボタンのブレークアウトパッド(ボード上では U1、U2、U3 と表示)は、それぞれ D6、D7、D19 に対応しており、必要に応じて外部ボタンを接続できます。


バッテリーステータス​

このデモでは、1.14'' IPS ディスプレイにバッテリーの状態(充電レベルと充電状態を示すバッテリーアイコン)を表示します。LiPo バッテリーが物理的に接続されているかどうかを検出し、USB PWR(バッテリーなし)、パーセンテージ(バッテリーのみ)、充電中(USB + バッテリー)の 3 つの状態のいずれかを表示します。

1.14'' IPS ディスプレイには、XIAO nRF52840 Plus に接続されたオンボードのバッテリー電圧測定回路が含まれています。

コードの場所: code_GFX2/Function/114_nRF52840/xiao_nrf52840_114_battery_status/


動作の仕組み​

ディスプレイ:

画面は Seeed_GFX2 によって駆動され、Board_XIAO_1inch14_LCD<38, 37> と Config_Seeed_1inch14_LCD_ST7789(135×240、BGR、回転 2)の BGR オーバーライドを使用し、10 MHz のハードウェア SPI 経由で動作します。

バッテリー回路:

nRF52840 Plus は、3 本の GPIO ピンを使用して完全なバッテリーモニタリングシステムを構成します:

SignalnRF52840 PinFunction
READ_BATP0.14バッテリー分圧回路のイネーブル。アクティブ Low — 分圧器を有効にするには LOW に設定し、その後は電力節約のために HIGH(高インピーダンス)に戻します。
VBAT_ADCPIN_VBAT (AIN7 / P0.31)分圧されたバッテリー電圧を読み取るアナログ入力。
CHGP0.17充電状態インジケータ。アクティブ Low — 充電器が接続されバッテリーが充電中のとき LOW を読み取ります。

検出:

USB-C 接続時には、静的な VBAT 電圧だけではバッテリーが存在するかどうかを判断できません。バッテリーが接続されていなくても、充電器の BAT ノードは実際のリチウムイオンセルのように見えることがあります。そのため、このデモではまず USB のみのベースラインを学習し、その後、VBAT の持続的な低下が見られたときにのみバッテリーの挿入を確認し、ノイズの多い/ジャンプした読み取りと ~CHG の HIGH への遷移が組み合わさったときに取り外しを確認します。これはファクトリーダッシュボードの検出ロジックを反映したものです。

アイコン状態:

  • バッテリーなし — 赤いバツ印付きのグレーのアウトラインバッテリーで、USB PWR と表示。
  • バッテリーあり — 白いアウトラインバッテリーに色付きのフィル(パーセンテージに応じて緑 / 黄 / 赤)で、パーセンテージと電圧が表示されます。
  • 充電中 — シアンのフィルと稲妻アイコンで、パーセンテージと電圧が表示されます。
注記

~CHG ピンは、digitalRead() ではなく nRF52840 の 生の GPIO レジスタ(nrf_gpio_cfg_input() と NRF_P0->IN)を通して読み取られます。Arduino API では、ピン番号はボードパッケージのマッピングに従っており、digitalRead(17) は実際には P0.17 ではなく P0.07(6D IMU の I2C データライン)を読み取ります。ここでの定数 14 と 17 は Nordic の生の P0.x ピン番号(P0.14 と P0.17)であり、これはレジスタ呼び出しが期待しているものと完全に一致します。

注記

このデモでは、ファクトリーで較正された 499 kΩ のローサイド抵抗(分圧比 ≈ 3.004)を使用しており、510 kΩ の公称値ではありません。分圧器はディスプレイボードではなく、XIAO nRF52840 Plus モジュール自体に内蔵されています。P0.14 のイネーブルピンは アクティブ Low です:分圧器を有効にするには LOW に駆動し、その後は高インピーダンス(INPUT)に戻して、バッテリーを測定していないときの静止電流消費を最小限に抑えます。

デモの実行​

ステップ 1. Arduino IDE で xiao_nrf52840_114_battery_status.ino を開きます。

ステップ 2. Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus と正しい Port を選択します。

ステップ 3. Upload をクリックします。

ステップ 4. 画面を観察します — 現在の状態を示すバッテリーアイコンが表示されます。LiPo バッテリー(または USB-C ケーブル)を抜き差しして、アイコンが 3 つの状態の間で切り替わる様子を確認します。

期待される結果​


USB PWR(バッテリーなし)

Percentage(バッテリーのみ)

Charging(USB + バッテリー)

Battery connector(背面)

バッテリーがない場合、画面には赤いバツ印が付いた灰色のバッテリーと USB PWR というラベルが表示されます。LiPo バッテリーを挿入すると、アイコンは色付きの残量表示に変わり、パーセンテージと電圧が表示されます。バッテリーが接続されている状態で USB-C を接続すると、残量表示は稲妻マーク付きのシアン色になり、充電中であることを示します。

このデモは 500 ms ごとに、シリアルモニタへ診断用の行も出力します。例:

VBAT 3.87V  charging  85  spread=5  usb=ON  base=4.140  baseValid=Y  state=PRESENT  filter=STABLE  removeCount=0

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...