メインコンテンツまでスキップ

ESP32 MeshCore を使い始める

pir

MeshCore は、LoRa Mes ハードウェアを利用して安全なテキストベース通信を実現するためのオープンソースシステムです。MeshCore リピーターと MeshCore コンパニオンノードを使用して、自分の MeshCore ネットワークを構築できます。XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit は、MeshCore ノードを開発するための柔軟なソリューションです。


ファームウェアの書き込み​

USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続します。ケーブルがデータ通信に対応していることを確認してください。

警告

データ転送中は USB ケーブルを接続したままにしてください。そうしないとデバイスが破損する可能性があります。

Meshcore Web Flasher にアクセスします。

Community Firmware グループから Seeed Studio Xiao S3 Wio を選択します。

pir

Repeater を選択します。他のファームウェアを書き込みたい場合は、click here をクリックしてチュートリアルを参照してください。

pir

ファームウェアのバージョンを選択します。

pir

Boot(B) ボタンを押しながら Reset(R) ボタンを押して、書き込みモードに入ります。

pir

Erase device を選択し、Flash をクリックして、Xiao xxx または debug unit xxx という名前のシリアルポートを選択します。

pir

プログレスバーが最後まで埋まったら、Flash が完了したことを示します。その後、デバイスは自動的に再起動します。

pir

Reset(R) ボタンをクリックしてデバイスを再起動します。

デバイス接続​

SX-1262 への接続​

SX-1262 は B2B インターフェースを介して Xiao ESP32-S3 に接続できます。SX-1262 は SPI を使用して Xiao ESP32-S3 と通信します。

次の図は、XIAO ESP32S3 と Wio-SX1262 間の B2B ピンマッピングを示しています。

B2B pin mapping between XIAO ESP32S3 and Wio-SX1262
警告

対応する SX-1262 は、このキットの中でのみ購入できます。

(オプション)バッテリーへの接続​

XIAO ESP32S3 には電源管理チップが内蔵されており、バッテリーを使用して XIAO ESP32S3 を単独で給電したり、XIAO ESP32S3 の USB ポートを介してバッテリーを充電したりできます。

XIAO 用にバッテリーを接続したい場合は、3.7V lithium の protection circuit 付きの、認定された充電式バッテリーを購入することをお勧めします。バッテリーをはんだ付けする際は、必ず正極と負極を区別してください。電源の負極端子は USB ポートに最も近い側であり、電源の正極端子は USB ポートから離れた側になります。

(オプション)拡張ボードへの接続​

拡張ボードは、接続や Grove センサーおよびモジュールを簡単に追加するなどの追加アプリケーションに役立つ便利なツールです。

XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit for Meshtastic(オプション)拡張ボード

設定​

初期設定​

MeshCore リピーターファームウェアを MeshCore デバイスに初めて書き込むときは、そのデバイスが自分の国や地域で合法な周波数を使用するように、デバイスの周波数を設定する必要があります。

Click here をクリックしてリピーターを設定します。

LoRa リージョンを変更して設定を保存します。その後、デバイスは自動的に再起動します。

pir

リージョン一覧

Region CodeDescriptionFrequency Range (MHz)Duty Cycle (%)Power Limit (dBm)
UNSET未設定N/AN/AN/A
USアメリカ合衆国902.0 - 928.010030
EU_868欧州連合 868MHz869.4 - 869.651027
備考

EU_868 は、1 時間あたり 10% のデューティサイクル制限を順守する必要があり、1 時間のローリングウィンドウに対して毎分計算されます。この制限に達すると、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

これで、自分の Mesh ネットワークのテストを開始できます。

"send advert" をクリックして、他の Meshcore デバイスがこのリピーターを認識できるようにします。その後、デバイス一覧にリピーターが表示されます。

pir

管理者ログイン​

リピーターのデフォルト管理者パスワードは password です。

pir

ログイン後、設定ページが表示されます。ここから hone APP 上でリピーターの設定を調整できます。

パスの設定​

リピーターをルートに追加する前に、まずリピーターを使って advert を送信する必要がある場合があります。リピーターは一定間隔で自動的に advert を送信します。この間隔は複数時間(デフォルトでは 3 時間)になることがあります。そのため、手動で advert を送信するか、そうでなければ待つ必要があります。

pir

メッセージ送信パスを手動で設定できます。Bluetooth コンパニオンデバイスをスマートフォンの APP に接続します。プライベートメッセージウィンドウを開き、検出されたリピーターを選択してパスを構成します。

pir

パスを設定すると、送信方法は「n hop」に変更されます。例えば、ルートにリピーターを 1 台追加すると、1 hop に変更されます。

pir

(オプション)その他の設定​

MeshCore ノードマップ上にリピーターの位置を表示したい場合は、まずキットに GPS モジュールを取り付ける必要があります。

XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit for MeshtasticXIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit with casing(オプション)L76K GNSS モジュール

次に、管理画面にログインして GPS を有効にします。

pir

また、アドバタイズのブロードキャスト間隔を調整することもできます。auto zero hop advert の間隔範囲は 60〜240 分です。auto flood advert の間隔範囲は 3〜168 時間です。

pir

FAQ​

電源喪失後にデバイスの保存設定が失われる​

デバイス名、LoRa リージョン、その他の設定がアプリ上では正常に保存されたように見えるものの、デバイスの電源を切ると消えてしまう場合は、ESP32-S3 のフラッシュパーティションテーブルが異常でないか確認してください。

ESPConnect を使用して、ESP32-S3 フラッシュメモリのパーティションテーブルを確認できます。ESPConnect は ESP デバイス専用であり、nRF52840 デバイスには使用できません。

  1. ESPConnect を開き、ボーレート 115200 を選択します。

ESPConnect baud rate selection

  1. Connect をクリックし、USB JTAG/serial debug unit を選択します。

Select USB JTAG serial debug unit in ESPConnect

  1. デバイスが接続されたら、Partitions ページを開きます。
  2. パーティション一覧に spiffs が存在するか確認します。

パーティションテーブルが異常な場合、ESPConnect の Partitions ページには次の項目のみが表示されることがあります:

  • nvs
  • phy_init
  • factory

ESPConnect partition table without SPIFFS

しかし、公式の MeshCore v1.15 の merged.bin ファームウェアには次のパーティションが含まれている必要があります:

  • nvs
  • otadata
  • app0
  • app1
  • spiffs 1.5 MB
  • coredump

ESPConnect partition table with SPIFFS

MeshCore v1.15 は、デバイス名とリージョン設定を SPIFFS 内の /new_prefs に書き込みます。spiffs パーティションが存在しない場合、これらの設定は RAM 内にのみ保持されます。モバイルアプリ上では設定が正常に保存されたように表示されますが、電源を切ると失われてしまいます。

これは通常、次のように通常版のファームウェアファイルを書き込んだ場合に発生します:

Xiao_S3_WIO_companion_radio_ble-v1.15.0-dee3e26.bin

その代わりに、次のような完全なマージドファームウェアを書き込む必要があります:

Xiao_S3_WIO_companion_radio_ble-v1.15.0-dee3e26-merged.bin

MeshCore flasher download options for normal and merged firmware

この問題を解決するには、デバイスを消去してから、マージドファームウェア版を書き込み直してください。

リソース​

コースリソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...