メインコンテンツまでスキップ

Wio Tracker L1 を使い始める

ヒント

Wio Tracker L1 シリーズは同じハードウェアフレームワークを共有しています。動画ガイドは L1 Pro 向けですが、L1 シリーズの他のすべての製品にも適用できます。

ビデオチュートリアル

パート 1 開封

L1、L1 Lite または L1 E-Ink モデルを初めて使用する場合は、USB 電源に接続した後、電源スイッチを上に持ち上げて電源を入れてください。

パート 2 ファームウェアの書き込み

note

ファームウェアを更新する際は、don't use NRF-OTA を使用しないでください。デバイスが完全に動作不能になる可能性があります。

パート 3 デバイスの使用方法

4 方向ジョイスティック

L1 E-Ink ファームウェアは現在、4 方向ジョイスティックをサポートしていません。ジョイスティックを使用したい場合は、他のモデルを購入してください。

メニューバー

pir

メニューバーをサポートしているのは 2.7 ファームウェアのみです。メニューバーを使用したい場合は、Flash Firmware Tutorial に従ってファームウェアを更新してください。

pir

ブザー

ブザーをオンまたはオフにしたい場合は、まずファームウェアをバージョン 2.7update the firmware してください。メニューバーがあるのは 2.7 バージョンのファームウェアのみです。

  • ブザーをオンにする Setting (歯車の形をしたアイコン) -> Notification -> Buzzer Action -> Disable
  • ブザーをオフにする Setting (歯車の形をしたアイコン) -> Notification -> Buzzer Action -> All enabled

パート 4 スマートフォンとの接続

パート 5 各種ステータス

はじめに

note

デバイスが以下の状態にあるときは、手動で再起動したり電源を切ったりしないでください。そうしないとデバイスが故障する可能性があります。

  1. メッセージ送信処理が完了していない
  2. 設定中である

ファームウェアを書き込む

note

ファームウェアを更新する際は、don't use NRF-OTA を使用しないでください。デバイスが完全に動作不能になる可能性があります。

Meshtastic Web Flasher にアクセスします。

L1、L1 Lite および L1 Pro の場合は、ターゲットデバイスとして Seeed Wio Tracker L1 を選択し、最新のファームウェアを選んでから Flash をクリックします。

pir

pir

L1 E-Ink の場合は、ターゲットデバイスとして Seeed Wio Tracker L1 E-Ink を選択し、最新のファームウェアを選んでから Flash をクリックします。

pir

pir

デバイスの電源を入れ、Enter DFU Mode をクリックします。Tracker L1 という名前のシリアルポートが表示されるので、それをクリックして接続します。Tracker L1 という名前のドライブが表示されるはずです。

pir

UF2 ファイルを DFU ドライブにドラッグします。ファイルのコピーが完了し、デバイスが再起動すると、ファームウェアの書き込みが完了します。

デバイスの電源を入れる

USB ケーブルを接続してデバイスを起動します。電源スイッチを上に持ち上げて電源を入れてください。

ヒント

ボタンを押してもデバイスが反応しない場合は、まず充電してください。急速充電器は使用しないでください。

アプリ経由で接続する

  • Bluetooth パネルでターゲットデバイスを選択します。

pir

  • ディスプレイに表示されるコードを入力し、OK をクリックしてデバイスに接続します。

pir

Web サイト経由で接続する

Web サイト上でメッセージを送信し、他のノードと通信したい場合は、デバイスを Meshtastic Website に接続できます。

ステップ 1: Web サイトを開く

Click here をクリックして Web サイトに移動します。

pir

ステップ 2: 新しいデバイスを追加する

「+ New Connection」をクリックします。

pir

接続方法は 2 通りあります。お好みの方法を選択できます。

方法 1: Bluetooth 経由

Bluetooth の方法を選択します。ポップアップウィンドウでデバイス ID を選択します。

pir

方法 2: シリアル経由

シリアルの方法を選択します。デバイスマネージャーを開き、デバイスがどのポートに接続されているかを確認します。ポップアップウィンドウでそのポートを選択します。

pir

デバイスがリストに表示されます。クリックして接続します。接続に成功すると、Web サイト上でデバイスのステータスを直接確認できます。

pir

LoRa を設定する

メッシュ上で通信を開始するには、リージョンを設定する必要があります。この設定はデバイスが使用する周波数帯域を制御し、自分がいる地域に合わせて設定する必要があります。

pir

リージョン一覧

リージョンコード説明周波数範囲 (MHz)デューティサイクル (%)出力制限 (dBm)
UNSET未設定N/AN/AN/A
USアメリカ合衆国902.0 - 928.010030
EU_868欧州連合 868MHz869.4 - 869.651027

より包括的な一覧については、LoRa Region by Country を参照してください。

備考

EU_868 は、1 時間あたり 10% のデューティサイクル制限を順守する必要があり、ローリング 1 時間ベースで毎分計算されます。この制限に達すると、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

デバイスでLoRaリージョンを設定したので、ニーズに合わせて任意のLoRa Configsを引き続き設定できます。

GPS の設定

GPS を有効にしてください。より最新の位置情報を取得するために、更新間隔とブロードキャスト間隔を調整できます。

pir

IOS の場合は、Accurate Location をオンにしてください。そうしないと、位置がずれる可能性があります。

pir

センサー接続

pir

Grove インターフェースを介してデバイスにセンサーを追加できます。以下のセンサーは、デバイス上の Grove インターフェースとの互換性が確認されています。

センサータイプセンサーモデル
環境センサー気圧BMP085
温度MCP9808 、PCT2075
温度 & 湿度SHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10
温度 & 湿度 & 気圧BME280
その他心拍数 & SpO₂MAX30102
I2C キーボードCardKB
  • Telemetry を有効にしてセンサーデータを取得します。OLED 画面にセンサーデータを表示したい場合は、on screen を有効にしてください

pir

on screen を有効にすると、OLED にセンサーデータが表示されます。

pir

画面接続

  • E-Ink スクリーン 互換性のある E-Ink スクリーンを入手するにはClick hereをクリックしてください。

pir

  • OLED スクリーン 互換性のある OLED スクリーンを入手するにはClick hereをクリックしてください。現在の OLED ドライバは SSD1306 です。

pir

バーチャルキーボード

pir

バージョン 2.7 のファームウェアではバーチャルキーボードがサポートされました!デバイス上で直接メッセージを入力し、他のデバイスと通信できます。ファームウェアを更新するには、Flash Firmware Tutorialに従ってください。

pir

FAQ

デバイスがブリックした & ブートローダーのインストール

説明:

デバイスが反応せず、LED も点灯せず、アプリとペアリングできません。独自のファームウェアを書き込んだ後にデバイスが完全に動作しなくなった場合は、ブートローダーの再インストールも試すことができます。

note

ブートローダーを書き込む際は、ケーブル接続が安定していることを確認し、書き込み処理の途中で絶対に切断しないでください。

  • ステップ 1:Click here to download Bootloader

  • ステップ 2:DFU モードに入る

    RST ボタンをダブルクリックして DFU モードに入ります。"Tracker L1" という名前のディスクが表示されます。

    pir

  • ステップ 3:ブートローダーファイルを貼り付ける

    ディスク内のすべてのファイルを、ダウンロードしたブートローダーファイルで上書きします。

  • ステップ 4:ファームウェアを書き込む

    上記の手順を完了したら、このstepに従ってアプリケーションファームウェアを書き込むことができます。DFU モードに手動で入る必要がある場合があります。

DFU に入れない & DFU モードへの手動移行

デバイスを PC に接続し、Reset ボタンを 2 回押します。黄色の LED が点灯したままになり、Tracker L1 という名前の新しい USB ドライブが PC に表示されます。

DFU モードの終了

DFU モードを終了するには、Reset ボタンを 1 回押します。

デバイスが自動的に電源オフになる

説明

  • デバイスの電源を入れた後、しばらくすると自動的に電源が切れる、または再起動します。
  • シリアルポートログがしばらく動作した後に停止します。

これは、メッセージ送信プロセスが完了していない、設定中であるなど、以下の状態にあるときにデバイスを手動かつ強制的に再起動または電源オフしたことが原因である可能性があります。

トラブルシューティング

動画を見るにはclick hereをクリックしてください。フラッシュの消去を実行し、その後最新のファームウェアを書き込み直す必要があります。

工場出荷時リセット

デフォルト設定に戻したい場合は、工場出荷時リセットを実行できます。工場出荷時リセットを行う方法は 2 つあります。

  • 動画を見るにはclick hereをクリックしてください。フラッシュの消去を実行し、その後最新のファームウェアを書き込み直す必要があります。

  • アプリで Factory Reset ボタンをクリックします。デバイスは工場出荷時の設定で自動的に再起動します。

    pir

NodeDB リセット

NodeDB は、現在の Mesh ネットワークで検出されたノードに関する情報を保存するローカルデータベースで、以下を含みます:

  • ノード ID
  • ユーザー名
  • 位置情報
  • 信号情報 (SNR)
  • 最終検出時刻

リセットするタイミング

次のような場合に NodeDB をリセットします:

  • ノードリストに古い、重複した、または無効なエントリが含まれている。
  • 別の Mesh 環境に移動し、近くのノードを再検出したい。
  • アプリ内のノード情報が正しくない、または不完全に見える。
危険

NodeDB をリセットしても、デバイスに保存されているノードデータベースのみが消去されます。工場出荷時リセットは実行されずデバイスの基本設定も削除されません

方法 1:デバイスからリセット

  1. デバイスのメニューを開きます。
  2. Node Actions / Settings に移動します。
  3. Reset NodeDB を選択します。
  4. リセットを確認します。

画面例

ステップ 1:デバイスのボタンを押してメニューに入ります。

Device button to enter the menu

ステップ 2:メニュー内で Reset NodeDB を探します。

Reset NodeDB option in the device menu

方法 2:アプリからリセット

  1. アプリを開き、対象デバイスに接続します。
  2. Settings に移動します。
  3. Device をタップします。
  4. Device Config ページの一番下までスクロールし、Reset NodeDB を見つけます。
  5. それをタップして操作を確認します。

アプリ内パス

Settings > Device > Reset NodeDB

画面例

ステップ 1:Settings ページから Device を開きます。

Device entry in Settings

ステップ 2:Device Config ページで Reset NodeDB をタップします。

Reset NodeDB button in Device Config

ヒント

次のオプションの違いに注意してください:

  • Reset NodeDB:ノードデータベースのみを消去します。
  • Factory Reset:デバイスを工場出荷時設定に戻し、より多くの設定データを削除します。

リセット後に起こること

Reset NodeDB を実行すると、デバイスは現在保存されているノードリストを消去します。デバイスが動作を続けるにつれて、近くのノードを再び検出して記録します。

次のようなことが起こる場合があります:

  • ノードリストが一時的に空、または少なくなります。
  • デバイスの動作が続くにつれて、ノードが徐々に再び表示されます。
  • 以前に保存されていた履歴ノード記録は利用できなくなります。

注意事項

  • リセットを行う前に、問題が実際に異常なノードリストに関連していることを確認してください。
  • 問題がノード表示の遅延だけである場合は、まずしばらく待って自動的に回復するかどうかを確認してください。
  • NodeDB をリセットしても問題が解決しない場合は、デバイス構成やその他の可能な原因のトラブルシューティングを続けてください。
  • デバイス構成を誤って削除してしまわないよう、Factory Reset の使用には注意してください。

信号品質

  • SNR は通信リンクの品質を反映します。通常のデバイスは -7 dB 以上で動作します。SNR が -10 dB 未満のデバイスは性能が低いことを示します。

  • RSSI はデバイスとその周囲の環境の両方によって決まります。通常のデバイスは -110 dBm 以上で動作します。RSSI が -115 dBm 未満のデバイスは性能が低いと見なされます。

    最良の信号効果を得るために、開けた障害物のない、干渉の少ない場所でデバイスを使用してください。

対応アンテナ

L1 Pro 用にアンテナの交換が必要な場合は、こちらをクリックして入手してください。

参考資料

リソース

Loading Comments...