メインコンテンツまでスキップ

Meshtastic を使い始める

note

デバイスが以下の状態にあるときは、手動で再起動したり電源を切ったりしないでください。そうしないとデバイスが故障する可能性があります。

  1. メッセージ送信プロセスが完了していない
  2. 設定中である

ファームウェアを書き込む​

Meshtastic Web Flasher にアクセスします。

対象デバイスを Seeed Wio Tracker L2 に設定し、最新のファームウェアを選択してから、Flash をクリックします。

pir

デバイスの電源を入れ、Enter DFU Mode をクリックします。Tracker L2 という名前のシリアルポートが表示されるので、それをクリックして接続します。

pir

その後 "Flash" をクリックします。以前のファームウェアを上書きしたい場合は、"Full Erase and Install" にチェックを入れることを忘れないでください。

はじめに​

UI の切り替え​

Setting ページに移動 -> Reboot/Shutdown を選択 -> Bluetooth アイコンを長押し -> OK をクリック

pir

ヒント

Bluetooth アイコンを long-press すると、BaseUI 切り替えのポップアップが表示されます。

pir

Bluetooth アイコンをクリックするだけの場合は Bluetooth モードに入ります。その場合は、画面に表示されている Bluetooth アイコンを長押しすると、デバイスは自動的に再起動して MUI に戻ります。

pir

スマートフォンとの接続​

Step1. Bluetooth 接続モードに入る

Setting ページに移動し、Reboot/Shutdown をクリックしてから、Bluetooth アイコン をクリックします。

pir

ヒント

MUI を使用する場合は、スマートフォンとペアリングする前に、まず Bluetooth ペアリングモードに切り替えてください。そうしないと、スマートフォンがデバイスを認識できません。

その後、デバイスは Bluetooth モードで再起動します。Bluetooth ペアリングコードが画面に表示されます。

pir

Step2. Meshtastic APP をダウンロード

Click here から Meshtastic APP をダウンロードします。

Step3. デバイスとペアリング

  • Bluetooth パネルで対象デバイスを選択します。

pir

  • 画面に表示されているコードを入力し、Pair をクリックしてデバイスに接続します。

pir

LoRa の設定​

メッシュ上で通信を開始するには、まずリージョンを設定する必要があります。この設定はデバイスが使用する周波数帯域を制御するもので、お住まいの地域に合わせて設定してください。

リージョン一覧

Region CodeDescriptionFrequency Range (MHz)Duty Cycle (%)Power Limit (dBm)
UNSET未設定N/AN/AN/A
USアメリカ合衆国902.0 - 928.010030
EU_868欧州連合 868MHz869.4 - 869.651027

より包括的な一覧については、LoRa Region by Country を参照してください。

備考

EU_868 は、1 時間あたり 10% のデューティサイクル制限を順守する必要があり、1 時間のローリングウィンドウに対して毎分計算されます。この制限に達すると、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

Setting ページに移動し、LeoR Region をクリックすると、デバイスが自動的に再起動します。

pir

これでデバイス上の LoRa リージョン設定が完了したので、必要に応じて任意の LoRa Configs を続けて設定できます。

マップの使用​

Step1. GPS を有効化

位置情報を取得するには GPS を有効にする必要があります。これは position アイコンを長押し することでデバイス上から直接設定できます。

pir

また、スマートフォンの APP から設定することもできます。

Step2. SD カードの準備

SD カードをフォーマットし、マップをインストールする必要があります。SD カードの詳しい使用チュートリアルについては、click here をクリックして確認してください。

Step3. SD カードを挿入

pir

Step4. マップを表示

マップが読み込まれるまで待ちます。Wi-Fi に正常に接続し、位置情報を取得すると、デバイスにオフラインマップが表示されます。

pir

応用的な使い方​

Web サイト経由で接続​

Web サイト上でメッセージを送信し、他のノードと通信したい場合は、デバイスを Meshtastic Website に接続できます。

Step 1: BaseUI に切り替える

Step 2: Web サイトを開く

Click here をクリックして Web サイトにアクセスします。

pir

Step 3: 新しいデバイスを追加

"+ New Connection" をクリックします。

pir

シリアル方式を選択します。デバイスマネージャーを開き、デバイスがどのポートに接続されているかを確認します。ポップアップウィンドウでそのポートを選択します。

pir

デバイスはリストに表示されます。クリックして接続します。接続に成功すると、Webサイト上でデバイスのステータスを直接確認できます。

pir

GPS の設定​

より最新の位置情報を取得するために、更新間隔とブロードキャスト間隔を調整できます。

pir

IOS の場合は、Accurate Location をオンにしてください。そうしないと、位置がずれる可能性があります。

pir

センサー接続​

pir

Grove インターフェースを介してセンサーをデバイスに追加できます。以下のセンサーは、本デバイスの Grove インターフェースとの互換性が検証されています。

センサータイプセンサーモデル
環境センサー気圧BMP085
温度MCP9808 、PCT2075
温度 & 湿度SHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10
温度 & 湿度 & 気圧BME280
その他心拍数 & SpO₂MAX30102
I2C キーボードCardKB
  • Telemetry を有効にしてセンサーデータを取得します。OLED 画面にセンサーデータを表示したい場合は、on screen を有効にしてください。

pir

その他の機能​

操作方法効果
ホームアイコンを長押し再同期
ノードリストアイコンを長押しノードフィルターページに入る
設定アイコンを長押し画面がオフになる

FAQ​

デバイスが BLE 経由でスマートフォンとペアリングできない​

  • MUI を使用している場合、スマートフォンとペアリングする前に、まず Bluetooth ペアリングモードに切り替えてください。そうしないと、スマートフォンがデバイスを認識できません。Setting ページに移動し、Reboot/Shutdown をクリックしてから、Bluetooth icon をクリックします。

pir

  • BaseUI を使用している場合、Wifi を設定して有効にした後は、ネットワーク経由でのみスマートフォンアプリとデバイスを接続できます。

デバイスが Wifi に接続できない​

  • 2.4g Wifi に接続していることを確認してください。デバイスは 5G Wifi とはペアリングできません。通常、スマートフォンのホットスポットは設定で 2.4g に変更できます。そのため、まずスマートフォンのホットスポットでテストしてみてください。

  • Wifi 名と Wifi パスワードを設定した後に、Wifi を有効にしてください。

Wifi IP が空で Wifi アイコンがグレーの場合は Wifi が無効です。Wifi IP が表示され Wifi アイコンが白い場合は Wifi が有効です。

pir

デバイスが自動的に電源オフになる​

説明

  • デバイスを起動した後、しばらくすると自動的に電源が切れる、または再起動します。
  • シリアルポートログがしばらく動作した後に停止します。

これは、メッセージ送信プロセスが完了していない、設定中であるなど、以下の状態のときにデバイスを手動で強制的に再起動または電源オフしたことが原因の可能性があります。

トラブルシューティング

フラッシュ消去を実行し、その後最新のファームウェアを書き込みし直す必要があります。

工場出荷時設定へのリセット​

デフォルト設定に戻したい場合は、ファクトリーリセットを実行できます。ファクトリーリセットを行う方法は 2 つあります。

Setting ページに移動し、Configure Reset をクリックして Factory Reset を選択し、その後 OK をクリックします。

pir

デバイスはデフォルト設定で再起動します。

ダイレクトメッセージの失敗​

NodeDB リセット​

NodeDB は、現在の Mesh ネットワークで検出されたノードに関する情報を保存するローカルデータベースです。特定のノードと通信できない状況に遭遇した場合、そのノードに対して nodedB に古い情報が保存されている可能性があります。その場合は更新する必要があります。

Setting ページに移動し、Configure Reset をクリックして、NodedB Reset を選択し、OK をクリックします。

pir

デバイスが再起動します。

ユーザー情報の交換​

各ノードは定期的に自分自身のノード情報を送信し、メッシュ内の他のノードがそれを「見て」「認識」できるようにします。2 つのノードが互いに通信できるようにするには、互いのノード情報を交換する必要があります。リスト上の別のノードとプライベートメッセージを送受信できない場合は、アプリで手動で情報交換を促すことができます。

Device entry in Settings

秘密鍵の再生成​

各ノードは公開鍵/秘密鍵ペアを所有しています。暗号化されたプライベートメッセージを交換するには、送信者は受信者の公開鍵でメッセージを暗号化し、その受信者の秘密鍵だけがそれを復号できます。2 つのノードは、互いの公開鍵を認識していれば、プライベートに通信できます。あるノードがプライベートメッセージの送信に繰り返し失敗する場合は、そのノードの秘密鍵を再生成してみてください。再生成後は、他のデバイスのノードリストからそのノードを削除し、再接続して新しい公開鍵を取得できるようにします。

Device entry in Settings

不具合のあるデバイスを再起動して、設定を有効にします。

注記

鍵を再生成した後は、他のデバイスがそのノードと再接続する必要があります。そのため、他のデバイスのノードリストからそのノードを削除しておくことをお勧めします。

信号品質​

  • SNR は通信リンクの品質を反映します。通常のデバイスは -7 dB 以上で動作します。SNR が -10 dB 未満のデバイスは性能が低いことを示します。

  • RSSI はデバイスとその周囲の環境の両方によって決まります。通常のデバイスは -110 dBm 以上で動作します。RSSI が -115 dBm 未満のデバイスは性能が低いと見なされます。

    最良の信号効果を得るために、干渉が最小限で、開けていて障害物のない場所でデバイスを使用してください。

Loading Comments...